KOLLMORGEN, servo motorlarını SiemensWorld ile birleştiriyor

Istanbul 24.03.2016 - KOLLMORGEN AKM servo motorları artık DRIVE-CLiQ versiyonları olarak temin edilebiliyor. AKM senkronize servo motorların fiyat ve performans avantajları, metal işleme uygulamalarında, bağlantı teknolojisi açısından bir ödün vermeden Sinumerik kontrol aracılığıyla doğrudan CNC uygulamaları için kullanılabiliyor.

DRIVE-CLiQ ile Siemens, zaten Sinumerik sistem için yıllar önce özel bir Ethernet tabanlı arabirim geliştirmişti. Bu patentli alanın dışında, örneğin diğer üreticilerin motorlarını kullanmak isteyenler özel DRIVE-CLiQ sensör modüllerine bağlı kalıyordu. Bu artık KOLLMORGEN için geçerli değil. Geri bildirim sinyallerini öncelikle switch kabinindeki başka bir modül üzerinden göndermek yerine, KOLLMORGEN, doğrudan yolu tercih ediyor ve bu sayede kurulum süresinden ve alanında tasarruf sağlıyor.

Mühendislik sektörü AKM güç kaynaklarını, genel olarak ürettikleri yüksek güç yoğunluğu ve optimum uyum amaçlı ince ayar yapabilme adına değerlendiriyor. KOLLMORGEN, servo motorlarda entegre bir DRIVE-CLiQ arabirim sunan ilk sürücü teknolojisi üreticilerinden biri. Servo sürücü teknolojisi ve hareket kontrolü alanındaki uzmanlar bu motor versiyonunu, tek ve çok dönüşlü versiyonlarda dörtten sekize kadar olan AKM motor boyutlarındaki HEIDENHAIN kodlayıcıları ile geliştirdi. Bağlanabilirlik açısından, M12 versiyonunda DRIVE-CLiQ sisteminden gelen mevcut sistem kabloları hala kullanılabilir. Ayrıca müşteriye özel konnektör çözümleri de mümkün.

Kollmorgen Basın kitini  

Caption 1
KOLLMORGEN AKM servo motorları, Sinamics kontrolörleri olan DRIVE-CLiQ versiyonları olarak kolayca kullanılabiliyor.

Kollmorgen hakkında
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine tasarımcıları için sağladıkları uygun bileşenleri ile entegre otomasyon ve tahrik sistemleri alanında önde gelen bir sağlayıcıdır. 70 yılı aşkın Hareket Kontrol Tasarımı ve uygulama deneyimi ve yapı standardı ve özel çözümlere yönelik engin bilgisi ile Kollmorgen, çözümler sunuyor ve yine performans, kalite, güvenirlik ve kullanım kolaylığı açısından yine farkını gösteriyor. Sonuç olarak müşteriler söz konusu olanın ötesinde bir pazar avantajı elde edebiliyor. Daha fazla bilgi için lütfen think@kollmorgen.com adresi ile iletişim kurun ya da www.kollmorgen.com/uk adresindeki web sitemizi ziyaret edin