Ratingen 20 Kasim 2015 - Gerçeklestirdigi belirgin güç artirimi sayesinde, KOLLMORGEN merkezi olmayan Servo teknolojisinin kullanim alanlarini genisletiyor. 3 fazli seri AKD-N, simdi 12 A degerine kadar akim gücü sagliyor, bu da 4,8 kW üzerindeki gücün iki kat fazlasina karsilik geliyor. Ayni sekilde AKD-C merkezi besleme birimlerinden daha fazla "Buhar" geliyor. Simdiye kadar 10 kW seviyesinde kesilirken, simdi kompakt cihazlar 20 kW sürekli güç ile yine iki kat fazlasini ortaya çikartiyor. Kisa süreli tepe gücü her iki cihazda da anma akiminin neredeyse üç kati seviyesinde.

Koruma türü IP67'de olan güçlü, merkezi olmayan Servo teknolojisi ile KOLLMORGEN; tahrik fonksiyonlarini dogrudan yerinde, bir makine yerlestirmeye imkan taniyor. Bunun sonucunda, daha küçük salt dolaplari, birimlere ayirmada daha iyi imkanlarin olusmasi, kablolama masrafinda dramatik bir düsüs ve konstrüksiyonda daha fazla esneklik ortaya çikiyor. KOLLMORGEN'in AKD-N Servo sistemi bu esnada, tek kablolu baglanti teknolojisi ve cihazlari I/O sinyallerinin toplanmasi için Ethercat kombinasyonu ile birlikte kullanma yollariyla; yüklemenin hizli ve tasarrufli bir sekilde gerçeklesmesine destek oluyor.

Kollmorgen Basın kitini

Resim metni 1
KOLLMORGEN, merkezi olmayan Servo tahrik düzenleyicisi AKD-N'lerinin güç seviyesini iki kat artirarak 12 A degerine çikardi.

 

KOLLMORGEN HAKKINDA
KOLLMORGEN; entegre otomasyon ve tahrik sistemleri, ayrica makina üreticileri için uygun bilesenler konusunda tüm dünyada lider bir tedarikçidir. 70 yili askin Hareket-Kontrol-Tasarim ve Uygulama tecrübesi ve standart ve özel çözümlerin kurulmasindaki derin bilgileri ile KOLLMORGEN daima, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanim kolayligi ile ilgili çözümler sunar. Müsteriler bu nedenle inkar edilemez bir pazar avantaji yakalayabilirler. Ayrintili bilgi için: www.kollmorgen.com/deu | elsim@kollmorgen.com

© KOLLMORGEN. Editoryal amaçli kullanimi ücretsizdir.