Ratingen, October 27, 2015 – Güvenli zincirlerin başlangıcında, döner kodlayıcılar örneğin güvenli bir hız sağlamak üzere bir görüşle, sonuç olarak güvenlik denetleyicileri tarafından değerlendirilen sinyalleri üretirler. Bu onları güvenlikle ilgili otomasyon uygulamalarında önemli bir unsur kılar. Motor ve kodlayıcı arasındaki mekanik bağlantıyı gerçekten güvenli yapmak bu nedenle önemlidir ve bu KOLLMORGEN'a yeni bir parça geliştirmesi konusunda ilham vermiştir. AKM servo motorları için tek dönüşlü ve çoklu dönüşlü uygulamalar için sinüs/kosinüs kodlayıcı (Hiperface) biçiminde şimdi iki tane onaylı güvenli geri besleme sistemi mevcuttur.  

KOLLMORGEN'ın güvenlik çözümü ile ilişkili özel bir tasarım özelliği motor ve kodlayıcı arasındaki mekanik bir kuplajı içerir. Bu en az 20 kat bir aşırı yük esasında bile, boyutu sebebiyle kayamaz. Dokümantasyonun giderek daha da önem kazanmasından dolayı KOLLMORGEN aynı zamanda güvenlik belgelendirmesi cinsinden ilgili TÜV sertifikalarını sağlar. Ratingen'de yerleşik servo sürücü teknolojisi ve otomasyon çözümlerinin uzman tedarikçisinin Güvenlik Teknolojileri Ürün Müdürü Karl Pickan "Sonuçta zaman ve paradan kazanılmasını sağlayan bu şirket içi değerlendirmelerine artık gerek olmadığı anlamına gelir" diye vurguladı.

Kodlayıcıların hareket ve hızın güvenli izlenmesiyle olan ilişkisi düşünüldüğünde yaratılma safhasında tasarımın büyük oranda katı olmasından dolayı mekanik çözümleri değiştirirken geri beslemeyi basitçe ayarlamak mümkün değildir. Ancak eğer kodlayıcıyı değişik motorlara bir serbestlik derecesiyle bağlamanın mümkün olduğu kanıtlanırsa ayarlama kapsamına hala izin verirken güvenlik tasarımı değişmeden kalır (değerlendirmeyi tekrarlamaya gerek kalmaksızın). Güvenlik standartlarıyla uzun vadeli uygunluk ve uzun vadeli bulunabilirlik garanti edilir.

Kollmorgen Basın kitini  

Başlık 1
İlk önce güvenlik: KOLLMORGEN güvenliğin önemli olduğu yerlerde güvenlik ile ilgili görevleri yerine getirmek için yeni bir güvenlik geri besleme sistemi öneriyor.

KOLLMORGEN HAKKINDA
Kollmorgen entegre otomasyon sistemlerinin ve sürücü ve bileşenlerin küresel olarak makine imalatçılarının önde gelen tedarikçisidir. Hareket kontrolü tasarımındaki ve uygulamalarındaki 70 yıllık uzmanlığıyla ve imalat standardı ve kişiselleştirilebilir çözümlerdeki derin uzmanlığı ile KOLLMORGEN, her zaman performans kalite güven ve kullanım kolaylığıyla özdeşleşmiş çözümler sunar. Bu sayede müşteriler yenilmesi güç bir pazar avantajı elde ederler. – Daha fazla bilgi: www.kollmorgen.com | THINK@kollmorgen.com

© KOLLMORGEN. Editoryal amaçlarla kullanımı ücretsizdir.