Ratingen, 20 Ekim 2015- En iyisi de, montaj esnasinda her seyin tek bir kabloya bagli olmasi. Sadece bu sekilde, tahrik regülatörleri zamandan çalan kuruluma gerek kalmadan, yerden tasarruf ederek monte edilip baglanabilir. Böyle merkezi olmayan bir yapinin uygulamada nasil görünebilecegi ve hatta çok farkli sektörlerdeki makinalarin neden birbirine kolayca baglanabilecegini; KOLLMORGEN sps ipc drives esnasinda 24 ile 26 Kasim 2015 tarihinde Nürnberg'de gösteriyor (Salon 3, Stand 648).  

Sac isleme, ambalaj teknolojisi, içecek dolumu. Bunlar KOLLMORGEN'in sps ipc drives esnasinda "bir araya topladigi" makinalara sadece üç örnek. Servo tahrik teknolojisi ve Hareket kontrolü uzmanlari bu sekilde; sadece kurulumda bile merkezi olmayan çözümlerle, verimlilikte hangi kazançlarin mümkün oldugunu gösteriyor. Koruma türü IP65'de kompakt: AKD-N Regülatör serisi tasarimindaki merkezi olmayan Servo teknolojisi, temel olarak her yerde kullanilabilecek bir olgunluk derecesine ulasmistir. Bu temelde KOLLMORGEN, Nürnberg'de gida endüstrisinde kullanilmak üzere Washdown-kaplamali özel bir çesidi de gösteriyor.

Yeni olanaklar için yeni teknoloji: Bu; merkezi olmayan tahrik çözümlerinin üreticiden olabildigince bagimsiz olarak kumanda düzeyi ile baglanmasinin mümkün olup olmayacagi hakkinda, iletisim aginin gelecege uzanan sorusuna yol açmaktadir. KOLLMORGEN bunun için devrimsel nitelikte bir Çok-Dilli-Arayüz gelistirdi. Bununla birlikte; Hareket Kontrol Uygulamalari sadece yazilimi baz alarak kurulmus olan tüm Gerçek zamanli-Ethernet-Sistemleri'ne baglanabilir.

Kollmorgen Basın kitini  

Resim 1
Kollmorgen AKMH Paslanmaz Çelik Motor ve AKD-N Sürücü

Resim 2
Kollmorgen AKD-N Sürücü

Resim 3
Kollmorgen ürünleri ile kontrol edilen Paketleme Makinesi

Kollmorgen Hakkinda
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bilesenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarimi ve uygulamasinda 70 yili asan deneyimi ve yapim standartlari ile özel çözümler konularindaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanim kolayligi açilarindan öne çikan çözümler saglamaktadir. Sonuç olarak müsterilerimiz, tartismasiz bir pazar avantaji elde etmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.