19 - 22 Mart: Kollmorgen, WIN Otomasyon Fuarında

İstanbul, 28 Şubat 2014. Yarının makine tasarımının bugünden nasıl göründüğünü ve esnek kullanılabilir servo motor teknolojisinin bundaki payının ne olduğunu Kollmorgen, 19 - 22 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan WIN Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı’nda gösterecek.

 

New Gen Machine Design – Now”: Bu yıl 2. Salon, B-150 standında bulunan serginin ana konusu dağıtılmış servo teknolojisi olacak. Sağlam AKD-N kontrolör serisi, kompakt boyutları ve üst düzey koruma sınıfı sayesinde makine konstrüksiyonlarında kolayca motorun yakınına entegre edilebilmektedir. Bunun ötesinde, kontrolör ve motor arasında bulunan, yalnızca on bir milimetre kalınlığındaki hibrit kabloya sahip tek kablolu bağlantı teknolojisi de kurulum maliyetini düşürmektedir. AKMH serisi paslanmaz çelik servo motorlarla birlikte makine gruplarının temizlenmesi de son derece kolaylaşıyor. Kollmorgen, geleceğin motor teknolojisini öyle geliştirdi ki, bunun avantajlarına hem merkezi hem de dağıtılmış uygulamada, hangi motorun hangi geri bildirim sistemiyle bağlanacağından bağımsız olarak, yalnızca tek bir standart kabloyla ulaşabilirsiniz. İster sağlam bir Resolver isterse de yüksek çözünürlüklü bir Multi-Turn aktüatör olsun, Kollmorgen bu yoldan stok tutma ve çeşit yönetimi maliyetlerini düşürmektedir. Bunun ötesinde, örneğin bir kurulum kapsamında, bağımsız her motor ekseni için  kablo döşemek zorunda kalmaksızın seri olarak bağlanabilirler kolayca adapte edilebilirler.

Kollmorgen Basın kitini

Yeni AKD-N ile tanışın...

Kontrolör ve servo motor arasındaki tek kablolu bağlantı teknolojisini Kollmorgen’da, WIN Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı’nda, 2. Salonda (Stant B-150) görebilirsiniz.

 

Kollmorgen Hakkında

Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.