Ratingen, 29.10.2014 - Daha fazla kapasite ve daha fazla fırsat: hareket kontrolü uzmanı Kollmorgen yeni uygulama alanları açmak için AKD serisi servo yükselticilerin maksimum çıkış akımını genişletti. Yeni cihazlar önceki maksimum 24 A'ya kıyasla 48 A sürekli çıkış akımı derecesine sahip...

Ekstra güçlü enerji gerektiren uygulamalar dahi artık kompleks merkezi hidrolik sistemlerine etkili bir alternatif olarak bir Kollmorgen servo motor çözümü kullanabiliyor. Örneğin metal şekillendirme makineleri artık doğrudan yeni servo kumandalarla çalıştırılabiliyor. Bir başka uygulama alanı da dağılımlı servo hidrolik sistemleri. Burada AKD servo kumandaları herhangi bir vana ünitesine gerek kalmayacak şekilde doğrudan ve kusursuz biçimde dağılımlı hidrolik pompalarını çalıştırabiliyor. Servo hidrolik üniteler ayrıca daha az borulamaya ihtiyaç duyuyor ve bu da hidrolik sistemlerin maliyetini ve hacmini önemli ölçüde azaltıyor. 48 A akım derecesine sahip AKD servo kumandalar serideki diğer cihazlarla aynı fonksiyona sahip, ancak fonksiyonel güvenlik için iki kanallı bir STO ile yükseltilmiş bulunuyor.

Kollmorgen Basın kitini 

 

Kollmorgen Hakkında
Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin. www.kollmorgen.com.tr

© Kollmorgen. 

Use for editorial purposes free of charge. Please note / Request copy from: www.gii.de