Ratingen, May 8, 2014. Kollmorgen, yeni geliştirilmiş SDF3 ile, dijital Resolver için bu tarihe kadar gereken bağlantı kablosu sayısını dörtten ikiye indirebilmiştir. Ratingen'li bu şirketi, kendi geliştirdiği bir sistem olan bu geri iletim sistemini 2003 yılında piyasaya sürdüğü ve servo regülatörler ile servo motorlar arasındaki tek kablolu teknolojisinde kullanmaktadır. 

İki kablo damarı dijital Resolver'i elektrikle beslemeye, iletişimi kurmaya ve aynı zamanda da Motor numarasını ve ısı verilerini aktarmaya yetiyor. Kollmorgen bu sayede tek kablolu bağlantı teknolojisini sekiz kutuplu standart bir motor kablosuyla gerçekleştirebiliyor; üç faz, biri PE, ikisi fren ve ikisi de geri iletim sistemi için. Parazit dayanıklılığı iyi olduğundan veriler, bir kablo içinde elektromanyetik dayanıklılık problemleri olmadan güvenle aktarılabiliyor. Bu sağlam ve fiyatına değer geri iletim sisteminin geliştirilmeye devam edilmesiyle (ki tüm sevo kullanımlarının yarısından fazlasında Resolver kullanılıyor) bağlantı teknolojisindeki varyasyonların çok yönlülüğünü azaltıyor. 

Arka plan: Sadece tek bir kablo tipiyle hem dijital Resolver SFD3'e sahip motorlar hem de Multiturn veya Hiperface DSL Encoder'lere sahip tahrikler bağlanabiliyor. Bu şekilde makineler içinde var olan geri iletim sistemlerini daha sonra değiştirmek kolaydır, üstelik tüm kabloları baştan döşemeye gerek yoktur. Buna ek olarak sadece tek bir kablo tipi kullanıldığından karıştırılması da mümkün değildir. 

Kollmorgen Basın kitini

Kollmorgen Hakkında 

Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.