Açıklama: Dolap dışında ve hijyenik olarak doğrudan makine üzerinde paketlenmiştir: Yeni dağıtımlı AKD-N servo tahrikleri, dolap hacimlerini ve kablo döşeme uğraşını önemli ölçüde azaltmaktadır. AKD-N, Kollmorgen'in yeni dağıtımlı servo tahrik neslidir. Tahrik sistemi motora yakın bir şekilde konumlandırılmış olan ve anahtarlama dolabında yer alan merkezi bir güç modülü tasarımdan beslenen sağlam IP67-biçimli kontrol düzenlerinden oluşmaktadır. 11 mm çaplı hibrid kablo, endüstriyel iletişimin yanı sıra gücü de mükemmel bir şekilde AKD-N'ye ulaştırmaktadır. 

Bu sayede kontrol düzenleri ek bir güç olmaksızın 4 kW'ye çıkan güç değerlerini kapsayarak doğrudan seriler şeklinde DC yol bağlantısı ile çalışabilmektedir. Güvenli Dönme Momentini Kapat seçeneği,düzene standart olarak entegre edilmiştir ve tek başına veya toplu olarak devreden çıkarılabilir. Yeni cihazların tipik uygulama alanları gıda ve içecek endüstrisinin paketleme makinelerini ve üretim sistemlerini içermektedir.

Dolap dışında ve hijyenik olarak doğrudan makine üzerinde paketlenmiş olan yeni dağıtımlı AKD-N servo tahrikleri, dolap hacimlerini ve kablo döşeme uğraşını önemli ölçüde azaltmaktadır ilgili uygulamaya göre değişmekle birlikte %80'i aşkın tasarruf sağlanabilmektedir. Kollmorgen bu durumda hibrid motor kontrol birimlerini tercih etmiştir. Uzaysal olarak ayrı bir biçimde paralel şekilde konumlandırılan kontrol düzenlerinin gelişmiş termal özellikleri gerilim oranının azalmasını önlemektedir ve doğrudan birleştirilmiş çözümler ile kıyaslandığında %100 güç sunmaktadır. Ayrıca, bütünleşik kombinasyonlar ağırlıklı olarak bir uygulamanın optimum tasarımını kısıtlayan motor türüne odaklanmaktadır ve tasarım özellikleri nedeniyle bu birimler kurulum açısından esnekliği daha azdır. AKD-N'nin doğrudan lineer tahrik ve döner tiplere ek olarak döner servomotorları bağlama kapasitesi olduğundan dolayı, performans ve gücün ön plana çıktığı yerlerde bu tasarım için maksimum faaliyet alanı vardır.

Özetle, dağıtımlı servo teknolojisi merkezileştirilmiş format ile kolay bir şekilde birleştirilebilir.

Arka plan: dağıtımlı kullanım söz konusu olduğunda, görülen tek fark iyi yapılandırılmış AKD cihazlarının dışarıda olmasıdır. Bu gibi durumlarda, işlev, programlama ve mühendislik sistemine entegre etme açısından ciddi bir sürpriz yoktur. Ayrıca Kollmorgen, IP20 anahtarlama dolabı serisini tamamen yüksek koruma sınıfı sunan - tahrik-bazlı PLC ve hareket kontrolünü birleştirmenin yanı sıra, akıllı AKD PDMM servo tahrikleri ile birleştirilmiş - bir sisteme dönüştürmüştür. Tek kablo teknolojisi aynı zamanda servo kontrol düzeni ve motor arasında da mevcuttur. Avantajları: azaltılmış kablo tesisatı, makinelerin gelişmiş temizlik seçeneklerinin yanı sıra genel olarak azaltılmış donanım maliyetleri için tüm geri besleme cihazları arasındaki güç ve kontrole yönelik standart kablo kullanımı aracılığıyla yüksek dereceli esneklik.

 Kollmorgen Basın kitini

 

Kollmorgen Hakkında

Kollmorgen, tüm dünyadaki makine üreticilerine yönelik entegre otomasyon ve sürücü sistemlerinin ve ilgili bileşenlerin önde gelen bir tedarikçisidir. Kollmorgen, Hareket Kontrolü Tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve yapım standartları ile özel çözümler konularındaki derin bilgisi ile, performans, kalite, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından öne çıkan çözümler sağlamaktadır. Sonuç olarak müşterilerimiz, tartışmasız bir pazar avantajı elde etmektedir.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.