Ratingen, 7 Ocak 2013 - Kollmorgen, PROFINET arabirim seçeneğini ekleyerek Kollmorgen Automation Suite (KAS) hareket kontrolü platformunu genişletti. Yeni fieldbus arabirimi, hem makine üreticileri için, hem son kullanıcılar için, otomasyon sisteminin iletişim yeteneğini yükseltmekte ve mümkün olan en iyi uygulama performansının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Kullanımı son derece kolay olan otomasyon yazılımı sayesinde, yeni PROFINET arabirimi, mevcut kullanıcılar tarafından da kullanılabilmekte ve ayrıca çok eksenli master tabanlı sistemin KAS platformuna entegre olmasından dolayı, Kollmorgen'in AKD PDMM programlanabilir servo sürücü ile kullanıldığı zaman da yararlı olmaktadır.

KAS makine otomasyon platformu, özellikle karmaşık dizilerin ve otomasyon proseslerinin mükemmel bir şekilde senkronize edilmesi gerektiği yerlerde yüksek performanslı uygulamalara özel hale getirildi. KAS, seçkin programlama ortamlarıyla yüksek performanslı PLC ve hareket kontrolü işlevselliği sağlar. Sezgisel Pipe Network grafik programlama ortamı, sürükle-bırak işlevselliği sunmakta ve alternatif olarak KAS, hareket kontrolü için beş standart IEC 61131 programlama dilini ve çok sayıda hareket kontrol işlevi blokları içeren bir PLCopen standart kitaplığını tamamen desteklemektedir. KAS platformuna entegre gelişmiş kontrol algoritmaları ve yüksek hız kontrol çevrimleri daha yüksek bant genişliklerinde çalışmayı mümkün kılar ve daha fazla verimlilik sağlar.

Kollmorgen'in KAS hareket kontrolü platformuna entegre PDMM AKD çok eksenli master servo sürücüleri, üstün dinamik performansı kompaktlık ve oldukça yüksek derecede esneklik ve ölçeklenebilirlikle bir araya getirmektedir. İkisi bir arada çözüm – hareket ve makine denetleyicisi – ayrı endüstriyel PC (IPC) konseptinin yerini alır, ayrıca tek ve çok eksenli makinelerin tasarlanması ve çalıştırılması için yepyeni olanaklar yaratır. Sonuç olarak, makine üreticileri ve son kullanıcılar önemli bir rekabet avantajını gerçeğe dönüştürebilmektedir.

Kollmorgen firmasının Ürün Yönetimi Müdürü Jörg Peters şunları söylüyor: "PROFINET Almanya'da yaygın olarak kullanılmaktadır ve Kollmorgen Automation Suite hareket kontrolü platformumuza ve AKD akıllı servo sürücülerimize doğrudan bir arabirim sağlanmasıyla, bu standardı tercih eden makine üreticileri ve kullanıcılar, bu çözümlerin getireceği birçok yararı ve rekabetçi avantajı kazanabilir".

 

KOLLMORGEN hakkında

Kollmorgen, tüm dünyadaki makine mühendisleri için sağladıkları uygun bileşenleri ile entegre otomasyon ve tahrik sistemleri alanında önde gelen bir sağlayıcıdır. Hareket kontrol tasarımı ve uygulamasında 70 yılı aşan deneyimi ve standart ve özel çözümlerin düzenlenmesinde geleneksel uzmanlığı sayesinde Kollmorgen, performans, kalite, güvenirlik ve basit işletim bakımından öne çıkan çözümler sunmaktadır. Müşteriler bu çözümleri kullanarak tartışmasız bir pazar avantajı elde edebilirler. Daha fazla bilgi için http://www.kollmorgen.com/en-gb/home/ adresini ziyaret edin veya bizimle iletişim kurun: e-posta: vertrieb@kollmorgen.com, telefon: +49 (0)2102 9394 0

 

Metin/yüksek çözünürlüklü resim mevcut: www.tacticalmarcomms.com adresinde http://www.tacticalmarcomms.com/clients/17/Kollmorgen sayfasında