Ratingen, 16 Kasım 2012 – Kollmorgen, motor gücü ve geri bildirim için yenilikçi bir tek kablo bağlantısıyla yüksek performans servo sürücü sistemleri sunar. İleri derecede ölçeklenebilir olan çözümler, yüksek çözünürlüklü Hiperface DSL mutlak kodlayıcılar ve dijital çözücüler (SFD) ile mevcuttur ve hemen hemen tüm uygulama tipleri için kullanılabilir. Kollmorgen'in yenilikçi tek kablolu teknolojisi sayesinde donanım ve kablo sistemi gereksinimi önemli ölçüde azaltılmaktadır. Ayrıca, Kollmorgen'in entegre hareket kontrolleri içeren servo denetleyicileri seçildiğinde, planlama, kurulum ve tedarik maliyetleri daha da düşürülebilmektedir. Sonuçta, OEM'ler, son kullanıcılar ve makine imalatçıları, kendi pazarlarında rekabet üstünlüğüne sahip olarak çözümleri uygulayabilirler. 

Kollmorgen'in tek kablolu tahrik çözümleri uzun yıllardan beri kendini kanıtlamıştır. Şimdi sunulan paketler, entegre hareket kontrollü standart sürümlerde veya modellerde AKD serisi servo kontrollör ile birlikte – standart veya gıda sınıfı sürümleri olarak – AKM ailesinin servo motorlarını kapsamaktadır. Entegre hareket kontrollü AKD PDMM servo yükselteci seçildiğinde, Kollmorgen Automation Suite (KAS) hareket sistemi ayrı bir endüstriyel PC (IPC) gerekli olmadan doğrudan tahrike entegre olur. Böylelikle, işletmeye alma konusunda önemli tasarruflar sağlanır ve mekan ile kurulum süresi azaltılır. 

KAS hareket kontrolü platformunun özelliği, son derece basit ve hızlı grafiksel programlama yeteneği ile makine esnekliği, verimlilik ve kalite üzerine oluşan önemli derecedeki olumlu etkilerdir. AKD tahrikleri son derece kompakttır ve zengin özelliklere sahiptir. Üstün dinamik performansı yüksek esneklik ve ölçeklenebilirlikle bir araya getirirler ve bundan dolayı hemen hemen tüm uygulamaların gerekliliklerini yerine getirirler. AKM senkron servo motorlar benzeri görülmemiş bir güç yoğunluğu oranı, küçük boyutlar ve kapsamlı bir ürün yelpazesi çeşitliliği sunar. 

Kollmorgen firmasının Ürün Yönetimi Müdürü Jörg Peters, "Bizler, 'İleriye Yönelik Düşün' ilkesinden hareket ederek, ürünlerimizi, müşterilerimizin daha fazla rekabet avantajına sahip olmasına olanak sağlayan atılımcı tahrik çözümleri olarak nasıl optimize edip geliştirebileceğimizi sürekli düşünüyoruz" diyor. " Yenilikçi olarak, ilk önce yenilikçi dijital çözücü (SFD) için öncü olan tek kablolu çözümler geliştirdik ve şimdi de bu teknolojiyi yüksek çözünürlüklü Hiperface DSL düzeyine taşımış bulunuyoruz. Bu nedenle, muhtemelen, yaygın uygulamaların tümünü gerçekten de kapsayan ölçeklenebilir bir çözümü olan çok az sayıdaki tedarikçiden biriyiz. Bunun sayesinde müşteriler tahrik paketlerini son derece esnek bir şekilde yapılandırabiliyor. Donanım ve harcanan emek bakımından sağlanan avantajlar çok açıktır; çünkü az, aynı zamanda daha çoktur."  

 

 

KOLLMORGEN hakkında 

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine üreticileri için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine üreticilerine reddedilemez pazar avantajı sağlar. 

 

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:www.kollmorgen.com, e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0