Ratingen / Volketswil, 27 Temmuz 2012 – Kollmorgen, hareket kontrolü teknolojisi becerilerine ilave olarak Sindex 2012'de (4.-6. Eylül 2012, Bern) yeni çözümlerinin tüm ürün yelpazesini tanıtıyor. Salon 2, stant no. C023'de sergilenen yenilikler; entegre, yüksek performanslı PLC ve hareket kontrolü işlevselliğine sahip bir servo amplifikatör olan yeni AKD™ PDMM'yi (Programlanabilir Tahrikli Çok Eksenli Master) içerir. Ayrıca, kapalı bir ortamda özen gerektiren yüksek performans uygulamaları için yeni KBM™ serisi gövdesiz, fırçasız tork motorları ve durağan freni ve mutlak enkoder içeren AKM1 kibrit kutusu boyutunda senkronize servo motor da sergilenecektir. Her bir çözüm, makine mühendisleri ve kullanıcılarının kayda değer verimlilik ve kullanılabilirlik iyileştirmelerini elde etmelerine ve malzeme ve bakım maliyetleriyle enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olur ve bunların tümü önemli rekabetçi faydalar sağlar. 

AKD PDMM servo yükselteçleri makine imalatçılarının %20 daha az bileşen ve %30 daha az alan gereksinimine sahip çok eksenli makineler tasarlamalarına imkan sunar. AKD PDMM kullanan makineler daha esnek, hassas ve verimlidir ve özellikle hız gereksinimlerine sahip farklı uygulamalar için özelleştirilebilir. Bu durum, tahriklerde entegre edilen Kollmorgen Automation Suite™ geliştirme platformu ile sağlanır. Bu sayede servo amplifikatör yüksek performanslı bir SPS ve hareket kontrolü işlevselliği kazanır ve bunların oluşturulan grafik Pipe Network programlama ortamı aracılığıyla çok hızlı ve kolay şekilde programlanmasını sağlar. İlave olarak, hareket kontrolü amaçlı PLCopen hareket kontrolü işlevi modülleri ile standartlaştırılmış beş IEC 61131 SPS dili kullanıma sunulmuştur. Her bir AKD PDMM, 250 μs standart AKD ile sekiz eksene kadar koordinasyon sağlayabilir. Sonuç olarak, arabirimler ve çok sayıda pahalı bileşen ortadan kaldırılabilir ve toplam sistem maliyetleri düşer. 

KBM, diğerlerinin arasında ambalaj sektörü için tipik olan, kapalı bir alanda özen gerektiren yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanan yeni bir gövdesiz, fırçasız tork motorları serisidir. KBM servo motorları, makine mühendislerinin ve kullanıcıların daha fazla, daha az gürültü ve daha uzun işletme ömrüne sahip makineler imal edip kullanma ihtiyaçlarını karşılar. Bu motorlar günümüz piyasasında rekabetçi olması gereken güvenilirlik ve esnekliği de sağlar. KBM motorlarıyla; mükemmel şekilde özelleştirilen hareket çözümleri geniş büyüklük, performans ve tasarım seçimi sayesinde hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirilir. KBM içi boş şaftlı doğrudan tahrik motorları, özellikle kompakt makine çözümlerini mümkün kılmak için olağanüstü derecede yüksek güç yoğunluğu sağlar. 

 

 KOLLMORGEN hakkında 

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine üreticileri için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine üreticilerine reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

 Daha fazla bilgi için: www.kollmorgen.ch