Ratingen, 16 Kasım 2012 – Kollmorgen, PROFINET arabirim seçeneğini ekleyerek Kollmorgen Automation Suite (KAS) hareket kontrolü platformunu genişletti. Yeni fieldbus arabirimi, hem makine üreticileri için, hem son kullanıcılar için, otomasyon sisteminin iletişim yeteneğini yükseltmekte ve mümkün olan en iyi uygulama performansının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Kullanımı son derece kolay olan otomasyon yazılımı sayesinde yeni PROFINET arabirimi, mevcut kullanıcılar tarafından da kullanılabilmekte ve ayrıca çok eksenli master tabanlı sistemin KAS platformuna entegre olmasından dolayı, Kollmorgen'in AKD PDMM programlanabilir servo sürücü ile kullanıldığı zaman da yararlı olmaktadır. 

KAS makine otomasyon platformu, özellikle karmaşık dizilerin ve otomasyon proseslerinin mükemmel bir şekilde senkronize edilmesi gerektiği yerlerde yüksek performanslı uygulamalara özel hale getirildi. KAS, seçkin programlama ortamlarıyla yüksek performanslı PLC ve hareket kontrolü işlevselliği sağlar. Sezgisel Pipe Network grafik programlama ortamı, sürükle-bırak işlevselliği sunmakta ve alternatif olarak KAS, hareket kontrolü için beş standart IEC 61131 programlama dilini ve çok sayıda hareket kontrol işlevi blokları içeren bir PLCopen standart kitaplığını tamamen desteklemektedir. KAS platformuna entegre gelişmiş kontrol algoritmaları ve yüksek hız kontrol çevrimleri daha yüksek bant genişliklerinde çalışmayı mümkün kılar ve daha fazla verimlilik sağlar. 

Kollmorgen'in KAS hareket kontrolü platformuna entegre PDMM AKD çok eksenli master servo sürücüleri, üstün dinamik performansı kompaktlık ve oldukça yüksek derecede esneklik ve ölçeklenebilirlikle bir araya getirmektedir. İkisi bir arada çözüm – hareket ve makine denetleyicisi – ayrı endüstriyel PC (IPC) konseptinin yerini alır, ayrıca tek ve çok eksenli makinelerin tasarlanması ve çalıştırılması için yepyeni olanaklar yaratır. Sonuç olarak, makine üreticileri ve son kullanıcılar önemli bir rekabet avantajını gerçeğe dönüştürebilmektedir. 

Kollmorgen firmasının Ürün Yönetimi Müdürü Jörg Peters şunları söylüyor: "PROFINET Almanya'da yaygın olarak kullanılmaktadır ve Kollmorgen Automation Suite hareket kontrolü platformumuza ve AKD akıllı servo sürücülerimize doğrudan bir arabirim sağlanmasıyla, bu standardı tercih eden makine üreticileri ve kullanıcılar, bu çözümlerin getireceği birçok yararı ve rekabetçi avantajı kazanabilir". 

 

 

KOLLMORGEN hakkında 

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine üreticileri için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine üreticilerine reddedilemez pazar avantajı sağlar. 

 

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:www.kollmorgen.com, e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0