Ratingen, 16 Kasım 2012 – Kollmorgen, programlama tahriği ve PLC işlevleri için entegre hareket kontrollü, Ethernet tabanlı yeni bir yüksek performanslı servo tahriğini sunuyor. Bir çok durumda BASIC AKD servo sürücüleri, makine imalatçılarının, birleşik kablo sistemi ve arabirim programlaması ile birlikte harici bir PLC'ye ihtiyaç duymamalarını sağlamaktadır. Böylece zamandan tasarruf edip, alanı en aza indirgemeleri ve kurulum maliyetlerini azaltmaları mümkün olmaktadır. Basit programlamayla birlikte, yapılandırılmış metin ve tanılama işlevleri olan entegre bir program düzenleyicisi kullanılarak küçük uygulamalar çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Tüm AKD modellerinde olduğu gibi, kompakt ve tam özellikli BASIC AKD tahrikleri, üstün performansı son derece yüksek esneklik, mükemmel ölçeklenebilirlik ve birçok uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için gereken dinamik özelliklerle bir araya getirmektedir. Çok sayıda iletişim seçeneği ve performans sınıfı mevcuttur ve bu bakımdan müşteriler kendi özel kontrol sistemi gereksinimlerine en uygun olan ideal özellik kombinasyonlarını belirleyebilmektedir. 

Entegre AKD BASIC servo sürücü ve kontrolü, kullanıcıların geniş bir aralıkta uygulamaları ilave donanım olmaksızın gerçekleştirebilmesini ve tek eksenli uygulamalarda üretilen işi arttırmalarını mümkün kılmaktadır. Yazılım işlevleri, sadece 250 mikrosaniyelik döngü süreleriyle uygulanabilen hızlı işlem rutinleri ile, hareket ve makine kontrolü kombinasyonu için çok önemli bir faktör olan hızlı program yürütmeyi sağlar. Basit program kontrol akışına olanak sağlayan ve proje kodu üretimini hızlandıran kolay öğrenilebilir programlama dili sayesinde pazara sürüm süresi daha da kısalmaktadır. Kaynak kod koruma işlevi, AKD BASIC kullanıcılarının makine tasarımlarını ve IP işlevselliğini korumalarına ve böylece rekabet avantajlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. 

Yenilikçi programlama ve program düzenleyicisi, Kollmorgen'in Workbench yazılım paketine entegre edilmiştir. Hareket ve makine kontrolü programlamasına ek olarak Workbench; tahrik kurulumu, yapılandırma, ince ayar ve yönetim görevlerinin yerine getirilmesi için de kullanılmaktadır. 

Kollmorgen firmasının Ürün Yönetimi Müdürü Jörg Peters şunları söylüyor: "AKD BASIC, yenilikçi bir ikisi bir arada çözümün ve 'İleriye Yönelik Düşün' ilkemizle ifade etmek istediklerimizin başka bir örneğidir. Birçok durumda ek bir PLC'yi gereksiz kılan ve yer, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, entegre denetleyiciye sahip gelişmiş bir servo sürücü çözümü ürettik. Aynı zamanda, işletime alma süresini en aza indirmek için tahriğin çalıştırılmasının mümkün olduğunca basit olmasını sağladık. Sonuç olarak müşterilerimiz, hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran ve onlara rakipleri karşısında açık bir avantaj getiren tek parça halinde bir çözüme sahip olacaklar." 

 

KOLLMORGEN hakkında 

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine üreticileri için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine üreticilerine reddedilemez pazar avantajı sağlar. 

 

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:www.kollmorgen.com, e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0