Ratingen, 17 Kasım 2011 –Kollmorgen, muhafazası olmayan ve özen gerektiren ve alan kısıtlı yüksek performanslı uygulamalar için ideal olan KBM™ serisi fırçasız tork motorlarını tanıtıyor. KBM çözümü, bir yandan pazarda rekabetçi olabilmek için gereken güvenilirlik ve esnekliği sunarken diğer taraftan makine imalatçılarının ve kullanıcılarının daha fazla üretim, daha düşük gürültü oluşumu ve daha uzun ömürden yararlanmasına imkan tanıyor. Mükemmel şekilde özelleştirilen hareket çözümleri geniş büyüklük, performans ve tasarım seçimi sayesinde hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirilebilir. Olağanüstü derecede yüksek güç yoğunluğuna sahip içi boş şaftlı direk tahrik motorlarında olduğu gibi, özellikle kompakt makine çözümlerini mümkün kılarlar.  

KBM motorları doğrudan makine yatağı yüküne bağlandıklarından dolayı, geleneksel mekanik transmisyonlarda yaygın olan dişli kayışlar ve dişliler gibi bileşenler ihmal edilerek artan makine üretimi ve azaltılan gürültü dahil, döner direk tahrik motorunun faydalarını sunarlar. Bunların yanı sıra, bu yapılandırma bakım ve onarım maliyetleriyle makine çalışmama sürelerini düşürürken makine kullanım ömrünü uzatır. KBM motorların verimliliği motor dişlileri ve dişli kayış sistemleri gibi mekanik çözümlerin verimliliğinden en az %10 daha fazladır. Bu seri, rotor ile yük arasında eylemsizlik oranlarını barındırır ve maksimum üretime katkı sağlamak için sıra dışı hızlanma ve yavaşlama sunar. 

Diğer doğrudan motor çözümleriyle karşılaştırıldığında KBM serisi, standart bileşenlerin ve farklı tasarımların benzersiz ürün yelpazesiyle öne çıkar. Modüler tasarımlarıyla KBM motorları, makine imalatçılarının yüksek performanslı çözümleri hızlı ve uygun maliyetli şekilde inşa etmelerine imkan sağlar. 14 farklı boyut ve 7 farklı uzunluk ile önceden monte edilmiş 150'i aşkın motor sargıları ve çok sayıda seçenek sayesinde makine tasarımcıları kısıtlayıcı spesifikasyonlardan kurtulur ve belirli gereksinimlere göre en uygun şekilde özelleştirilen makineler imal edilebilir. Uygulama performansını daha da uygun duruma getirmek üzere motorun kullanılabilir sürekli torkunun artırılması için harici bir hava veya su soğutma sistemi takılabilir. KBM motorlarıyla kullanılabilen standartlaştırılmış tasarım seçeneklerinin yüksek sayısı bir yandan OEM'lerin makinelerini piyasaya daha hızlı sürmelerine imkan sağlarken, diğer taraftan ilave ayarlamalar veya bileşen tedarikleriyle ilişkili zaman ve maliyeti ortadan kaldırır. 

En kısıtlı alanlarda en uygun performans değerleri ve bunun yanı sıra kontrollü, yüksek aşırı yük kapasitesine sahip KBM motorları hassasiyet, güvenilirlik, performans ve dinamikle beraber maksimum kompaktlığın gerekli olduğu makineler için ideal bir çözümdür. Maksimum verimlilik ve daha yüksek hassasiyet ile KBM motorları kendilerini günümüzdeki mevcut diğer birçok çözümden çok daha çabuk amorti edebilirler. 

KBM serisi motorlar 1,45 ila 3.445 Nm sürekli tork ve beraberinde 4,91 ila 12.812 Nm pik tork sağlayan kompozit mıknatıslardan yararlanır. Ayrıca, bu motorlar AB Direktifini karşılar ve kullanılan malzemeler UL önerilerine karşılık gelir ve RoHS uyumludurlar. Bu sayede makine imalatçılarının, içine KBM motorlarının entegre edildiği yüksek seviyeli montaj gruplarının onayını almaları daha basitleşir. 

KBM gövdesiz, fırçasız motorları 60 ila 825 mm çapta standart boyutlarda ve 240 veya 480 Volt AC için kullanıma sunulmuştur. Her bir toplam boyut üç veya dört farklı uzunlukta kullanıma sunulur. Rotor göbek boyutu belli sınırlar dahilinde münferit müşteriler için de ayarlanabilir. 

   

KOLLMORGEN hakkında  

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

Daha fazla bilgi için:  www.kollmorgen.com , e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0