Ratingen, 12 Mayıs 2011 – Kollmorgen 12-18 Mayıs tarihleri arasında Interpack 2011, Düsseldorf, Almanya'da Salon 08a, Stant C14'te hareket kontrol teknolojisini ve ortak mühendislik uzmanlığını sergiliyor. Gerçek ambalaj uygulamalarında elde edilebilen örnek performansları ve müşterilerin farklılaşan hareket kontrolü çözümleriyle açık rekabetçi avantajları nasıl gerçekleştirdiklerini göz önüne seren canlı gösterimler sergilenecek. En çok kayda değer iyileştirme üretimde, makine kullanılabilirliğinde, malzeme ve bakım maliyetlerinde ve enerji tüketiminde bazıları elde edildi. 

Kollmorgen standında özellikle vurgulanan bir ürün, ambalaj sektöründe tipik olarak bulunan ileri derece, yüksek performanslı ve alan kısıtlı uygulamalar için ideal olan yeni KBM gövdesiz, fırçasız tork motoru serisidir. Diğer doğrudan motor çözümleri ile karşılaştırıldığında KBM serisi, birinci sınıf güç yoğunluğu ve standart yapılı bileşenleri sayesinde benzersizdir. Bu özellikler OEM'lerin, modüler tasarım ilkeleriyle pazar ve müşteri gerekliliklerine uygun hale getirilen farklılaşmış motor ve makine çözümlerini hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirmelerini mümkün kılar. Dahası, KBM çözümleri geleneksel motor ve motor-transmisyon çözümleriyle karşılaştırıldığında daha büyük hassasiyet, dayanıklılık, dinamik ve kompaktlık dahil olmak üzere direk tahrik motorlarının genel avantajları ile beğenilir. 

Kollmorgen, Kollmorgen Automation Suite™ kullanarak, müşterilerin yüzde 25 daha az programlama çabasıyla makine verimliliğini yüzde 25 artırabildiği iki adet tipik ambalaj uygulamaları da sergiliyor. Kollmorgen Automation Suite, yüksek performanslı çok eksenli uygulamaların tasarımını basitleştiren ve verimliliğini maksimize eden eksiksiz bir makine otomasyon çözümüdür. Pipe Network™ grafik programlama ortamı, tasarımcıların daha iyi kaliteye sahip makine çözümlerini daha hızlı geliştirmelerini destekler. Makine işlevleri için sanal mastere sahip görsel kullanıcı arabirimi ve sürükle-bırak sembolleri bir sistemin çeşitli aksları arasındaki mimariyi ve ilişkileri gösterir. Sanal simülasyonları çalıştırabilme özelliği makineyle pahalı test çalıştırmalarına olan ihtiyacı en aza indirir. Daha büyük bant genişlikleri ve daha fazla üretim imkanı sağlayan ileri derecede geliştirilmiş kontroller ve kontrol devreleri otomasyon çözümünü tamamlar. 

Ayrıca, Kollmorgen, ambalaj makineleri için patentli döner direk tahrik CDDR'ni (Kartuş Direk Tahrik Döner Parçası) temel alan bir müşteri çözümünü de sergileyecektir. Bir transmisyon çözümü yerine CDDR kullanılarak makine kullanılabilirliği ortalama olarak %20 ve üretimi %30 artırılabilir. Aynı zamanda, servis maliyetleri ortalama olarak %20 ve yapı bileşenlerinin sayısı %40 düşer. Elde edilebilir iyileşmenin temeli, bir taraftan transmisyon ve kontrol kayışlarının ihmali ve diğer taraftan genişletilmiş bant genişliğine sahip bir servo sisteminin kullanımıdır. Dahası, CDDR teknolojisinin karakteristikleri pozitif sonuçlar doğurur. 

Yine hareketli canlı gösterime, gıda ve farmasötik ürünlerinin ambalajlanması için yeni bir standart çözüm, servo tahrik AKM Washdown dahildir. Bu çözümle, müşteriler yalnız olağanüstü yüksek performanslı yoğunluktan ve esneklikten değil, aynı zamanda malzemeler için %20 ve bakım ve işletmeye alma için %30 daha düşük maliyetten de kar sağlarlar. Dahası, motorun kullanım ömrü, karşılaştırılabilen Washdown motorların üç katı uzunluktadır. Çözüm karakteristiğinin sırrı, motorun, diğer alanlarda belli bir süre iyi derecede ispatlanan yenilikçi kaplamasındadır. Hijyenden taviz vermeden pahalı, ağır, paslanmaz çelik muhafaza veya ilave muhafazaların dikkate alınmamasına imkan sağlar. 

Kollmorgen standında vurgulanan diğer bir husus ise Kollmorgen senkron servo motorunun asenkron bir motora göre olan avantajlarıdır. Entegre kalıcı mıknatıslar, önemli oranda daha küçük kütle eylemsizliği ve hassas, enerjiden ve alandan tasarruf sağlayan yapılandırılabilirlik sayesinde AKM çözümü ortalama olarak %30 daha az enerji gerektirir. AKM, AKD servo tahriği ile bir araya getirilirken şekiller çok daha iyi görünürler. Saklanan motor verileri ve geliştirilen kontrol algoritmaları enerji talebini en uygun durumuma getirir. KWh başına 15 Cent'lik bir elektrik bedeliyle ve sekiz yıllık makine kullanım ömrüyle, tasarruflar (regülatörsüz ve asenkron bir motorla elde edilen çözümle karşılaştırıldığında) aks başına 3.744 Euro'ya ulaşabilir. Bu, bir karşılaştırma testinin sonucudur. 

Yeni verimlilik sınıfı IE 1'in asenkron motorları, verimsizliklerinden dolayı son zamanlarda AB'nin gündemine gelmiştir: 16 Haziran 2011 itibariyle 0,75 kW ila 375 kW performans aralığında bu motorlara AB pazarlarında artık izin verilmemektedir. 

Kollmorgen standında vurgulanan diğer bir husus ise Kollmorgen senkron servo motorunun asenkron bir motora göre olan avantajlarıdır. KBM serisi motorlar kompakt tasarımları, çok terazili, hassas ve güvenli hareketleri, kolay kurulumu ve kullanıcıların uygulamadan talep edilen hassas performansı elde etmelerini sağlayan kullanılabilir ürün varyantlarının sayısı sayesinde şişe dolum uygulamalarında özellikle caziptir. KBM modelleri, düşük ev yüksek gerilim işletimi için 14 boyutta kullanıma sunulur. Uygun maliyetlidir ve kompakt yapı grubunda birçok farklı tork, performans ve hızlar sunar. Çeşitli kullanılabilir çözümler sayesinde makine imalatçıları, belirli çözümleri uyarlama ve tedarik etmekle ilgili yüksek maliyetler olmadan benzersiz performans ve boyutsal gereklilikleri karşılayan motorlara erişime kavuşurlar. 

   

KOLLMORGEN hakkında  

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

Daha fazla bilgi için:  www.kollmorgen.com , e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0