Ratingen, 15 Kasım 2011 – Kollmorgen, hareket kontrolü teknolojisi becerilerine ilave olarak SPS/IPC/Drives 2011'de (22 ila 24 Kasım 2011, Nuremberg ticaret fuarı) yeni çözümlerinin tüm ürün yelpazesini tanıtıyor. Salon 1, stant no. 1-550'de sergilenen yenilikler; entegre, yüksek performanslı PLC ve hareket kontrolü işlevselliğine sahip bir servo yükselteç olan yeni AKD™ PDMM'yi (Programlanabilir Tahrikli Çok Eksenli Master) içerir. Ayrıca, kapalı bir ortamda özen gerektiren yüksek performans uygulamaları için yeni KBM™ serisi gövdesiz, fırçasız tork motorları olan Kollmorgen ESM enerji tasarruf modülü, ve durağan freni ve mutlak enkoder içeren AKM1 kibrit kutusu boyutunda senkronize servo motor da sergilenecektir. Her bir çözüm, makine mühendisleri ve kullanıcılarının kayda değer verimlilik ve kullanılabilirlik iyileştirmelerini elde etmelerine ve malzeme ve bakım maliyetleriyle enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olur ve bunların tümü önemli rekabetçi faydalar sağlar. 

AKD PDMM servo yükselteçleri makine imalatçılarının %20 daha az bileşen ve %30 daha az alan gereksinimine sahip çok eksenli makineler tasarlamalarına imkan sunar. AKD PDMM kullanan makineler daha esnek, hassas ve verimlidir ve özellikle hız gereksinimlerine sahip farklı uygulamalar için özelleştirilebilir. Bu durum, tahriklerde entegre edilen Kollmorgen Automation Suite™ geliştirme platformu ile sağlanır. Bu sayede servo yükselteçler yüksek performanslı bir SPS ve hareket kontrolü işlevselliği kazanır ve bunların oluşturulan grafik Pipe Network programlama ortamı aracılığıyla çok hızlı ve kolay şekilde programlanmasını sağlar. İlave olarak, hareket kontrolü amaçlı PLCopen hareket kontrolü işlevi modülleri ile standartlaştırılmış beş IEC 61131 SPS dili kullanıma sunulmuştur. Her bir AKD PDMM, 250 μs standart AKD ile sekiz aksa kadar koordinasyon sağlayabilir. Sonuç olarak, arabirimler ve çok sayıda pahalı bileşen ortadan kaldırılabilir ve toplam sistem maliyetleri düşer. 

KBM, diğerlerinin arasında ambalaj sektörü için tipik olan, kapalı bir alanda özen gerektiren yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanan yeni bir gövdesiz, fırçasız tork motorları serisidir. KBM servo motorları, makine mühendislerinin ve kullanıcıların daha fazla üretim, daha düşük gürültü üretimi ve daha uzun işletme ömrüne sahip makineler imal edip kullanma ihtiyaçlarını karşılar. Bu motorlar günümüz piyasasında rekabetçi olması gereken güvenilirlik ve esnekliği de sağlar. KBM motorlarıyla; mükemmel şekilde özelleştirilen hareket çözümleri geniş büyüklük, performans ve tasarım seçimi sayesinde hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirilir. KBM içi boş şaftlı direk tahrik motorları, özellikle kompakt makine çözümlerini mümkün kılmak için olağanüstü derecede yüksek güç yoğunluğu sağlar. 

Enerji Tasarrufu Modülüyle (ESM) Kollmorgen, servo yükselteçle bir arada, yavaşlama sırasında enerjiyi depolayabilen ve daha sonra hızlanma için bunu kullanabilen bir kondansatör modülü sunar. Sonuç olarak, ESM'yi güçlendiren makineler daha az enerji tasarrufu sağlar ve düzensiz güç kaynaklarına maruz kalan bölge ya da şirket ağlarında daha güvenilir şekilde çalışır. Bu yeni çözüm aynı zamanda, tahriklerin, ağ arızası durumunda tarif edilen ve tercih edilen bir konumda tahrik edilmelerine ve kaza ile pahalı onarımların ortadan kaldırılmasına imkan sağlar. ESM, toplam işletme maliyetlerini düşürebilir ve diğer taraftan güvenlik, verimlilik ve imalat kalitesinde karşılık gelen artışı sağlayarak makine mühendislerinin ve kullanıcıların rekabetçi konumlarını iyileştirmesini mümkün kılar. 

SPS/IPC/Drives'da nihai bir vurgu, AKM™ servo motor ailesine son ilave olan AKM1'dir. 41 mm'lik flanş boyutuyla AKM1, bir durağan frenle donatılmıştır ve bir dizi farklı geri bildirim sistemi ve mutlak enkoder ile kullanılabilir. AKM1, performans sınıfındaki en kompakt senkronize servo motordur ve bir eksende düzgün hareketleri, örneğin dikey eksen hizalanmalarını güvenilir şekilde durdurur ve ilk çalıştırmada referans çalışmalarını gereksiz hale getirir. AKM1 ayrıca, verimliliği ve güvenilirliği artırırken kontrol etkisini en aza indirir ve bunların tümünü daha az alan ve enerji gereksinimiyle gerçekleştirir. 

AKM ürün yelpazesindeki tüm diğer motorlarda olduğu gibi AKM1 modeli, özellikle yüksek güç yoğunluğu, küçük eylemsizlik momentleri ve düşük dişli geçme özellikleri sunarak geleneksel senkronize servo motorlardan ayıran yüksek verimlilik sunar. Aynı çıkış ile %30 ila 50 daha kompakt ve rakip seçeneklere göre %10 ila 30 daha hafiftirler. Bu sayede OEM'ler iyileştirilmiş ısı yayılımı, dayanıklılık, kullanılabilirlik ve performansa sahip daha küçük, daha hafif ve daha fazla enerji verimliliği sağlayan makineler inşa edebilirler. 

   

KOLLMORGEN hakkında  

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

Daha fazla bilgi için:  www.kollmorgen.com , e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0