Ratingen, 17 Kasım 2011 – Kollmorgen, Kollmorgen Automation Suite™ otomasyon platformunu AKD™ servo yükselteçlere entegre etti. Bunun sonucunda sezgisel grafik Pipe Network Programlama ortamı aracılığıyla programlanabilen entegre, yüksek performanslı PLC ve hareket kontrol işlevselliğine sahip servo yükselteçler olan AKD PDMM (Programlanabilir Tahrik Çok Eksenli Master) ortaya çıktı. İlave olarak, hareket kontrolü amaçlı PLCopen hareket kontrolü işlevi modülleri ile standartlaştırılmış beş IEC 61131 SPS dili kullanıma sunulmuştur. AKD PDMM, münferit ve çok eksenli makinelerin tasarlanması ve işletilmesi için yeni seçenekler sunar ve makine mühendisleri ile kullanıcıların kayda değer rekabetçi avantajlar sağlamalarını mümkün kılar. AKD PDMM, makine imalatçılarının şimdiye kadarkinden daha esnek, daha hassas ve daha verimli olan, %20'ye kadar daha az bileşene ve %30'a kadar daha az alana ihtiyaç duyan ve farklı uygulamalar için çok hızlı şekilde özelleştirilebilen makineler inşa etmelerine yardımcı olur.  

Her bir AKD PDMM, 250 μs standart AKD ile sekiz aksa kadar koordinasyon sağlayabilir. Sonuç olarak, arabirimler ve çok sayıda pahalı bileşen ortadan kaldırılabilir ve sistem maliyetleri düşer. Kollmorgen Automation Suite'e gelişmiş bir görsel ekran da entegre edildiğinden (belli bir kolaylık ve hızla programlanabilen Kollmorgen Visualization Builder), kapsamlı, verimli ve uygun maliyetli makine işletimi sağlamak için yalnız tek bir grafik terminalinin bağlanması gerekir. 

AKD PDMM'ye entegre edilen Kollmorgen Automation Suite otomasyon platformu çok sayıda aksın birbirleriyle mükemmel şekilde senkronize edilmesinin gerektiği yüksek performanslı uygulamalar için özel olarak özelleştirilmiştir. İleri derecede geliştirilmiş kontrolörler ve kontrol çevrimleri daha yüksek bant genişliklerinde işletime ve daha fazla üretime imkan sağlar. Aynı zamanda, Pipe Network aksi durumda yüksek derecede karmaşık hale gelecek sürükle-bırak işlevselliği olan bir grafik açıklamasına sahip programlamayı değiştirerek makine performansının iyileşmesine katkıda bulunur. Sanal bir masterden başlayarak bileşenler arasındaki tüm işlev ve ilişkiler ve ayrıca tüm hareket ve ayarlar grafik açıklama bloklarıyla tarif edilebilir. Sonuç olarak, makine mimarisi ve bir uygulamanın aksları arasındaki bağımlılıklar çok kısa bir zaman dilimi içerisinde hassas ve net şekilde projelendirilebilir. 

Sistem projelendirildikten sonra Kollmorgen Automation Suite sanal simülasyon seçeneği sunar. Hareket profilleri, eksen durumları, senkronizasyonlar ve diğer değişkenler tek bir cihaza bağlanma gereği olmadan gerçek zamanlı olarak en uygun hale getirilebilir. Sonuç olarak, makineyle gerçekleştirilen çok sayıda zaman harcayan test çalışması ihmal edilebilir, ilk çalıştırma süresi kayda değer oranda kısaltılır ve her türlü potansiyel risk erken aşamada tespit edilir ve ortadan kaldırılır. 

Tüm AKD modellerde olduğu gibi, kompakt ve özellikçe zengin AKD PDMM, neredeyse tüm uygulamaların gerekliliklerini karşılamak için birinci sınıf performansı sıra dışı şekilde yüksek esneklik, ölçeklenebilirlik ve dinamik ile bir araya getirir. Birçok iletişim seçeneği ve performans sınıfı kullanılabilir. Dönüştürücüler yalnız makine performansını, üretimi ve doğruluğu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda makine mühendislerinin çok sayıda farklı uygulama için aynı grafik geliştirme ortamı (IDE) ile birörnek tahrik platformu kullanmalarını sağlar. Bu imkan, anlama ile programlamayla ve farklı dönüştürücü türlerinin saklanmasıyla ilişkili mühendislik çabaları ve maliyetlerinin ortadan kalkması anlamına gelir. 

Bir ağa bağlanabilen isteğe bağlı konsola sahip bir ana kontrole ilave olarak AKD PDMM, bir geçersiz kılma kontrolü için hareket kontrolörleri olarak da uygundur. Yerel yanıt sürelerinin hızlıca elde edilebileceği I/O genişlemesine sahiptirler. Merkezi olmayan ilave I/O ve belirli montaj grupları EtherCAT® aracılığıyla tahriklere eklenebilir. 

   

KOLLMORGEN hakkında  

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

Daha fazla bilgi için:  www.kollmorgen.com , e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0