Ratingen, 12 Mayıs 2011 – Kollmorgen kendi Cartridge Direct Drive Rotary™ (CDDR) motorlarıyla, ambalaj makineleri OEM'leri (Orijinal Teçhizat Üreticileri) ve son kullanıcılarının kayda değer rekabetçi avantaj sağlamalarına imkan tanıyan döner bir direk tahrik sistem çözümü sunar. Bu sistem motor-dişli çözümlerinden tutarlı olarak %20 daha fazla makine çalışma süresi ve %30 daha fazla üretimi mümkün kılar. Aynı zamanda, ortalama olarak %40 daha az bileşen içerir ve %20 daha az servis maliyeti üretir. Hızlanma ve konumlama doğruluğu, güvenilirlik, pürüzsüz çalışma, servo tahrik özellikleri, enerji verimliliği ve gürültü gelişiminde de kayda değer iyileştirmeler elde edilebilir. Cartridge DDR motoru kullanım ömrünün tamamında %50'ye varan maliyet tasarrufu sağlayabilir. 

Cartridge DDR motoru, yalnız motor-dişli çözümlerine göre değil, muhafaza içermeyen diğer döner direk tahriklerle karşılaştırıldığında da bir dizi avantaj sunar. İleri derecede değişken ve esnek şekilde uyarlanabilir de olan standart bir çözümü temsil ettiklerinden dolayı hiçbir münferit bileşenin birbirlerine modifiye edilmesi ve makinenin geliştirilmesinde ve üretiminde entegre edilmesi gerekmez. Ayrıca, kayda değer zaman harcayan ve emek-yoğun montajları ve daha pahalı test evreleri göz önünde bulundurulduğunda diğer özel çözümlerde tipik olan hiçbir ilave maliyet tahakkuk etmez. Aynı zamanda teknik hesaplanamazlık riski de düşürülür. 

 Cartridge DDR motorun Kollmorgen’in çok yönlü AKD™ servo tahriğiyle bir araya getirilmesi makine performansını daha da iyileştirebilir. AKD'de saklanan motor verileri ve ayrıca gelişmiş kontrol algoritmaları daha büyük hassasiyet, en uygun duruma getirilmiş enerji kullanımı ve daha fazla verimliliğe imkan sağlar. Önceden yapılandırılan motor verileri ve geri bildirim cihazı verileri sayesinde kurulum ve işletmeye alma daha da kolaylaşır ve hızlandırılır. 

Gelişmiş bir modüler sistem Kollmorgen'in Cartridge DDR'yi müşterilerin gerekliliklerine göre özelleştirmesine imkan sağlar. Beş gövde boyutu (108 ila 350 mm), 17 farklı uzunluk ve 52 standart sargı kullanılabilir. Nominal tork değerleri 4 ila 510 Nm aralığında değişir, 1.090 Nm'lik pik tork değerine ve 1.500 d/d devirlere ulaşır. Kollmorgen, ilgili uygulama için mükemmel Cartridge DDR çözümünü inşa etmede gerektiği şekilde ortak mühendislik aracılığıyla bir dizi analiz ve tasarım aracı ve kapsamlı danışmanlık ile müşterilerini destekler. 

Ambalaj makinelerinin yanı sıra, Cartridge DDR motorları bir dizi diğer uygulamada kullanılır. Mevcut uygulamalar malzeme delme ve şekillendirme, baskı kalıplama ve sızdırmazlık işlerini içerir. Beş yıllık sürede Cartridge DDR motorlarının kullanımı çalışma süresini artırarak, bakımı azaltarak, enerji tüketimini düşürerek ve üretimi yaklaşık 7.000 Euro artırarak işletme maliyetlerini düşürebilir. 

   

KOLLMORGEN hakkında  

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

Daha fazla bilgi için:  www.kollmorgen.com , e-posta vertrieb@kollmorgen.com, t elefon +49 (0)2102 9394 0