Ratingen, 17 Kasım 2011 –Kollmorgen, şirketin AKM™ servo motor ailesinin en küçük motoru olan AKM1 servo motorunu tanıtıyor. AKM1, durağan bir fren, çeşitli kullanılabilir geri bildirim sistemleri, mutlak enkoder ve ileri derecede kompakt dönen ikiz tapa özellikleri sunar (YTEC). AKM1, performans sınıfındaki en kompakt senkronize servo motordur ve bir eksende düzgün hareketleri, örneğin dikey eksen hizalanmalarını güvenilir şekilde durdurur ve ilk çalıştırmada referans çalışmalarını gereksiz hale getirir. Bu yeni sürüm, verimliliği ve güvenilirliği artırırken kontrol etkisini en aza indirir ve bunların tümünü daha az alan ve enerji gereksinimiyle gerçekleştirir. AKM1 ile makine mühendisleri ve kullanıcılar makinelerini daha da optimize edebilir ve bu sayede kayda değer rekabetçi avantajlar elde edebilirler.  

Yüksek güç yoğunluğu, düşük kütle eylemsizliği ve düşük dişli geçme sayesinde AKM1 modelleri AKM ürün yelpazesindeki tüm diğer motorlar gibi, kendilerini geleneksel senkron motorlardan kayda değer derecede ayıran yüksek verimlilik sunar. Aynı çıkış ile %30 ila 50 daha kompakt ve %10 ila 30 daha hafiftirler. Bu sayede OEM'ler iyileştirilmiş ısı yayılımı, dayanıklılık, kullanılabilirlik ve performansa sahip daha küçük, daha hafif ve daha fazla enerji verimliliği sağlayan makineler inşa edebilirler. 

AKM1 servo motorlar çeşitli geri bildirim sistemleri ve sargı varyantları ile kullanıma sunulmuştur. HIPERFACE® arabirimi olan tek dönüşlü ve çok dönüşlü mutlak enkoderler kullanıma sunulmuştur; 40 mm flanş büyüklüklerine sahip bu en küçük tasarımlar için çözücüler, artımlı enkoderler ve Akıllı Geri Bildirim Cihazları (SFD) da kullanılabilir. Pilsiz çok dönüşlü enkoder yalnızca açıları değil, dönüş sayısını da ölçer; böylece ne olursa olsun hiçbir referans çalışması olmadan geçerli konumun hassas bir şekilde belirlenmesini mümkün kılar. Sonuç olarak, işlemler güç kesilmesi gibi kesintilerin ardından daha hızlı şekilde yeniden başlatılabilir. Ayrıca, birçok rakip modelinden farklı olarak AKM1'in isteğe bağlı durağan freni, disk üzerindeki frenleme kuvvetinin çift taraflı etkisinden dolayı manyetik bir frene göre önemli oranda daha güvenilir olan bir yaylı frendir. 

Kollmorgen'in AKM senkron servo motorları yeni standart IEC 60034-30'a göre en yüksek verimlilik sınıfı olan IE4'e karşılık gelen verimliliği elde eder. Ortalama olarak, geleneksel asenkron motorlardan %30 daha az enerji gerektirirler ve diğer taraftan geleneksel senkron servo motorlara göre göze çarpan bir verimlilik sağlarlar. 

AKM çözümlerinin sağladığı kayda değer oranda daha düşük eylemsizlik momenti özellikle dinamik uygulamalarda dikkati çeker. Bazen, bu değer asenkron modellerin eylemsizlik momentlerinden on kat daha azdır; bu ise hızlanma için önemli oranda daha az enerji gerektiği anlamına gelir. Sıklıkla hızı değişen uygulamalar için bazı parametreler asenkron çözümlere göre %50'ye kadar iyileştirilebilir. Buna delil olarak 38 aksa sahip çok milli bir otomatik torna için güç girişinin 5,36 kW'tan 3,12 kW'a azaldığı ve diğer taraftan motorların ısı çıkışının 2,7 kW'tan 1,3 kW'a düştüğü makine takım endüstrisi örneğini verebiliriz. 

AKM1 motorlarının flanş büyüklüğü 40 mm olup tasarımına bağlı olarak 0,19 ile 0,41 Nm arasında değişen statik torklar sağlar. Maksimum devir 8.000 d/d'dır. 

   

KOLLMORGEN hakkında  

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.    

Daha fazla bilgi için:  www.kollmorgen.com , e-posta vertrieb@kollmorgen.com, telefon +49 (0)2102 9394 0