• Neden Bu Kadar Çok Paslanmaz Çelik Kullanılıyor?

    maio 26, 2014, by Gene Matthews

    Yıkama uygulamaları oldukça zorlu uygulamalardır. Her şeyden önce, gıdaları işleyen makinelerde bazı yıkama gereklilikleriyle karşılaşırsınız. Evde yemek yaparken ne kadar titiz olduğunuzu, çiğ ete dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkadığınızı hatırlayın. Pişmiş eti çiğ eti koyduğunuz yere koymamak veya çiğ etin temas ettiği tüm aletleri mutlaka yıkamak mutfakta yaygın olarak sergilenen davranışlardır.

  • Dişli Geçmesi ve Tork Dalgalanması Hakkında Sorular

    julho 18, 2014, by Hurley Gill

    Dişli geçmesi ve tork dalgalanması hakkında sorular sıkça sorulur ve çoğu zaman yanıtlaması güçtür.

    Dişli geçmesi torku,güç beslemesi yapılmayan bir motorda ince levhaların dişlerine (çelik yapı) giden manyetik kutupların çekilmesi/etkileşime girmesi olarak tanımlanır.

    Tork dalgalanması,sabit akımla güç beslenen bir motorun torkunda görülen dalgalanma olarak tanımlanır. Bu dalgalanmalar yön veya kuvvetten bağımsızdır, ancak dişli geçmesi torku genellikle servo motorlar için bir teknik özellik olarak belirtilmez.

  • Bir Şey Eksik...veya Diğer Lineer Aktüatör Kâbusları!

    setembro 05, 2014, by Michael Brown

    Spesifikasyonlarda genellikle uygulama için gereken strok belirtilir. Ünitelerin hasar görmesinin belki de en sık karşılaşılan nedeni, üreticinin verdiği Kurulum Kılavuzundaki talimatlara uyulmamasıdır. En iyi uygulamalara dönük tavsiyeler, aktüatörlerle ve tahrik üniteleriyle kullanılan Hareket Sonu (EOT) sensörlerinden faydalanılmasını önerir. Bunun amacı aktüatörlerin her iki uçtaki mekanik durma noktalarına çarpmasını önlemek olup, bu sensörlerin cihaz üzerinde nereye monte edilmesi gerektiği ürün kılavuzlarında genellikle belirtilir. Aktüatörler, mekanik durma noktalarına çarpıldığı zaman ortaya çıkan enerjinin sönümlenmesine yardımcı olan dahili "tamponlar" ile donatılmışlardır, ancak tekrarlanan çarpmalara karşı sınırsız koruma sunabilecek bir tasarıma sahip değildirler.

  • Atalet Oranlarının Yansıtılması

    agosto 29, 2014, by Gordon Ritchie

    Bir yük doğrudan motor tarafından tahrik ediliyorsa, yansıtılan ataletle ilgili sonu gelmeyen tartışmalar başlar Genel kanı, doğrudan tahrikli yüklerin doğaları gereği yansıtılmış bir ataletlerinin olmadığıdır. Bazıları, yeterince tork ve hız mevcutsa, yük doğrudan tahrik edilirken yük ataletinin motor ataletine oranının dikkate alınmasına gerek olmadığını rahatlıkla iddia edebilmektedirler. Bu tür bir iddiada bulunmak oldukça zor aslında..

  • Bir Kullanıcı, Endüstri Standardı PTC/NTC Tip Termistör Yerine Neden Lineer Termistör Seçsin?

    outubro 03, 2014, by Hurley Gill

    Bir motoru hızlı geçiş olayına karşı koruyabilecek hiçbir termik cihaz bulunmadığından, üreticiler, makine tasarımcıları/OEM'ler ve kullanıcılar servo motorun aşırı ısınmaya karşı korunmasında büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bir tel sargısının nihai hazır hal sıcaklık artışına ulaşması ile bunun üzerinden belli bir akımın geçmesi arasında süre gecikmesi olduğu gibi, termik cihazın kendisine sunulan tetikleme/uygulama sıcaklığını aldıktan sonra tetikleme direncine ulaşması da belli bir süre gecikmesine tabidir.

  • Başarılı bir Servo Geçişi için 5 İpucu

    outubro 24, 2014, by Josh Bellefeuille

    Mevcut bir motorun yeni bir servoya geçilmesini ve değiştirilmesini gerektiren çeşitli durumlar vardır. Bu durumlara örnek olarak ürünün eskimesi, maliyet düşürme, teslim süresi sorunları veya yeni bir teknolojiye yükseltme verilebilir. Her uygulamanın özellikleri dikkate alınması gereken çok sayıda etmene sebep olabilir. Bu yazıda, en sık karşılaşılan durumları ve bunların doğru önem sırasını (kısaca) tanımlamaya çalışacağız.

  • İlginç Yerlerdeki Fırçasız Motorlar

    abril 02, 2015, by Bob White

    Bugünkü blog yazımız "Hey Gidi Günler" temalı olacak. Bu yazıda SubNotes dergisinde 1988 yılında yazdığım bir makale üzerinde duracağım. O zamanlar, çok özel ve zorlu ortamlarda çeşitli dalgıç motoru uygulamalarını tamamlamıştık. Uygulamaların "Alvin", "Jason Jr" veya "Robin" gibi ilginç adları vardı. İlki insanlı bir araştırma aracıydı ve o zaman Woodshole Oşinografi Enstitüsü tarafından işletilmekteydi, diğer ikisi ise Titanic'in enkazında araştırmayapmak amacıyla uzaktan çalıştırılan deniz araçları idi.


  • HMI'lar için Alışılmamış Üç Kullanım

    abril 17, 2015, by Reid Hunt

    Çoğu makine imalatçısı dokunmatik ekranlı modern HMI'lar hakkında bilgi sahibidir. Eski tip basma butonlu anahtarlar dışında her şeyi değiştirmişlerdir. Yeni sistemlerle birlikte makine imalatçıları makinede devam eden işlemler hakkında çok daha fazla bilgi sunabilmektedir. HMI'lar çok sayıda makine değişkenini inceleyebilmektedir ve dijital olarak okunan değerler veya analog ölçüm cihazları yerine daha uygun bir grafik formatta sunulabilmektedir. Örneğin, depo hacmi değeri yerine, operatöre görsel olarak depoda fazla sıvı olduğunu gösterebilirsiniz. Bununla birlikte HMI'lar operatör ile ilgili dokunmatik ekran grafiklerinden daha fazlasını sunabilir. Daha kapsamlı özellikler gerçekten de makine imalatçılarına ve makine son kullanıcılarına fayda sunabilir. Modern HMI'lar hakkında bilmiyor olabileceğiniz birkaç özellik aşağıda yer almaktadır.

  • Harcadığınız Parayla Daha Fazlasını Alın - Yağ ve Gazda Hidroliğe Göre Elektriği Tercih Etme

    outubro 28, 2015, by Tom S Wood

    Yağ ve gaz uygulamalarında elektrik motorlarının artan kullanım trendini arttıran etmenler, elektrik tahrikli sistemlerin sistem güvenilirliğini ciddi anlamda geliştirmesi, çalışılmayan zamanları azaltması ve sıvı sızıntısının çevreye yayılma olasılığını azaltması olarak belirtilebilir.Yağ ve gaz ekipmanları tasarımcıları çevreye en az etkisi olan en küçük, en hafif ve en basit çözümü bulmaya çalışmaktadır. Her uygulama için en iyi çözüm farklı olabileceğinden, sektördeki eğilimin elektrik motorlarının lehine olduğu görülebilir.

  • Yeni Gıda Güvenliği Yönetmelikleri:Önleyici Tedbir İncelemesi Genişletildi

    abril 27, 2015, by Andy Hansbrough, P.E.

    Tüketiciler güvenli gıdalar ister. Resmi makamlar da güvenli gıda tedarik zinciri ve işleme, ambalajlama ve dağıtım süreçleri talep ederler. Müşterilerin gıda güvenliğiyle ilgili beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışırken, gıda bozulmasının ve/veya kirlenmesinin önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik ihtiyaç tedarik zincirinin her adımında karşımıza çıkar. Küresel ölçekte büyüyen gıda ve içecek işleme ve ambalajlama sektörleri, koruma/önleme, kontrol, temizlik ve hijyen yöntemlerini sürekli geliştirerek gıda güvenliğini artırma yönünde büyük çaba göstermişlerdir ve göstermeye devam etmektedirler.

  • Geri Besleme Seçenekleri - Hall Etkisi Cihazı (Bölüm III)

    dezembro 04, 2015, by Bob White

    En basit ve en az pahalı geri besleme cihazları arasında Hall etkisi sensörleri yer alır. Bunlar, manyetik alanların varlığını tespit eden dijital açma-kapama cihazlarıdır. Yarı iletken malzemelerden yapılan bu cihazlar dayanıklıdır ve çok yüksek frekanslarda çalışabilmektedir (motor devrinin on ila bin katına eşittir) ve bunlar fırçasız motorlar için altı adımlı akım değiştirme sunar.

  • Hijyen Tasarımı Hakkında 10 Yaklaşım

    dezembro 11, 2015, by Andy Hansbrough, P.E.

    2008 yılında Amerikan Et Enstitüsü (AMI), gıda işleme ve ambalajlama pazarı için hijyen çözümleri tasarlayan OEM makine üreticilerine yardımcı olacak bir Hijyen Ekipmanı Tasarımı Bilgi Sayfası yayımladı.

  • Sanayi ve Üniversite Arasında İşbirliği - Yeni Bir Haber

    janeiro 22, 2016, by Bob White

    Son yüzyıllarda Sanayi ile Üniversite arasında uzun yıllara dayanan bir işbirliği devam etmektedir. Bunun için üniversitelerin hemen yanında açılan şirketlere bakmamız yeterli olacaktır (MIT'nin yakınındaki Route 128 koridoru ya da Silikon Vadisi'nin Stanford, UCB ve UCSF'den etkilenmesi gibi). Tüm büyük araştırma üniversiteleri, yeni fikir ve yeniliklerin tasarlandığı genç ve yenilikçi şirketlere ev sahipliği yapar. Fakat akademik kurumlarla işbirliği yapması gerektiğini anlayan sadece yeni girişimciler değildir. Köklü şirketler de çeşitli projelerde üniversitelerle çalışmanın faydasını görmektedir, özellikle de yeni gelişen bir sektör söz konusuysa.

  • Esrarengiz Yolculuk – Tecrübeyle sabit servo teknolojisini kullanma

    fevereiro 05, 2016, by Scott Evans

    Son blog yayinimda, otomobilde elektronik kontrol konusu üzerinde durdum. Temelde, vücudunuzla gergin bileklerinizle kavradiginiz direksiyon simidi arasindaki mekanik baglanti yoktur; bunun yerine, direksiyon simidini ne kadar uzaga ve ne kadar sert döndürdügünüze dayanarak aracin tekerleklerini hangi yönde, hangi sertlikte ve ne kadar uzaga döndüreceginizi bir aktüatör motoruna bildiren sensörler yer alir. Simdi bu konsepti tersine çevirelim. Diyelim ki, tekerlekler yerine makinenin cerrahi igne ve iplikleri tuttugunu kabul edelim. Veya bir kamera. Veya bir nester. Veya bir stent. Veya bunlarin hepsini bir arada… Ve tüm bunlar vücudunuzda olsun.

  • EMI Gürültüsünü Minimum Seviyeye Düşürmek veya Ortadan Kaldırmak için 8 İpucu

    fevereiro 19, 2016, by Bob White

    Burada yazın verilen konserlerde verilen berbat müzikten bahsetmiyorum, bahsettiğim elektromanyetik girişim (EMG) gürültüsü. EMG gürültüsü sorununu ortadan kaldırmaya çalışırken dikkate alınması gereken 8 önemli adım vardır. Bu yönergeleri uygularsanız, sahip olduğunuz uygulamada çok daha az sorun yaşarsınız.

  • Eksantrikliğin makine performansını nasıl etkileyebildiğini anlamaya çalışalım

    março 11, 2016, by Application Team India

    Eksantriklik tanım olarak bir rulonun mükemmel bir daireden ne kadar saptığının bir ölçüsüdür. İdeal olarak, eksantriklik sıfır olmalı, gerçekte ise hiçbir zaman sıfır olmaz. Pratikte ise, hiçbir rulo tam daire değildir, çünkü bu malzeme bazı makineyle işleme hatalarına eğilimli bir makine kullanılarak üretilir (bu makine de diğer başka bir makineden imal edilmiştir ve bu silsile böyle devam eder).

  • Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Alt Tabakanızdaki Gözü Rahatsız Eden “Çubukları” Önleyin

    março 25, 2016, by Tom England

    Kaplama ve laminasyon uygulamaları, alt tabaka boyunca düzgün olmayan kaplamalara ve istenmeyen yatay çubuklara sebep olan hız değişikliklerini önlemek amacıyla hassas hız düzenlemeleri yapılmasını gerektirir. En düzgün kaplamanın elde edilmesi için, hız değişikliklerinin minimum düzeye indirilmesi ve ayrıca kaplama malzemesinin ölçülmesi gerekir.

  • Kablo şirketlerine artık para ödemeyin! Endüstriyel kablo şirketleri.

    abril 09, 2016, by Reid Hunt

    Makine üreticileri, ilk defa yeni bir makine tasarlarken işlevselliğe ve güvenilirliğe önem verirler. Fikirler kağıtlara dökülür ve bileşenler blok diyagramlarda ince çizgilerle bir araya getirilerek tüm parçaların birbiri ile ilişkisi gösterilir. Sürecin en yaratıcı bölümü burasıdır.

  • SERVO MOTORUNUZU "FRENLEMEK" İÇİN 101 YOL – 82. Bölüm

    abril 29, 2016, by Michael Brown

    Servo motorlar, frenler aşındığı için sık sık iade edilmektedir. Bunun sebebi, motor/yük hareket halinde iken frenin sürekli olarak uygulanmasıdır. “Dinamik / hareketli” senaryoda motor freninin uygulanması fren mekanizmasının ciddi düzeyde aşınması ile sonuçlanır. Katalog ve kılavuzlarda belirtildiği şekilde, motor freni sadece “statik / sabit” durumda uygulanmalıdır.

  • Ambalaj Sanayi Zorlukları

    maio 13, 2016, by Emily Blanchard

    Bu resim sosyal medyada insanlar arasında belli bir süredir dolaşıyor. Gerçekten de komik bir resim. Doğruyu söylemek gerekirse, paketleme bölümünde çalışan elemanların da buradaki espriyi göreceğini düşünüyorum, fakat bunun tekrar gerçekleşmesini önlemek için neler yapılabileceği ile ilgili pek çok toplantı yapılmıştır. (Sadece bu resme özel olmamakla birlikte).

  • Motoru Suyla Bozmayın!

    dezembro 09, 2016, by Emily Blanchard

    Yıllar içerisinde motorları bozmanın bir çok yolunu keşfettim. Bunlardan bazıları gerçekten harika öyküler ve bunlara şahitlik edenlerin gelecekteki blog yayınları için bunları yazmasını sağlamaya çalışacağım.

  • Vakumdaki Bir Motoru Çalıştırırken Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar

    março 31, 2017, by Hurley Gill

    Soru: Vakum içinde bir servo motor çalıştırmam gerekiyor, ne gibi şeyleri göz önünde bulundurmalıyım?

  • Uygulama Boyutlandırması - Kısım 1: Servoları Boyutlandırmaya Başlarken

    abril 14, 2017, by Bob White

    Daha önce hiç servo boyutlandırmadınız mı? Pekala, yıllar içinde öğrendiğimiz en iyi pratiklerden bazılarını sizinle paylaşmak istiyoruz.

  • Yüksek Ortam Sıcaklıkları Sebebiyle Motor Torque Oranı Azalması

    maio 26, 2017, by Hurley Gill

    Soru: Motorun devamlı torku (Tc) 40°C ortam sıcaklığında değerlendirildiği için en kötü senaryoda ortam sıcaklığı 55°C olduğunda motorun devamlı torkunu nasıl tahmin edeceğim?

  • İşbirlikçi Robotlar (Cobotlar) - Kimler Faydalanır?

    junho 09, 2017, by Melanie Cavalieri

    İşbirlikçi robotlar (cobotlar), insan mevkidaşı ile birlikte yan yana güvenli bir biçimde çalışmak için tasarlanmış robotlardır.

  • Dağınık Kontrol Sistemleri Yardımı Koşuyor

    agosto 04, 2017, by Bob White

    Daha Az Kablo, Daha Küçük Pano, Daha Az Isı...Daha Çok Esneklik!

  • RMS Torku Nasıl Hesaplanır

    setembro 08, 2017, by Hurley Gill

    Soru: Verili eksenin servo uygulaması için Trms gereksinimi nasıl belirlenir?

  • Dağıtılmış Tahrik Çözümleri Esneklik Sunar - Tak-Çalıştır Kadar Basit

    novembro 03, 2017, by Bob White

    Bu blog yazısında ise esneklik ile neyin kastedildiğini ve bunun ne gibi avantajlar sunduğunu keşfedeceğiz.