Gövdesiz Bir Motoru Monte Etmekten Kim Korkar?

Nisan 11, 2014, by Tom S Wood

Makine tasarımınızda yüksek performanslı gövdesiz servo motorlar kullanmakta korkacak hiçbir şey yoktur. Gövdesiz servo motorlar dendiğinde pek çok mühendis "hava boşlukları" ve "eşmerkezlilik" hakkında endişelenir, oysa bunda pek de korkulacak bir şey yoktur! Gömülü motor tasarımının mantıklı olduğu uygulamalarda, gövdesiz motorun monte edileceği uygulama şaftı zaten sağlam bir servo tahrikli performans için gerekli olan aralık içindeki toleranslar dahilinde işlenmiş olacaktır. Eşmerkezlilik, kaçıklık ve eksenel oynama makinenin kendi mekanizması içinde değerlendirilmelidir ve KBM motor ailesinde bu unsurlar doğru sınır aralıkları içindedir. Yüksek enerjili mıknatıs malzemelerinin kullanılmasıyla, tamamen kapatılmış hava boşluklarına olan ihtiyaç tarihe karışmıştır! Gövdesiz motor tasarımları hafif eksenel ve radyal hizalama hatalarını dahi tolere ederek yüksek performansla çalışmaya devam ederler. Yani gövdesiz bir motor monte etmekte çekinilecek hiçbir şey yoktur.

KBM Gövdesiz Servo Motor Ailesi

Peki bu kadar zahmete neden gireyim? Evet, gövdesi bir servo motoru makinenizin mekanizmasına monte etmek, "sıradan" bir muhafazalı servo motoru monte etmekten biraz da fazla çalışılmasını gerektirir. Peki, dişli boşluğunu veya "hareket kaybını" önemli ölçüde azaltmanız ve makinenin bant genişliğini ya da performansını büyük ölçüde artırmanız gerekseydi? Ya da çok sınırlı bir alanınız veya dar bir yeriniz olsaydı ve yine de bir servo motorun performansına ihtiyaç duyuyor olsaydınız? Makine tasarımınızın verimini artırmak ve daha küçük, daha verimli bir paket içinde daha fazla güç elde etmek istiyor olsaydınız? Sürekli bakım sorunlarıyla başınızı ağrıtan gereğinden fazla sayıda mekanik bileşenden kurtulmak isteseydiniz? İşte bu soruların yanıtları, bir sonraki makine projenizde KBM ailesindeki motorlar gibi yüksek performanslı gövdesiz servo motorlar kullanmanız için geçerli sadece birkaç neden.

Gövdesiz motor bileşenlerinin makine tasarımınıza monte edilmesine yönelik bazı uygulama kılavuzlarımız mevcut. Birleştirme, Kelepçeleme veya Cıvatayla Sabitleme tekniklerinin kullanımını inceleyebilir ve uygulamanız için en doğru kararı verebilirsiniz.

Ne de olsa, "artık korkacak hiçbir şey yok!"

Oldukça zor bir sorunu çözmek için gövdesiz motor kullandığınız bir durumu bize anlatın...

  

comments powered by Disqus