Motor Onarımlarına Kısayollar Almamanın 3 Önemli Nedeni

Mart 03, 2017, by Paul Coughlin

Fırçasız AC servo motorlar ve step motorlar uzun ömürlüdür, bunun en büyük nedeni de aşınan bileşenler içermemeleridir. Fırçalı tip motorların aksine, rulmanlar dışında, fırçasız AC servo motorların ve step motorların aşınan bir bileşeni yoktur. Ek olarak iletken fırça tozu da bulunmaz, zira toz komütatörde biriktiğinden rotoru armatürü kısa devre edebilir.

Step ve servo motorların radyal ve eksenel yüklenme gereksinimleri motor millerini temel alır, bu gereksinimler genelde yatakların tasarım eşiklerinden çok daha düşüktür, bu da sağlıklı bir motor ömrü sağlar.

Ancak, ara sıra motorların da onarılması gerekir. Geri besleme sorun çıkarabilir ya da bir tür elektrikli aksilik sürücünün çok fazla akım vermesine neden olabilir, bu da sarımlara zarar verebilir veya belki de motor yataklarındaki gres kurumuş olabilir.

Böyle durumlarda son kullanıcı genelde onarım yaptırmaya çalışır ve yerel bir motor ya da yeniden sarım atölyesini ile iletişim kurabilir.

Eski Elektrik Atölyesine SON! Deneyimsiz atölyeler motorun yeniden düzgün çalışır hale gelmesini önemli oranda geciktirebilir. Motorunuzu hangi servise göndereceğinize karar verirken hesaba katmanız gereken üç önemli husus verilmiştir:

  1. Sarımlarla ilgili bir sorun varsa, onarım atölyesi uygun gerilim darbesi testlerini yapamayabilir. Bu durum motorun erken arızalanmasına ve arıza süresinin uzamasına neden olabilir.
  2. Geri beslemelerle ilgili bir sorun varsa, en basit analizler bile bu atölyelerde hizalama komplikasyonlarını ortaya çıkarabilir. Uygun hizalama prosedürü sırasında gerekli ekipmanın olmaması halinde onarım atölyesi ile yapılan telefonla destek görüşmelerine saatler harcanabilir.
  3. Onarım atölyelerinin en büyük sorunlardan biri step motorların sargı ve yatak değişimleri ile karşılaşmasıdır. Sorun, motorların manyetize olma şeklindedir. Fırçasız AC Servo motorda, rotor, tek bir bileşen olarak radyal manyetize olur, ardından statorun içine yerleştirilir. Step motor ise komple motor olarak eksenel manyetize olur. Step rotoru/mil donanımını statörden söktüğünüzde manyetik alanı çökertirsiniz. Bu da motor yeniden toplandığında torkta %50'ye varan kayıplara neden olur. Onarım atölyelerinin çoğu, manyetik devrenin zayıfladığına dikkat etmeksizin motoru dağıtır, yatakları değiştirir ve yeniden toplayacaktır. Son kullanıcı daha sonra onarılan motoru aldığında torkun ciddi oranda düştüğünü fark edecektir.

Çoğu durumda fırçasız AC servo motorları ve step motorları yerel atölyelerde acele onarıma göndermek zaman kaybına, yetkisiz onarım atölyeleri de makinenin arızalı kalma süresinin uzamasına neden olur. Son kullanıcı motorun düzgün onarılmadığını ya da motor bir step motor ise yeniden manyetize olması gerektiğini öğrendiğinde hayal kırıklığına uğrar. Onarım gerektiren bir motorunuz varsa bu üç sorunla karşılaştığınızı düşünün.

comments powered by Disqus