Sessizliğin Sesi

Mayıs 20, 2016, by Ken Huffenus

Sessiz bir yere girdiğinizde bunu anlarsınız.

Gürültülü olan nedir? Bu sorunun cevabı şaşırtıcı bir biçimde zordur, çünkü aşağıdaki gibi pek çok faktöre bağlıdır:

  • Kapalı bir mekânda veya dışarıda mısınız?
  • Arka planda mevcut bir gürültü var mı?
  • Gürültüye ne kadar yakınsınız?

Liste böyle uzayıp gider. Diğer taraftan, sessiz kabul edilecek şeylerle ilgili daha az subjektif bir şey vardır. Sessiz olanı hemen fark edersiniz.

Loud Noise Otomasyon dünyasında, gürültü gerekli bir sonuç olarak kabul edilir. Bazı meslektaşlarım kademe motorları, vida açma mili, kam, dişli kutusu, vb. aletlerin çıkardığı sesleri tarif etmede epey maharetliler. Viyuv, viyuv, viyuv, şlap. Tek hareket ekseni hakkında konuştuğunuzda bu idare edebilir, fakat yüzlerce veya belki binlerce hareket ekseninin aynı anda hareket ettiği bir hastane laboratuvarını düşünün. Büyük bir laboratuvarda sabahın 8'inde numunelerin yoğun bir şekilde test edildiği ortamda kısık sesli bir konuşma yapmaya çalışın. Mümkün değil yapamazsınız.

Şimdi asıl soru geliyor. Peki bunun daha iyi bir yolu var mı? Otomasyon sayesinde, doktor muayenehanelerinde, polikliniklerde ve hastanelerde her yıl alınan milyonlarca numuneyi işlemek için gerekli iş gücü sağlanır. Peki, duyulabilir gürültüyü ciddi seviyede azaltırken bu iş gücünü nasıl muhafaza eder (ve hatta arttırırsınız)? Mekanik parçaları ortadan kaldırarak!

Doğrudan tahrik teknolojisi uzun bir süredir kullanılıyor. Kollmorgen'de, denizaltılarda periskopların otomatik olarak konumlandırılması için 1940'lı yıllardan beri doğrudan tahrik "tork üreticileri"ni imal etmekteyiz. Yarı iletken imalatı gibi sektörlerde, 7 gün 24 saat 365 gün esasına göre üretim yapılan bir yerde en küçükIC'leri imal edip test etmek için gerekli hassasiyet ve güvenilirlik nedeniyle otomasyon eksenleri büyük ölçüde doğrudan tahrik teknolojisine dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, medikal ve laboratuvar araştırma uygulamalarında, otomasyon eksenleri çoğunlukla indirekt olma eğilimindedir. Dişli kutusuna sahip bir kademe motoru vida açma milini döndüren bir tahrike sahiptir, böylece pipet yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilir. Donanım pek pahalı değildir ve hassasiyet "yeterince iyidir".

Peki ya bu makinelerle aynı mekânda her gün çalışmak zorunda olan laboratuvar teknisyenleri ve doktorlar ne olacak? OSHA'nın laboratuvar bilgi formu gürültünün negatif etkilerini şöyle sıralıyor: işitme kaybı, kulak çınlaması, stres, kaygı, yüksek kan basıncı, sindirim sistemi sorunları ve kronik yorgunluk. Peki otomasyon gürültüsünü %50 ve hatta %90 oranında azaltabilmenin bir yolu olsun ister misiniz? Bu videoda gürültü seviyelerindeki farklılıklar gösterilmektedir. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Hangisiyle 8 saat boyunca çalışmayı tercih ederdiniz? Bir laboratuvar otomasyon sistemi tasarlarken, maliyeti iyi bir şekilde dikkate almanız gerekir. Şirketinize birkaç yüz dolar kazandıran şey size sağlık hizmetleri sektöründe gelecekte birkaç bin dolara mal olabilir. Hepsinden öte, sessizlik altın değerindedir.

comments powered by Disqus