Yedeklemeyi İhmal Etmeyelim

Mart 04, 2016, by Jimmy Coleman

Hepimiz hayatımızın bir döneminde şunun yedeğini keşke alsaydım diye düşünmüşüzdür. İster cep telefonundaki kişiler, ister hareket kontrolöründeki bir program dosyası olsun, veri önemli ve değerlidir.

Yedeklemeyi İhmal Etmeyelim

İnsanların verileri kaybettiği ve çok üzüldükleri anlara çok şahit olmuşumdur. Laptoplar tamir edilemeyecek kadar arızalanabilmekte ve eski bilgisayarlar bir daha hiç açılamayacak şekilde bozulabilmektedir. Eski aygıtlar güncelliğini yitirip, yeni teknolojiler ile uyumsuz hale gelebilmektedir. Pek çoğumuz “Benim başıma gelmez” diye düşünürüz. Veya bu tip bir olasılığı düşünmeyiz bile.

Bilgisayarı veya laptop'ı harici bir sabit diske yedeklemesi gayet basit ve sorunsuz gerçekleşir. Bugünlerde sabit disk sürücüleri çeşitli bilgisayarları çok uygun fiyatlarla yedekleyebilecek yeterli belleklere sahip bir şekilde temin edilebilmektedir. USB bağlantısına sahip harici bir sabit sürücü kullanıyorum ve senkronizasyon işlemini yönetmek için basit bir yazılım paketi kullanıyorum. Bunun için, her biri farklı özelliklere sahip pek çok yazılım paketi vardır. PCMag'a ait Wmatch 4.0 bana önerilmişti, Yazılımı biraz inceledikten sonra hoşuma gitti. Gayet basit ve ihtiyaç duyduğum özelliklere sahip bir uygulama. Bununla birlikte, kullanmaya başlamadan önce Windows Explorer'ı kullanıyordum. Biraz zaman alıyor ama kullanımı çok basit ve anlaşılır. Windows Explorer ile, dosyaların güncellenip güncellenmediği ile ilgili soru işareti yoktur, çünkü bunu manuel olarak yaparsınız. Basitlik iyidir. Değerli verileri yedeklerken, belirsizlik ve müphem durumların olmaması gerekir. Senkronizasyon işlemlerini yapan bir yazılım paketini kullanırken, senkronizasyon işleminin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak gereklidir. Veriler yedekleme konumuna doğru veya yedekleme konumundan senkronize olabilmekte ve en yeni dosya sürümüne sahip olan bellek konumuna göre senkronize olabilmektedir. Bazı yazılım paketleri, kullanmak isteyeceğiniz senkronizasyon türünü seçme olanağını size sunar. Verilerin istediğiniz yerde saklandığından emin olmanız gerekir. Ve emin olmak için, verilere farklı bir yoldan veya farklı bir bilgisayardan erişerek kontrol edilmesi faydalı olabilir.

Verileri yedeklemek ve doğru bir şekilde yedeklendiğini doğrulamak için bu kadar zahmete katlanmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat, veriler çok değerli olabilmektedir. Bazı verilerin yeri doldurulamaz. Veriyi kaybettiğinizde, artık bir daha geri getiremezsiniz. Diğer veriler de tekrar toplanabilir, fakat çok çaba harcayarak ve muhtemelen epey bir sıkıntı çekerek. Veriye sahip olan kişi veriyi kaybettiği için sıkıntı çekmekle kalmaz, bunun yanında bir şirket önemli veriler kaybederek itibarını zedeleyebilir. Bazı veriler tekrar oluşturulabilir, fakat epey bir çaba, zaman ve masraf harcayarak bu yapılır.

Bazen, müşterilerle makinelerinde bulunan ve program kopyalarına veya orijinal uygulama gereksinimlerine sahip olmadıkları tahrik ve hareket kontrolörlerini yükseltme hakkında konuşuyorum. Bir kontrolör kötü bir biçimde arızalandığında, artık programı buradan çıkarmak mümkün olamamaktadır. Programın en başından itibaren oluşturulması gerekir, bu da müşteri açısından ciddi düzeyde zaman ve para kaybettirir. Çoğu kez, müşteriler mevcut uygulama gereksinimlerine dayanarak boyutlandırma yerine eski aygıtların özelliklerine dayanarak farklı aygıtlar seçmelidir. Bu ise, daha büyük ve ihtiyaca göre daha fazla özelliklere sahip yeni motor, tahrik ve kontrolörlerle sonuçlanır. Orijinal boyut bilgisine sahip olunması müşterilerin fazla masraftan kaçınmasını sağlar. Her zaman için, yeni bir aygıt seçmeden önce ihtiyaç duyduğunuz performans ve işlevsellik gereksinimlerini bulmanızı önermekteyiz. Böylece sadece paradan tasarruf etmekle kalmaz, bunun yanında önceki aygıt seçimleri yerine uygulamaya göre ürünlerin boyutlandırılması sağlanır.

Yedeklemeyi İhmal Etmeyelim  

Müşterilere, kurulum ve geliştirme sürecinde bile sürücüler ve kontrolör programları için yedekleme parametreleri dosyalarını kaydetmelerini öneriyoruz. Entegrasyon sürecinin her aşamasında yedeklere sahip olunduğunda müşterinin herhangi bir zamanda önceki bir adıma gitmesi sağlanır.

comments powered by Disqus