Tilt Makinesini İçeri Almak Kaç Yıl Sürdü?

Kasım 27, 2015, by Emily Blanchard

KasaKocaman bir yaratık için oturaklı merdiven gibi duran çok büyük bir ahşap kasa bir yılı aşkın süredir dışarıda bekliyordu.  Mola veren arkadaşların bazen bu kasanın içinde ne var diye tartıştığı da olmuştu.  Fakat belli bir noktadan sonra kapı girişinde fark edilmemeye başladı.  Ve bir gün geldi artık kasayı açmaya karar verdik. 

Kasadan kocaman bir tilt makinesi çıktı.  İyi güzel de, bu makineyi ne yapacaktık?  Hiçbir şey.  Böylece bir 6 ay daha burada bekledi. 

Makine

Ardından makineyi kasanın içinden çıkarıp içeri taşımaya karar verdik (karar verdik derken, ben orada ayakta duruyordum, Bob ve çoğunlukla Gordon çalışıyordu...)  Heyhat! Büyük tilt makinesi kapıdan geçemeyecek kadar büyüktü.  Buradaki soru şuydu tilt makinesini içeriye almak için DAHA kaç yıl geçmesi gerekiyordu?

Sonuç olarak tam iki yıl geçmesi gerekti.  Bu tilt makinesi kapı girişinde birkaç ay daha bekledi.  Makineyle oynayamıyor, sadece bakıyorduk.  Bakım departmanı gelip göz attı.  Başlarını sallayıp parçalamamız gerektiğini söylediler.  Tilt makinelerinden anlayan bazı çalışanlar makineyi satın almayı teklif ettiler. 

En nihayetinde, makineyi sökmeye karar verdik (karar verdik derken, ben orada ayakta duruyordum ve yapılan işlemleri izliyordum. Eh, biraz da gerekli vida mida falan verdim.)

Sonunda İçerideBirkaç KCS çalışanının zorlu çalışması sonrasında, tilt makinesi artık içerideydi.  Artık, kilidi açarak içeri girmemiz ve birkaç şeyi yapıştırmamız gerekiyordu.  Fakat bunun için gerekli anahtar bizde yoktu.

Sonuçta, bendeniz kilidi anahtarsız açabildim.  Çoğu kişi yanımdan geçiyor ve "böyle acayip işlerle uğraştığım" için gülüşüyorlardı.  Birkaç başarılı denemeden ve birkaç anahtar deliği pimi hareketi ile, Gordon kilidi açabildi.  Sonuçta, eğitim departmanının bir üyesi olarak, kilidin nasıl açıldığını bilmekle kilidi açabilmek arasında bir fark olduğuna dikkat çekmek isterim.

Artık tilt makinesi KCS'de lobi içerisinde yer almakta.  Açık durmuyor, çünkü çok gürültülü çalışıyor ve yakınında duran kişileri rahatsız ediyor.  Bununla birlikte, Kollmorgen müşteri destek binasına gelirseniz bu makineyi sizin için açmaktan ve çevredeki insanları rahatsız etmekten memnuniyet duyacağız.  Ha bir de, motor ve sürücülerle ilgili bir şov gösteriyor, fakat kimin umrunda!

Yüzüklerin Efendisi

 

comments powered by Disqus