Motoru Suyla Bozmayın!

Aralık 09, 2016, by Emily Blanchard

Geçen gün biraz envanter çalışması yapıyordum ve motoru bozmanın 101 yolunu konu alan eski bir blogun 82. bölümüne denk geldim. Bu bölümün yazarı olan Mike başlıkla ve 82 numara ile dalga geçiyordu. Birden anladım ki biz de bir bölüm yapabilirdik.

Baştan belirtmeliyim ki ben bir mühendis değilim. Yine de her hafta eski ya da yeni yaklaşık 20 endüstriyel makale okurum ve gerek eğitimlerde gerekse sosyal medya sayfalarında paylaştığım içerik bunlara dahil değil. Yıllar içerisinde motorları bozmanın bir çok yolunu keşfettim. Bunlardan bazıları gerçekten harika öyküler ve bunlara şahitlik edenlerin gelecekteki blog yayınları için bunları yazmasını sağlamaya çalışacağım. Bununla birlikte, bir motoru bozmanın en sıkıcı yollarından birini keşfettim. Ve sanırım bunu gerçekten de çocukken keşfettim.

Yalnızca Su Dökün Yalnızca su dökün.Yalnızca Su Dökün Yalnızca su dökün.

Bir çocukken, tamam gençken, evde elektrik süpürgesiyle temizlik benim işimdi. Tipik bir yeni yetme olarak başkalarının söylediklerine çok fazla kulak asmazdım. Bir gün, halıya bir şeyler döküldü ve ben temizlemeye gönüllü oldum. O zaman çok da büyük bir olay değildi. Zemindeki aşırı ıslaklığı bir havlu ile aldım. Ardından suyun birazını temizlemek için elektrik süpürgesini kullanmak gibi parlak bir fikir geldi aklıma. Doğru hatırlıyorsam, yalnızca birkaç ay önce tüm salon zemini için bir ekstraksiyon makinesi almıştık. Şimdi tamamen itiraf ediyorum bu aklıma bile gelmemişti. Ve iyi de *biliyordum*, ama bir nedenle yeni yetme bir beyin, sorun için kolay bir çözümünüz varmış gibi göründüğünde mantık kurallarını hiçe sayabiliyor. Suyun geri kalanını temizlemek için elektrik süpürgesini kullanabileceğimi düşündüm. Ekstraksiyon makinesinin suyu tutacak bir bölmesi olduğunu biliyordum, ama küçük olduğu ve haznesinin çok fazla kapasitesi olmadığı sonucuna vardım. Ve gidip halıyı temizledim. Ve elektrik süpürgesini bozdum. Hemen o anda olmasa da nihayetinde paslanarak bozuldu. (Lütfen bizimkilere ya da zemin döşeme mağazası olan eşime söylemeyin, onların bilmesi gerekmiyor.) Ailem yeni bir elektrik süpürgesi almak zorunda kaldı. Bu konu hala beni üzüyor. Ama bozduğum elektrik süpürgesi eskiydi. Her durumda yeni bir tane almaları gerekecekti.

Yani kısacası motoru suyla bozmamaya dikkat etmelisiniz. Gıda işleme ya da gıda ambalaj endüstrisindeki bir OEM ya da son kullanıcı ile çalışıyorsanız, birinin motoru su ile bozması işten bile değildir. Demek istediğim, gıda işleme tesislerinde, fabrikalar temiz olmalıdır. Sanırım genelde bunların bakım yapan bir takım işçiler olduğunu düşünüyoruz, ama bunların iler düzeyde eğitimli, teknik temizlikçiler olduğunu keşfettim. (HAZMAT personelini, temizlik hizmeti olarak adlandıramazsınız) Bu temizlikçilerden bazıları mühendis. Bunların temizlik, dezenfeksiyon ve ardından bakteri testini kapsayan ciddi bir işleri var. Bunlar temizliği tüm gece bir kaç tur sürüyor. Bunu belirtiyorum çünkü söylemek üzere olduğum şeyin eğitimsiz bir grup insan nedeniyle olduğunun düşünülmesini istemiyorum. Bu temizlik personeli kendi işlerini ve yapılması gerekenleri biliyor. Yani, kutu ya da ambalaj opsiyonu olmayan ve gıdaya yakınlığı nedeniyle temizlenmesi GEREKEN bir motoru aldıklarında, üstün su püskürtüyorlar. Neredeyse hemen tüm durumlarda bunu yapmaları için tesis müdürü tarafında teşvik ediliyorlar. Koruması olmayan bir motora su püskürtmek, yıkamak, suyun akmasını beklemek, kurutmak, ve sonra hala çalışmasını ummak.

  AKMH Sprey Testi

Artık anlıyorum, bu, bir motoru mahvetmek isteyen bir grup meslek uzmanının ve temizlik personelinin işi, çünkü kesinlikle ve pozitif bir şekilde motoru temizlemeleri gerekiyor. (Düşünün ki diğer bir yolu seçtiler ve motoru koruma altına alıp temizlemediler. İşte gördüğünüz üzere motorun temizlenmesi gerekiyor.) Ve bu yüzden birkaç ayda bir ömrünün yıllarla ölçülmesi gereken ama aslında ancak bir kaç ay kullanabileceklerini bildikleri yeni bir motor satın alıyorlar. Şimdi yedek motorlar satan bir OEM olarak, belki bunu bir gelir kapısı olarak görebilir ve konuyu fazla irdelemeyebilirdim. Söylemek istediğim şey, bu döngünün çok fazla zaman, enerji, para israfı olduğu, ve bu "at gitsin" senaryosunda ortaya çıkan çöp miktarını içermemesidir. Ben son kullanıcı olsaydım, ıslanabilecek ve bir yıl sonra hala çalışacak bir motorun benim için sakıncası olmazdı. Öhm. (göz kırpma...AKMH'ye bağlantı)

Bir motoru bozmanın 101 yolunda 77 numara; Su.  

comments powered by Disqus