Kürenin Öyküsü

Nisan 28, 2017, by Emily Blanchard

“Kalıpların dışında düşünme” deyimini herkes duymuştur

Kollmorgen'de biz bunu yapıyoruz. Ama gerçekte kalıpların içinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü işimiz kalıpların-kutuların içinde olanı korumak. OEM'lerimizin, kutuların içinde ne olduğu konusunda daima bilinçli olmamıza ihtiyacı var; bu sayede kutu işe yarar ve güvenilir olur. Ama OEM'ler ayrıca kutunun dışına da bakıyor. Kutu boyutu uygun mu, küçülmüş mü, ne avantaj sunuyor? Ve müşterilerimiz konuştuğunda, onları dinliyoruz. Bu; Kollmorgen'in ana değerlerinden biri. Ayrıca OEM’imizin müşterilerini, son kullanıcılarını da dinledik, biz dinlerken onlar konuştu. Ve bu görüşmeler sırasında, ürettiğimiz kutulara takılıp düşmelerini de izledik. Sökülmesi gereken kutular, yerde duran kutular, torba içindeki kutular, kutulara yerleştirilmiş kutular.

SphereSphere Kendimize bunun nedenini sorduk. Bir kutunun amacı, bir şeyleri tutmaktır. Tozu, virüsleri, suyu ve patojenleri tutarlar. Yalnızca kutunun dışında kalanları düşünebilirdik, ama bunun yerine kutuyu boş verip her şeyi açığa çıkarmayı tercih ettik! Bu kulağa çılgınca gelebilir, ama aslında kutunun hem içini hem de dışını düşünüyoruz.

En hijyenik şeklin küre olduğunu biliyor muydunuz? Temizlenmesi kolay; virüsler üzerinde tutunamaz, bakteriler içine yerleşemez, içinde patojenlerin yuvalanabileceği bir alanı yoktur. Listeriyanın birikebileceği kenarlar ya da çatlaklar içermez. Son kullanıcılarımızı takılıp düştüğü (torba içine yerleştirme, sökme ve temizleme) kutumuzu aldık ve onu bir küreyi düşünerek tasarladık. Onu pürüzsüz bir şekilde ürettik, kenarlarını yuvarladık, girinti ve çıkıntılarını ortadan kaldırdık, ve donanım ve bağlantılarını çıkardık. İçindekini hala koruyabiliyoruz ama son kullanıcıların dışını da korumalarını sağlıyoruz. Yerdeki makine kutularından ve torbalarından kurtuluyorlar. Temizliğini yapabiliyor, su püskürtebiliyor ve evlerine daha erken gidebiliyorlar. Ardından bunu ertesi geceyeniden yapıyorlar.

Kollmorgen, gıda güveliğinde yenilikçilere yol açıyor. Küre, yenilik yapmanıza nasıl yardımcı olur?

comments powered by Disqus