Ambalaj Sanayi Zorlukları

Mayıs 13, 2016, by Emily Blanchard

 Hot Dog Hamburger Buns Bu resim sosyal medyada insanlar arasında belli bir süredir dolaşıyor. Gerçekten de komik bir resim. Doğruyu söylemek gerekirse, paketleme bölümünde çalışan elemanların da buradaki espriyi göreceğini düşünüyorum, fakat bunun tekrar gerçekleşmesini önlemek için neler yapılabileceği ile ilgili pek çok toplantı yapılmıştır. (Sadece bu resme özel olmamakla birlikte).

İnsanlar için buradaki komik husus paketleme ve otomasyon konusunda fark edilmeyen zorluklardır. Şüphesiz, paketleme çoğunlukla doğru idi, 8 demet içeriyordu, önceden dilimlenmişti ve iki ürünün ağırlığının aynı olma ihtimali çok yüksekti. Ambalaj en azından içini gösteriyor, bu durumda tüketici olarak ne satın aldığınızı biliyorsunuz. Peki ya normalde 50 mg'lık olması gereken kalp ilacı 100 mg ağırlığındaki tabletlerde ise? Ya da, normal un glutensiz un olarak ambalajlanmışsa? Veya sosis hamburger ambalajına sarılmışsa?!

Muhtemelen bu bir ambalajlama makinesi arızası olmayıp, basit bir operatör hatasından kaynaklanıyor. Herkesin hemfikir olacağı üzere paketleri yükleyen kişi hatalıydı, bununla birlikte hamburger destelerini yapmayı seçen kişinin suçlu olup olmayacağını düşündüm. Fakat eşimin de dediği gibi farklı düşünmem gerekiyordu. Peki, paketçinin yanlış paket türünü yerleştirmek üzere olduğunu gösterecek barkodu taraması gerekiyor muydu? Ve eğer hatayı yapan kişi fırıncı ise ve paketleyici hata yapmamışsa, peki makinenin doğru paketi doğru gıdayla eşleştirmesinin bir yolu var mı?

Benim çözümüm konveyör üzerinde destenin uzunluğunu ve genişliğini ölçen ve ardından barkod taramasına göre doğru paketi seçen bir lazer olacaktır. Ben mühendis değilim, sunduğum çözümde eksiklikler olabilir, peki yaratıcı düşünce önerileriniz ne olabilir? Çözüm üretecek ve paketleyici ile fırıncıyı kurtaracak paketleme otomasyon çözümünüz ne olacaktır?

comments powered by Disqus