Sanayi ve Üniversite Arasında İşbirliği - Yeni Bir Haber

Ocak 22, 2016, by Bob White

Bu blog ilk olarak 18 Haziran 2012 tarihinde yayinlanmisti. O tarihten bu yana üniversitelerle yaptigimiz çalismalarla ilgili bazi yeni faaliyetler nedeniyle bu yaziyi güncellemek istiyorum...

Son yüzyillarda Sanayi ile Üniversite arasinda uzun yillara dayanan bir isbirligi devam etmektedir. Bunun için üniversitelerin hemen yaninda açilan sirketlere bakmamiz yeterli olacaktir (MIT'nin yakinindaki Route 128 koridoru ya da Silikon Vadisi'nin Stanford, UCB ve UCSF'den etkilenmesi gibi). Tüm büyük arastirma üniversiteleri, yeni fikir ve yeniliklerin tasarlandigi genç ve yenilikçi sirketlere ev sahipligi yapar. Fakat akademik kurumlarla isbirligi yapmasi gerektigini anlayan sadece yeni girisimciler degildir. Köklü sirketler de çesitli projelerde üniversitelerle çalismanin faydasini görmektedir, özellikle de yeni gelisen bir sektör söz konusuysa.

Kollmorgen'de geçirdigim 30 yil boyunca "yesil girisim" gibi çesitli programlara sahit oldum. 1980'li yillarda ise, Avustralya'da Crowder College ile birlikte Günes Enerjili Otomobil Yarisinda çalistim. Gerçekten ilginç bir deneyimdi. Yaptiklari çalismalara kömürlü tip DC motorlarini  degistirerek 48 volt kaynaginda çalisacak sekilde verimli hale getirmelerine yardimci olduk. Bu çalisma kapsaminda gerilim için bobinlerin optimize edilmesi ve ayrica motorun yönünü degistirmek için kullanilan yatak ve kömürlerdeki sürtünmenin minimum düzeye indirilmesi üzerinde çalistik. Aracimiz iyi bir is çikardi ve yarista 3. oldu. Daha iyi bir sonuç elde edebilirdi, fakat yaris sirasinda bir sorun yasadi ve bu nedenle biraz geride kaldi.


VTBolt Elektrikli Motosiklet Yakin zamanda, Kollmorgen tümüyle elektrikle çalisan bir motosiklet üzerinde bir grup Virginia Tech son sinif ögrencisi ile birlikte çalisti. Virginia Tech, arazi ve mobil güç üretimi için gelistirilmis motor ve tahrik teknolojisi kullanarak rekabetçi bir motosiklet olarak adlandirilabilecek VT BOLT'u (Aküyle Çalisan Kara Tasimaciligi [BOLT]) gelistirdi. Bu araç çesitli etkinlikleri basariyla tamamlamis ve ESPN2 TV kanalinda 23 - 24 Haziran 2012'de yayinlanan Portland Oregon TTXGP eGrand Prix'sinde birinci olmustur! Ögrenciler bu asamaya gelebildikleri ve kazandiklari basari için çok sevinçliydiler. Biz de onlarin kazandigi bu basari için çok sevindik ve Portland'daki heyecan verici yarislari sabirsizlikla bekliyoruz. VT Bolt ekibine basarilar!

Bu zamandan beri baska hangi maceralari gördük?

Virginia Tech'ten EcoCar2 Mary Virginia Tech'te çesitli ekiplerle çalismalarimiza devam ediyor ve VTBolt ekibine daha güçlü yeni bir Elektrikli Bisiklet üzerinde degisiklikler yaparak 2015 yilinda yaris parkurunda yapilmasi planlanan yaris için destek sunuyoruz.  Ayrica HEVT ekibine General Motors Elektrikli Otomobil Yarisi'nda çalismalarinda yardimci oluyoruz. Bu çalismada, "Mary" olarak bilinen otomobil için yüksek verimlilige sahip, yüksek güç yogunlugunda, elektrikli motor jeneratörü sunduk.  Aracimiz farkli General Motor etkinliklerinde güzel bir rekabet olacaginin isaretlerini vermistir. Bu yil Haziran ayinda ise, Michigan'daki GM test alanindaki finallerde boy gösterecektir.

 

Blog in Motion about CHIMP'te diger yazilarimizi görmüssünüzdür. Bu yazida Carnegie Mellon University'de tehlikeli ortamlarda çalisabilecek otonom bir robotla DARPA Robotik Yarismasi'na katilan Tartan Kurtarma ekibine sunulan destek anlatiliyor.


UNC'deki Dalga TankiUniversity of North Carolina, Chapel Hill'de "Dalga Tanki" adinda baska bir projeye start verdik.  UNC ögrencileri hidrolik pompa grubu için sürücü olarak gelistirilen Kollmorgen elektrikli silindirlerini kullanarak yaklasik 37 metre uzunlugunda bir dalga tankinda özel olarak tasarlanan dalgalar üretmislerdir.  Bu tank Chapel Hill, North Carolina'daki UNC'deki Joint Fluids Lab'ta yer almaktadir. Uygulamali Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve Deniz Bilimleri alanlarindaki arastirmacilarin isbirligi ile, bu dalgalar kullanilarak temel akiskanlar dinamigi alaninda ekonomik ve çevreyle dost sonuçlar elde edecek deneyler gerçeklestirilebilecektir. Planlanmis düzende, her biri Kollmorgen itici güç ile isletilen üç silindirden olusan 16 set vardir.  Her itici güç AKD-Basic ve EC2 300mm aktüatördür. Silindir setleri farkli derinliklerde ayarlanarak dikey profil derinliginde dalga islemini kontrol eder. Silindirler siringalara benzer sekilde hareket ederek belli miktarda suyu tüpten çekerek bunlari elektronik olarak kontrol edilen hacimlerle disari çikarir. Her silindir bagimsiz bir sekilde fakat digerleri ile koordinasyon halinde çalisir ve özel bir dalga üretir.  UNC'deki arastirmacilar istenilen deneylerin devamini koordine edip yürütmek için kullanilacak yazilimlari basariyla gelistirip bunlari test etmistir.

Farkli Üniversitelerle etkilesimimiz sayesinde dünyayi daha iyi hale getirmeye çalisan, yeryüzünde karsilasilan sorunlarin nasil çözülebilecegi hakkinda yeni fikirler ve yeni düsünceler ortaya koyan ögrencilerle deneyim ve uzmanligimizi paylasma firsatina sahip olduk.

comments powered by Disqus