Kollmorgen'in Gelişim Süreci - İnovasyon Geçmişi (Bölüm III)

Ağustos 15, 2014, by Bob White

Fredrick Kollmorgen tüm bu işleri yaparken, Almanya'da da Hugo Unruh adında yeni bir göçmen yetişiyordu. Frederick’in oğlu Otto ile hemen hemen aynı yaşta olan Hugo, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın fırlayan enflasyonu ve krizdeki ekonomisinin zorlu koşullarıyla yüz yüze kaldı. Ailesi de, hayallerini gerçekleştirebilmesi için onu Birleşik Devletler'e göç etmeye yönlendirdi.

Hugo eğitiminin bir bölümünü Almanya'da almış, ancak lise ve üniversite eğitimini ABD'de tamamlamıştı. Hugo, tahsil hayatına devam edebilmek için X-Ray şirketinde tamirci olarak çalıştı. Ardından, muhtelif motorlar imal eden New York'un dışındaki Arnesen Electrical Company'de çalışmaya başladı. Hugo oldukça başarılıydı ve 2. Dünya Savaşının Arnesen'in büyümesini sağladığı dönemde New Jersey'deki bir bağlı kuruluşun (Ellacraft) fabrikasında başkanlık koltuğuna oturdu. Savaş bittikten sonra şirket yüklenicilik faaliyetlerine başladı ve Hugo ana şirkete Genel Müdür olarak atandı.

Şirket sahibinin ölmesinden sonra başa geçen yeni şirket sahipleriyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu Hugo 42 yaşında işsiz kaldı. Hugo her zaman kendi işini kurmayı hayal ediyordu ve Ellacraft'ın kalıntılarından kullanılmış ekipman ve malzeme satın alarak kendi işini kurdu. Hugo, Lewis Renaldi ile ortak olarak ekipman satın aldı ve 1948'de evinin bodrumunda ve garajında Inland Motor şirketini faaliyete geçirdi. Neden Inland (ülkenin iç kesimi) adını koyduğunu merak mı ediyorsunuz? Görünen o ki Hugo ABD'ye yerleştiği günden beri hayatının büyük kısmını New York'ta okyanus kenarında geçirmiş, ancak yeni şirketini kurduğunda "ülkenin iç kesimine", Pearl River'a taşınmış ve bu adı seçmiş.

 Hugo Tork Motoru 

Hugo Unruh gövdesiz tork motorunu buluyor   

Destroyerleri 2. Dünya Savaşı sırasında New Jersey/New York sularında sinsice dolaşırken, ABD Donanması, Hugo'dan, şirketini korumak için ülkenin iç kısımlarına taşınmasını istedi, zira Hugo'nun şirketi donanma için cayroskop motorları üretiyordu. Hangi iddia gerçek olursa olsun, Inland adının "deniz kıyısında olmamak"tan türediği kesin. Pearl River fabrikasında Hugo, MIT Instrumentation Lab'e ait jeneratörler ve cayroskoplarda kullanılan motorlar üzerinde araştırma yaparak MIT ile ilişki kurmaya başladı.MIT, çeşitli özel dönen makinelerdeki bazı mühendislik zorluklarının çözümünde kendilerine yardımcı olması için Hugo'yu çağırdı ve bu çalışma Hugo'nun füzeler ve uzay araçları için ataletli güdüm sisteminde kullanılacak ilk "gövdesiz tork motorlarını" tasarlamasına yol açtı.

Yüzlerce farklı çap / dizi boyuyla ve farklı devir / tork aralıklarıyla üretilebilen bu devrim yaratan gövdesiz tork motoru, Inland'ın faaliyetlerinin en hızlı büyüyen ve en önemli kısmı haline geldi. Dönen makine teknolojisindeki bu yenilik geleneği, bugün de Kollmorgen'in gövdesiz tork motorunu farklı bir seviyeye çıkaran Cartridge DDRürünü gibi pazardaki rakipsiz ürünleriyle sürdürülmektedir!

Inland'ın Taşınması   
"Inland" Brooklyn'den Pearl River'a taşınıyor

 

comments powered by Disqus