AKD BASIC – gerçek de o kadar basit mi?

Mart 18, 2016, by Bob White

BASIC programlama dilinin ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerden kalma eski toprak kişiler hâlâ yaşıyor sanırım. BASIC? Bu nedir peki? Plak veya 45'lik ve hatta vinil plak demişçesine, bazı “genç” nesilden insanlar, kulaklıklarını çıkardıktan ve MP3 oynatıcılarını durdurduktan sonra size bakarak “af buyur?” diye sorabilir. Konumuz BASIC – Yeni Başlayanların Her İşe Yarayan Simgesel Öğretim Kodu. Basic dilini ilk defa 1976'lı yıllarda bilgisayar programlamak için kullandım ve o zamandan bu yana 10 yıldan fazla bir süre geçti. BASIC dili günümüze kadar delgili kartlardan disketlere, oradan CD'lere ve şimdi de katı hal disklerine kadar taşınarak geldi. BASIC dili 50 yaşına basıyor. Ve dünkü çocuk kocaman adam olmuş ve günümüzün Visual Basic ve .Net framework gibi popüler kodlarını etkiliyor. Peki AKD BASIC nedir?

AKD BASIC - Screenshot

AKD, yaklaşık 18 aydır piyasada bulunan ve Kollmorgen'in ürettiği yüksek performanslı bir servo tahriktir. Epey iyi bir tahriktir ve farklı haberleşme barası seçeneklerinde yüksek esneklik sunar. Fakat şimdi ise, ilk defa BASIC programlama dilinin başka bir türünü kullanan programlanabilir versiyon olarak piyasaya sürülmüştür. Bu yeni ekipman sayesinde, çalışabilmesi için daha yüksek seviyede kontrolöre ihtiyaç duyan eski makine uygulamaları açısından çok güçlü ve ekonomik bir çözüme kapı açar. BASIC'in neyin kısaltması olduğunu bir hatırlayalım. Yeni başlayanların ....., hah işte; Her işe yarayan, Simgesel Öğretim Kodu. Artık AKD'nin tüm performans ve gücünü bir programlama kodunun basitliği ve esnekliği ile birleştirdik ve pek çok durumda (muhtemelen C++ veya pek de “yeni başlayanlar” için uygun olmayan programlama dillerini kullanan) çok daha pahalı ve hantal PLC veya diğer yüksek seviye kontrolörlerini değiştirmenizi ve yine de ihtiyacınız olan performans ve işlevselliğe sahip olmanızı sağladık!

BASIC’e geri dönmek gibisi yok!

BASIC'te neler programladığınızdan bahsetmeye ne dersiniz...
comments powered by Disqus