Tudo passa pelos pneus de um carro novo. Os potenciais compradores perceberão qualquer ruído excessivo e problemas de manutenção como um problema de qualidade do próprio carro e provavelmente abandonarão a compra. É por isso que fabricantes de carro exigem uniformidade e equilíbrio perfeitos nos pneus que especificam como equipamentos originais. E a perfeição exige da Kollmorgem precisão no uso da maquinaria OEM para fazer o ajuste fino dos pneus e proporcionar uma condução mais confortável.

A perfeição em segundos

A uniformidade de um pneu é um requisito especial que combina equilíbrio geral com uma constante de mola uniforme por todos os fios do pneu. A uniformidade exige consistência nas forças radial e lateral geradas conforme cada bloco de fios entra em contato com a estrada. As variações são inevitáveis em pneus recém moldados. Para corrigi-las, os fabricantes giram cada pneu até uma certa velocidade, detectam precisamente cada irregularidade e retiram pequenas quantidades de borracha até que o pneu esteja perfeito. Tudo isso tem de ser feito em cada pneu dentro de segundos para que o ritmo da linha de fabricação seja mantido.

Drive direto para resultados mais precisos

Qualquer conformidade de transmissão, qualquer ondulação em um correia dentada ou qualquer vibração em uma caixa de engrenagens será telegrafada aos mecanismos de realimentação que avaliam o desempenho do pneu. Então, para alcançar os resultados mais precisos o mais rápido possível, os fabricantes de pneus confiam nos servo motores de drive direto acoplados a sistemas de realimentação e servo drives de banda mais larga. Não é por acaso que os principais OEMs escolheram as soluções de drive direto e Cartridge DDR™ Kollmorgen.

Kollmorgen é a líder do drive direto

A Kollmorgen inventou a tecnologia do drive direto para uso em sistemas de guia inercial nos anos de 1950. Desde então, desenvolvemos continuamente inovações ao drive direto como nossa tecnologia patenteada Cartridge DDR - fornecendo o movimento mais preciso da indústria no pacote mecânico mais fácil de montar. Nossas soluções de drive direto fornecem uma densidade de torque extremamente alta, com o menor desgaste para o movimento mais suave e velocidade e posicionamento precisos. Eles estão disponíveis na mais ampla faixa de torque e na mais vasta seleção de configurações padrão e modificações de co-engenharia para adequar-se a praticamente qualquer exigência. Então, os compradores de carros passam pela melhor experiência possível na concessionária e aonde quer que a estrada os leve.

KAS Group imagem média

Kollmorgen Automation Suite™

fornece um conjunto completo de ferramentas de engenharia e componentes de controle de movimento reconhecidos por acelerar o tempo de desenvolvimento e melhorar o desempenho.

Saiba mais sobre Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD imagem média

Servo drives AKD™

Os servo drives AKD™ fornecem densidade de energia líder na indústria, desempenho e precisão em um dos sistemas mais compactos disponíveis.

Saiba mais sobre Servo drives AKD™ >>
KBM Médio

Servo motores KBM™ sem estrutura

Os servo motores sem estrutura KBM™ oferecem o tamanho compacto e a flexibilidade de instalação necessárias para atender os requisitos de espaço de sua máquina, juntamente com a precisão do drive direto para fazer um pneu perfeito nas mais altas velocidades de produção.

Saiba mais sobre Servo motores KBM™ sem estrutura >>
CDDR imagem média

Rotativos de Drive Direto Cartridge (CDDR™)

Os motores Cartridge DDR® da Kollmorgen combinam as vantagens em poupança de espaço e desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa.

Saiba mais sobre Rotativos de Drive Direto Cartridge (CDDR™) >>