Como uma das maiores agências postais do mundo, a U.S. Postal Service entrega mais de 700 milhões de cartas, pacotes, revistas e outras correspondências diariamente - mais de 200 bilhões de peças de correspondência por ano. Classificar correspondências por tamanho, tipo, destino e prioridade é uma tarefa complicada e inconcebivelmente grande. Ainda assim o trabalho é feito quase sem erros, todos os dias. Em outras palavras, é o caso perfeito para a precisão, a confiabilidade e a longa vida das soluções em movimento Kollmorgen.

Alguns milissegundos para fazer tudo corretamente

Nada é mais crucial para uma entrega de correspondência confiável do que as máquinas de classificação. Com as cartas entrando na linha em altas velocidades, centenas de sensores e eixos são empregados para lerem códigos postais e desviarem as cartas para a área correta. Atuadores e servo motores precisam desempenhar com extrema velocidade e precisão para lidarem corretamente com cada carta dentro de milissegundos na passagem de um ponto de registro.

Centenas de eixos, um padrão de confiabilidade

Uma máquina de classificação típica possui 300 eixos ou mais para lidar com todos os códigos postais diferentes. Para manter as máquinas dentro de uma superfície gerenciável, os componentes de movimento devem ser extremamente compactos. Para evitar problemas com reparos e manutenção que poderiam atrasar a entrega, os componentes devem ser extremamente confiáveis em operação praticamente contínua em ciclos de trabalho intensivos.

A Kollmorgen entrega

A engenharia conjunta Kollmorgen entrega servo motores e drives com as especificações exatas que as OEMs exigem para fornecer a velocidade, a precisão e a longevidade solicitada pelas máquinas de alto desempenho, enquanto adéqua-se a uma compacta superfície de instalação. Temos a capacidade de modificar os motores padrão para adequá-los a suas especificações exatas, sem custos, riscos, atrasos de produção e interrupções de fornecimento que afetam motores personalizados. E a engenharia conjunta Kollmorgen fornece a experiência e as ferramentas necessárias para criar um movimento perfeitamente sincronizado nas mais altas velocidades de produção. Como o próprio serviço postal, a Kollmorgen sempre entrega.

KAS Group imagem média

Kollmorgen Automation Suite™

O Kollmorgen Automation Suite™ fornece um conjunto completo de ferramentas de engenharia e componentes de controle de movimento reconhecidos por acelerar o tempo de desenvolvimento e melhorar o desempenho.

Saiba mais sobre Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD imagem média

Servo drives AKD™

Os servo drives AKD™ fornecem densidade de energia líder na indústria, desempenho e precisão em um dos sistemas mais compactos disponíveis.

Saiba mais sobre Servo drives AKD™ >>
AKM MÉDIO

Servo motores AKM™

Os servo motores da AKM™ fornecem mais de um milhão de configurações padrão, além de modificações de coengenharia para satisfazer qualquer necessidade.

Saiba mais sobre Servo motores AKM™ >>
KBM Médio

Servo motores sem estrutura série KBM™

Os servo motores sem estrutura KBM™ oferecem o tamanho compacto e a flexibilidade de instalação necessárias para atender os menores requisitos de espaço, enquanto elimina a necessidade de componentes de transmissão e engrenagens para economizar ainda mais espaço e entregar o movimento mais preciso possível.

Saiba mais sobre Servo motores sem estrutura série KBM™ >>
CDDR imagem média

Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR)

Os motores Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR) combinam as vantagens em poupança de espaço e desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa.

Saiba mais sobre Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR) >>