A falha não é uma opção.
Com mais de 100 anos de história, a Kollmorgen é pioneira e inovadora comprovada em sistemas de movimento que obtêm bons resultados, todos os dias. Nosso conhecimento no projeto de movimento torna possível sistemas extraordinários de vigilância, defesa e armas. Nosso alcance em produção, suprimento e suporte, bem como nossa motivação incansável por sucesso, levam à implantação confiável dessas possibilidades em terra, mar, ar e espaço.
Por meio de tecnologia de ponta, uma cultura de melhoria contínua, engenharia colaborativa e conhecimento compartilhado, superamos qualquer limite para que empresas do setor aeroespacial e de defesa sejam mais ambiciosas no projeto da movimentação, mais capazes na engenharia e mais confiantes em sua entrega.
A falha não é uma opção. Projete o excepcional com a Kollmorgen.
Converse com um especialista em A&D Processos comprovados: A&D
Mísseis e munições guiadas >
Atinja o alvo em qualidade, produção e orçamento com uma ampla seleção de motores com tamanho, densidade de potência, precisão e confiabilidade incomparáveis, nas condições ambientas mais adversas.
Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos >
Os sistemas eletro-ópticos/infravermelhos exigem movimentos suaves e ágeis, perfeitamente coordenados entre o azimute e os eixos de elevação. Para obter e manter uma imagem estável, os sistemas de Motion devem suportar e neutralizar forças como as…
Motores para a indústria espacial >
O movimento é crucial para as aplicações espaciais, com os motores espaciais no centro dos projetos de movimento. Obtenha precisão e confiabilidade com os motores da Kollmorgen projetados para a indústria espacial. Nossos motores sem carcaça são…
Robótica militar >
Oportunidades para colocar novas capacidades habilitadas para robôs nas mãos de soldados e pessoal de serviço perigoso continuam a surgir. Os motores Kollmorgen oferecem movimento preciso, suave e confiável em um fator de forma compacto para garantir…
Sistemas de radar Satcom >
A capacidade de responder rapidamente às ameaças recebidas depende da precisão em tempo real e da alta resolução de imagem. E a precisão e resolução dessas imagens dependem do tamanho da antena e da capacidade de posicioná-la com precisão contínua e…
Veículos aéreos não tripulados >
Voe por mais tempo e vá mais longe com sistemas de Motion otimizados para os requisitos específicos de VANTs e aeronaves eVTOL.
Sistemas navais >
As embarcações navais estão se tornando mais sofisticadas e os papéis que desempenham estão se expandindo. Sistemas avançados para o direcionamento de armas, detecção de ameaças, vigilância e automação de bordo são apenas alguns exemplos de…
Estações de armas remotas >
Remover o combatente do caminho do perigo, armas operadas remotamente e seus sistemas de Motion devem fornecer resultados confiáveis, precisos e contínuos, tudo enquanto sobrevivem aos ambientes acidentados em que estão inseridos.
Veículos militares terrestres >
Descubra soluções de movimento robustas e precisas para torres, sensores, escotilhas e muito mais. A Kollmorgen garante integração rápida e confiável para veículos terrestres prontos para o combate.Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.