Notas de imprensa - 2014

  • 07/01/2015

    Aprenda com a Kollmorgen a aumentar a segurança e eficiência alimentar através de componentes de máquinas com design higiênico na IPPE 2015

    Radford, VA – A Kollmorgen vai expor suas soluções de movimento líderes de mercado para os fabricantes de alimentos e bebidas no estande B786 Expo Internacional de Produção e Processamento (IPPE), entre os dias 27 e 29 janeiro de 2015, no Georgia World Congress Center em Atlanta. Os visitantes do estande da Kollmorgen podem esperar demonstrações ao vivo que ilustram como os servo motores higiênicos AKMH da empresa proporcionam maior produtividade e maior rendimento, resultando em manutenção reduzida e maior vida útil do componente.

    Leia mais
  • 22/12/2014

    Kollmorgen reconhecida como escolha dos leitores na categoria Motor de Passo do Projeto de Controle 2014

    A Kollmorgen foi reconhecida pela revista Control Design como a escolha dos leitores por excelência em tecnologia na categoria Motor de Passo

    Leia mais
  • 09/12/2014

    Rapidamente selecione uma solução de movimento otimizada para se adequar às necessidades específicas de aplicativos com a nova ferramenta Motioneering® Online

    O Motioneering Online simplifica o dimensionamento e a seleção de sistemas de motor rotativo e de unidade para ajudar a obter máquinas mais rápidas e com melhores desempenhos para o mercado, e está disponível online para sua conveniência!

    Leia mais
  • 18/11/2014

    Construa Máquinas Diferenciadas e Mais Rápidas com a ajuda do Kollmorgen Developer Network

    Radford, VA - A Kollmorgen introduz o Kollmorgen Developer Network (KDN). Localizado em http://www.kollmorgen.com/kdn, o KDN é uma base de conhecimento interativo onde os clientes da Kollmorgen podem aprender mais um sobre o outro, receber o parecer técnico de engenheiros de aplicação e da equipe de apoio ao cliente da Kollmorgen, e mergulhar em ricas informações técnicas com apenas alguns cliques.

    Leia mais
  • 02/11/2014

    Saiba como melhorar o design higiênico de sua máquina com a Kollmorgen na Pack Expo 2014

    A Kollmorgen irá destacar seus robustos servo motores AKMH de aço inoxidável no estande S-2642 na Pack Expo 2014, em Chicago, IL, nos dias 2 a 5 novembro de 2014. Baseada na aclamada série AKM® e destinada a estabelecer novos padrões de design higiênico, esses servomotores síncronos IP69K são projetados para reduzir o risco de recall alimentar e aumentar OEE em ambientes úmidos.

    Leia mais
  • 17/10/2014

    Kollmorgen mostrou como melhorar o design higiênico de sua máquina na Pack Expo 2014

    A Kollmorgen estabeleceu novos padrões em termos de confiabilidade, desempenho e design de higiene para garantir a conformidade com os regulamentos de segurança alimentar emergentes, proteger as marcas contra recalls e maximizar a produtividade da máquina.

    Leia mais
  • 18/08/2014

    Aprenda a construir máquinas melhores, mais rápido, com a auto-ritmo e-learning e outros recursos educativos da formação da Kollmorgen

    Kollmorgen introduces E-learning – a suite of educational and technically substantive automation and motion control training resources designed to help OEMs design and build superior performing machines, at their pace and on their schedule. These include self-paced Learning Modules with an interactive learn-on-demand focus, Blended Courses that combine self-paced learning with live online interaction with instructors and other students, and In-Work Learning that utilizes quick, concise “guide me” lessons and how-to videos.

    Leia mais
  • 17/07/2014

    Aumente o controle da máquina, os recursos de movimento e suporte do sistema EtherCAT com o Kollmorgen Automation Suite™

    A Kollmorgen apresenta o software Kollmorgen Automation Suite™ (KAS) versão 2.8 e a plataforma de servo unidade firmware AKD versão 1.12. As adições incluem uma nova versão de maior desempenho do AKD PDMM, melhorias para os blocos de programação de movimento coordenado e adições à ferramenta de configuração EtherCAT.

    Leia mais
  • 20/05/2014

    Os motores AKMH de aço inoxidável da Kollmorgen foram selecionado como finalista no programa ECN Impact Award.

    Os servomotores AKMH preenchem a lacuna de mercado com um servomotor higiênico e resistente, permitindo aos OEMs projetar e construir máquinas mais confiáveis e produtivas que são mais fáceis e rápidas de limpar, além de minimizar o tempo de inatividade não programada para os usuários finais.

    Leia mais
  • 03/03/2014

    Melhore o desempenho e confiabilidade da máquina com a solução de automação IHM da Kollmorgen

    Melhore o desempenho e confiabilidade da máquina com a solução de automação IHM da Kollmorgen 2014-03-03 Tela de uma face com formato widescreen, nicho toda em alumínio, Ethernet integrada, software premium e integração perfeita com KAS promete flexibilidade e desempenho superiores do IHM. Radford, VA –

    Leia mais
  • 20/02/2014

    Obtenha maior precisão e produtividade, além de um melhor uptime da máquina com o novo motor de estágios lineares MMG Ultra da Kollmorgen

    A Kollmorgen introduz o motor de precisão de estágios MMG. O MMG entrega quase o dobro da precisão em praticamente o mesmo custo de opções de qualidade-padrão.

    Leia mais
  • 03/02/2014

    O novo servo drive de transmissão descentralizado AKD da Kollmorgen pode reduzir cabeamento em mais de 80%

    O novo servo drive de transmissão descentralizado AKD da Kollmorgen pode reduzir cabeamento em mais de 80% 2014-02-03 Tecnologia de conexão de um único cabo reduz significativamente os custos de cabos enquanto simplifica o projeto, construção e operação da máquina. Radford, VA – 12 de Fevereiro de 2014

    Leia mais
  • 21/01/2014

    A Kollmorgen Automation Suite oferece novos recursos, incluindo uma ferramenta de configuração EtherCAT

    A Kollmorgen tem o prazer de anunciar a mais recente versão do Kollmorgen Automation Suite.

    Leia mais
  • 13/01/2014

    Kollmorgen Forma Parceria com a Segway para a Doação da Pack Expo

    Passear (ou alguns diriam dirigir) um Transportador Pessoal Segway® deveria estar na lista de coisas a fazer de todas pessoas - possuir um é uma ideia ainda melhor.

    Leia mais