Notas de imprensa – 2010

  • 09/12/2010

    O Novo Controlador de Veículos CVC600 da Kollmorgen Garante um Grande Desempenho em Espaços Apertados e em Condições Adversas

    RADFORD, VA, 9 de dezembro, 2010 – A Kollmorgen introduz o Controlador de Veículos CVC600. Com apenas 125 x 50 x 195 mm de tamanho, os controladores de veículos CVC600 podem assentar onde outros controladores de veículos não podem. O controlador compacto também ostenta um projeto rígido classificado por IP65, que é altamente imune a vibrações, fontes de alimentação instáveis, variações de temperatura, umidade e pó, para garantir um alto desempenho e uma operação contínua.

    Leia mais
  • 19/10/2010

    O Sistema de Geração de Energia da Kollmorgen Fornece a Energia Necessária na tensão Desejada em Veículos Militares de Alto Consumo

    Com raízes em uma tecnologia amadurecida, o sistema é projetado para satisfazer as crescentes e pesadas necessidades energéticas dos veículos militares, dentro de um espaço limitado

    Leia mais
  • 08/10/2010

    Kollmorgen reconhecida em 2010 pelo Reader's Choice

    RADFORD, Virgínia, E.U.A., 8 de outubro de 2010 – A Kollmorgen foi reconhecida pela revista Control Design como o vendedor preferido número 1 para motores Stepper em sua premiação de escolha dos leitores em 2010. Os prêmios são o resultado de uma pesquisa autônoma com assinantes que têm autoridade para especificar, recomendar ou adquirir produtos de automação e de controle industriais.

    Leia mais
  • 13/08/2010

    Kollmorgen Automation Suite™ Apresenta Desempenho Dinâmico para Maximizar Produtividade de Máquina de Totalmente Automatizada Modular de Processamento de Papel

    RADFORD, Virgínia, E.U.A., 13 de agosto de 2010 - A intercaladora em rolo jumbo da Jakob Graphic Services GmbH pode automaticamente agrupar, colar, rotular, dobrar e cortar formas, mailings com inserções cortadas, brochuras com ou sem acabamento, calendários e material impresso similar. Estas máquinas oferecem operação precisa durante processos altamente dinâmicos enquanto rapidamente se adaptam às novas tarefas com um sistema de transição extremamente simples e rápido...

    Leia mais
  • 13/05/2010

    A Kollmorgen e a Optiscan Group Anunciam Parceria para a Implementação de Soluções Pick-n-Go®

    Radford, Virgínia, 13 de maio de 2010 - A Kollmorgen, fabricante líder em tecnologia de controle sem motorista, e a Optiscan Group, o líder de mercado em soluções de armazenamento orientadas por voz nos países nórdicos e bálticos, chegaram a um acordo de parceria estratégica...

    Leia mais
  • 11/05/2010

    Os Motores sem Escova Série KBM™ sem Estrutura da Kollmorgen Apresentam Alto Desempenho para Aplicações de Movimento Altamente Integradas

    RADFORD, Virgínia, E.U.A., 11 de maio de 2010 - A Kollmorgen introduz os motores sem escova sem moldura da série KBM™, uma nova família de motores sem moldura derivadas de um portfólio de desenhos provado e extensivo. Disponível em 14 tamanhos para operações de baixa ou alta tensão, os motores síncronos KBM sem escova fornecem torque, força e velocidade...

    Leia mais
  • 10/05/2010

    Servo Drive AKD™ da Kollmorgen é Nomeado Finalista do 2010 Design News Golden Mousetrap

    RADFORD, Virgínia, E.U.A., 10 de maio de 2010 - A unidade de disco AKD™ Servo da Kollmorgen foi nomeada finalista do Design News Golden Mousetrap Award 2010 na categoria de Controle/Automação de movimento. O AKD baseado em Ethernet fornece melhor desempenho da classe com flexibilidade líder da indústria...

    Leia mais
  • 10/05/2010

    AKD™ Servo Drives Apresenta Suporte EtherCAT® Inédito Sem a Necessidade dos Dispositivos Adicionais de Hardware

    RADFORD, Virgínia, E.U.A., 10 de maio de 2010 - Eles maximizam a flexibilidade enquanto reduz custos e a área de superfície geral em comparação com muitos produtos de unidade de disco competitivos. Servo drives AKD™ baseados em ethernet da Kollmorgen suportam o barramento de movimento EtherCAT®...

    Leia mais
  • 04/05/2010

    Especifique Rapidamente um Sistema de Movimento Otimizado com o Motor de Aplicação MOTIONEERING® 6.1.0 da Kollmorgen

    RADFORD, Virgínia, E.U.A. – A Kollmorgen introduz seu novo software de classificação por tamanho e seleção de sistema de movimento MOTIONEERING® 6.1.0. Esta poderosa ferramenta de projeto OEM utiliza um conceito de projeto de mecanismo para recolher e salvar informação de carga de eixo, calcular automaticamente resultados de aplicação...

    Leia mais
  • 29/04/2010

    Sistema integrado GmbH da KNAPP e Kollmorgen Apresenta Solução em Automação de Empilhadeiras para Grande Varejista Europeu

    Radford, VA - Empilhadeiras automatizadas padrão com tecnologia NDC Suite da Kollmorgen estão no coração da solução Pick-n-Go® que a KNAPP Systemintegration GmbH - membro do grupo KNAPP - instalou na Engrotuš d.d., um supermercado varejista líder na Eslovênia.

    Leia mais
  • 28/04/2010

    O Segundo Maior Varejista Austríaco Maximiza a Eficiência do Centro de Distribuição com a Tecnologia NDC Suite da Kollmorgen

    RADFORD, Virgínia – A Kollmorgen anuncia que a SPAR Österreichische Warenhandels AG, o segundo maior varejista na Áustria instalou um sistema que automatiza o transporte de containers de rolo carregados com produtos frescos e resfriados, da área de coleta para a doca de carregamento, em seu centro de distribuição em St. Pölten.

    Leia mais
  • 23/04/2010

    A Kollmorgen e a KNAPP Systemintegration GmbH anunciam parceria para a Implementação Global de Soluções de Controle sem Motorista

    Radford, VA – A Kollmorgen, fabricante líder de tecnologia de controle sem motorista, e a KNAPP Systemintegration GmbH, membro do grupo KNAPP e especialista líder em automação de armazéns, chegaram a um acordo de parceria estratégica...

    Leia mais
  • 12/04/2010

    Kollmorgen e Flight Systems Industrial Products (FSIP) anunciam acordo de serviços pós-mercado em drives e controles para empilhadeiras elétricas

    Radford, VA – A Kollmorgen, um fabricante líder global de unidades de disco e controles para empilhadeiras elétricas e a FSIP, fornecedora líder de serviços de remanufatura para sistemas de controle de veículos elétricos, concordaram em estabelecer um Acordo de Serviço Pós-Venda, em vigor imediatamente.

    Leia mais
  • 27/01/2010

    Melhore Profundamente o Desempenho do Movimento de Robô e Auxiliar de Gantry e Acelere o Tempo de Projeto, com o MechaWare™ 4.0

    Santa Bárbara, Califórnia – A Kollmorgen apresenta o MechaWare™ 4.0 – o único "kit de ferramentas" da mecatrônica da indústria que permite que engenheiros de projeto e software trabalhem juntos para desenhar, testar e modificar algoritmos em uma fração do tempo e do custo dos métodos convencionais. Esta versão nova e melhorada do MechaWare eleva o MATLAB®/Simulink® da The Mathworks™ para criar modelos idênticos e integrar perfeitamente sistemas mecânicos e projeto de software de controle, resultando em ciclos de projeto mais rápidos, um desempenho superior do sistema de movimentos com consumo de energia reduzido, e uma maior rapidez de comercialização a uma fração do custo dos métodos convencionais – potencialmente poupando aos OEMs milhares de dólares e meses de tempo de desenvolvimento.

    Leia mais
  • 22/01/2010

    O Novo Advanced Kollmorgen Drive™ (AKD) Oferece Programação em Escala para Otimizar o Desempenho da Máquina em Praticamente Qualquer Aplicação

    RADFORD, Virgínia, E.U.A. – A Kollmorgen apresenta o Advanced Kollmorgen Drive™ (AKD). O AKD™ baseado em Ethernet oferece o melhor desempenho da classe com flexibilidade líder da indústria, capacidade de escala e faixa de potência para cumprir os requisitos de desempenho únicos de praticamente qualquer aplicação...

    Leia mais
  • 21/01/2010

    Idealize, projete e concretize máquinas diferenciadas e mais rápidas com a nova e potente Kollmorgen Automation Suite™

    Radford, Virgínia, E.U.A. – A Kollmorgen apresenta o Kollmorgen Automation Suite™ – uma solução de automação de máquina completa de alto desempenho composta de software altamente intuitivo, componentes de movimento de maior qualidade e sem paralelo e serviços de engenharia com engenheiros experientes da Kollmorgen.

    Leia mais