Comunicados de Imprensa - 2015

  • 16/12/2015

    Aprenda a Reduzir o Risco de Recall de Comida e Aumente a Eficiência Através de Máquinas com Design Higiênico da Kollmorgen na IPPE 2016

    A Kollmorgen vai expor suas soluções de movimento líderes de mercado para os fabricantes de alimentos e bebidas na Expo Internacional IPPE no Georgia World Congress Center em Atlanta.

    Leia mais
  • 25/09/2015

    Aprenda a Resolver Difíceis Desafios de Processamento e Embalagem na Pack Expo

    Visite nosso estande para aprender como a tecnologia de movimento e conhecimento de engenharia da Kollmorgen ajudam a produzir máquinas de melhor desempenho.

    Leia mais
  • 21/08/2015

    Kollmorgen apresenta os novos servo motores de aço inoxidável AKMH na Pack Expo

    Aprenda como a tecnologia de movimento da Kollmorgen e o novo AKMH com o seu design robusto e higiênico podem maximizar a produtividade da máquina e garantir a conformidade com segurança alimentar.

    Leia mais
  • 10/08/2015

    Kollmorgen Demonstra a Próxima Geração de Motores de Passo da Série PMX e Servomotores AKMH Higiênicos na PACK EXPO

    Veja os produtos da Kollmorgen em ação, aprenda mais sobre as recentes melhorias dos produtos, e discuta aplicações com especialistas da Kollmorgen.

    Leia mais
  • 21/07/2015

    A Kollmorgen Lança a Próxima Geração de Motores de Passo: Uma Gama Mais Ampla de Tamanhos de Quadro e Motores de Alta Performance

    A Kollmorgen tem o prazer de apresentar a próxima geração de motores de passo, a série PMX, acrescentando tamanhos de quadro menores de 08, 11 e 14, aos tradicionais tamanhos de moldura de 17, 23 e 34. Graças a uma ampla gama de tamanhos e opções, OEMs agora têm mais flexibilidade para atender às diversas necessidades de desempenho e aplicação de uma única fonte de movimento.

    Leia mais
  • 01/07/2015

    Servo motor de aço inoxidável AKMH da Kollmorgen homenageado como Finalista do Prêmio News Golden Mousetrap de Design

    A Kollmorgen anuncia que sua linha de servomotores AKM de aço inoxidável robusto foi selecionada como um Finalista da Golden Mousetrap na categoria Automação e Controle.

    Leia mais
  • 16/04/2015

    Kollmorgen dá um Segway® i2 SE Personal Transporter na PACK EXPO 2014

    A Kollmorgen anuncia que Mark Rogenski é o vencedor do Segway i2 ® SE Personal Transporter (PT) na PACK EXPO 2014. O Segway i2 SE PT contém um motor elétrico da Kollmorgen que fornece 40% mais torque por unidade de volume do que os motores de tamanho comparáveis.

    Leia mais
  • 01/04/2015

    A Kollmorgen e a ReliantHeart se unem para produzir energia eficiente com o wireless LVAD

    A ReliantHeart, Inc., um fornecedor inovador de tecnologias e técnicas avançadas de assistência circulatória mecânica e a Kollmorgen, um fornecedor líder de sistemas de movimento e componentes, anunciaram uma parceria para produzir um eficiente estator do motor de energia projetado para cortar o consumo de energia do Dispositivo de Assistência Ventricular Esquerda HeartAssist 5® (LVAD) em 50%.

    Leia mais