Veja os produtos da Kollmorgen em ação, aprenda mais sobre as recentes melhorias dos produtos, e discuta aplicações com especialistas da Kollmorgen.

Serie PMX A Kollmorgen irá expor suas soluções de movimento líderes da indústria na EXPO PACK, no Centro de Convenções de Las Vegas. Os visitantes do estande poderão ver os motores de passo da série PMX e os servomotores higiênicos AKMH da empresa, assim como aprender como eles entregam uma melhoria da produtividade e maior rendimento, tendo como resultado uma reduzida manutenção e maior vida útil dos componentes.

Durante toda a Expo a Kollmorgen irá demonstrar o seu servo motor AKMH higiênico com melhorias, incluindo a opção Ventonnector, que permite ao motor equalizar a pressão através do conjunto do conector. A empresa também está adicionando suporte ao Resolver, Endat Sine Encoder, Hiperface e Codificador Ótico de dispositivos de feedback.

As mais recentes adições à linha de motores de passo da Kollmorgen também estarão em exposição. A série PMX tem um preço competitivo, altamente preciso e confiável, com tamanhos adicionais de quadros disponíveis (08, 11 e 14), bem como os tamanhos de quadros tradicionais (17, 23 e 34). A Kollmorgen desenvolveu a série PMX com produção flexível em mente.

A Kollmorgen apresentará "Design avançado de higiene para alimentos e Equipamentos de Processamento". Bill Sutton cobrirá questões de design ao aplicar componentes de força em ambientes de lavagem e feedback de revisão da indústria sobre as necessidades de máquinas, incluindo a demanda por motores elétricos, caixas de câmbio e atuadores que são funcionais, confiáveis e podem ser limpos para as áreas de lavagem. Sutton é um Gerente de Desenvolvimento de Mercado da Kollmorgen e engenheiro elétrico com mais de 25 anos de experiência em programação, design e vendas/marketing.

Os visitantes do estande poderão discutir as necessidades específicas da aplicação e aprender mais sobre como a Kollmorgen pode ajudá-lo a alcançar os resultados desejados. Reuniões com um especialista da Kollmorgen podem ser agendadas com Bill Sutton.

Sobre a Kollmorgen
A Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de automação e componentes para fabricantes de máquinas em todo o mundo, com mais de 70 anos de design de controle de movimento e experiência em aplicações. Através do conhecimento de classe mundial em movimento, qualidade líder do setor e profunda expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem de mercado irrefutável.