A ReliantHeart, Inc., um fornecedor inovador de tecnologias e técnicas avançadas de assistência circulatória mecânica e a Kollmorgen, um fornecedor líder de sistemas de movimento e componentes, anunciaram uma parceria para produzir um eficiente estator do motor de energia projetado para cortar o consumo de energia do Dispositivo de Assistência Ventricular Esquerda HeartAssist 5® (LVAD) em 50%.

A eficiência energética é a chave para a remoção do sistema de transmissão ou cabo externo de um LVAD. Transmissões que saem do corpo do paciente e se ligam a um controlador externo são a fonte de eventos adversos e infecção. Estima-se que a linha de transmissão de infecções são uma das complicações mais graves associadas aos LVADs.

TET Wireless Controller Isso permitirá que o LVAD se torne um dispositivo wireless transmissor de energia transcutânea (TET), sem fios que saem do corpo e uma bateria interna que pode fornecer energia para o paciente por até quatro horas sem recarga. Assim como os veículos elétricos que evoluíram para ficar mais tempo sem carga, a tecnologia para produzir a eficiência energética no automóvel moderno pode ser aplicada na medicina moderna.

A ReliantHeart está avançando na tecnologia LVAD, seguindo o exemplo estabelecido por Elon Musk da Tesla para melhorar a eficiência de energia do sistema de movimentação e componentes de recarga.

A mudança no processo de fabricação para reduzir o consumo de energia dos HeartAssist5® não tem impacto sobre o caminho do sangue na bomba. É surpreendente o quanto a física de motores tem avançado nos últimos dez anos e a produção alcançada com tão pouco poder, disse Rodger Ford, CEO da ReliantHeart.

Tom S. Wood, especialista em motores personalizados da Kollmorgen afirmou: através da utilização avançada de ferramentas de design do motor e seleção de materiais otimizada, a Kollmorgen continuará a fornecer a mais moderna e confiável tecnologia de motor para a ReliantHeart e seus dispositivos LVAD. Este é um produto de muitos anos de colaboração que nossas duas empresas têm compartilhado.

Sobre a ReliantHeart  

A ReliantHeart, Inc. é um fornecedor inovador de tecnologias e técnicas avançadas de assistência circulatória mecânica que está mudando a abordagem para o tratamento de insuficiência cardíaca avançada.

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de movimento e componentes para fabricantes de máquinas em todo o mundo, com mais de 70 anos de design de controle de movimento e experiência em aplicações. Através do conhecimento de classe mundial em movimento, qualidade líder do setor e profunda expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem de mercado irrefutável.