Tecnologia de conexão de um único cabo reduz significativamente os custos de cabos enquanto simplifica o projeto, construção e operação da máquina.

Radford, VA – 12 de Fevereiro de 2014 – A Kollmorgen apresenta o AKD -N - uma solução de servo drive distribuído que reduz significativamente o espaço gasto com cabeamento, simplificando o projeto, construção e operação da máquina. Este sistema de acionamento alavanca os robustos drives IP67 posicionados próximo ao motor e fornecidos por um módulo poder central localizado no armário de distribuição. Um cabo híbrido com 11 milímetros de diâmetro fornece energia e comunicação para os servo drives AKD-N. Como resultado, as unidades operam diretamente em série, fornecendo até 4 kW por eixo. A funcionalidade Torque Seguro Desligado está integrada ao sistema e pode ser desativada de forma individual ou coletiva. Isto permite que os fabricantes de máquinas atinjam os requisitos de segurança sem a necessidade de contatores adicionais no painel. Aplicações típicas incluem máquinas de embalagem e sistemas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

“Com o AKD-N a Kollmorgen fornece aos construtores de máquinas a flexibilidade de utilizar qualquer tecnologia de motor da Kollmorgen, enquanto ainda implementa um sistema que descentraliza as unidades no chassi da máquina. Pelo AKD-N ser capaz de se conectar a todos os tipos tecnologias de motores da Kollmorgen, a solução permite ao projetista de máquinas selecionar o ambiente e os requisitos de carga, como o perfeitamente limpo AKMH de aço inoxidável avaliado com IP69K ou a dinâmica plataforma de drive direto de motores da Kollmorgen", diz Reid Hunt, Gerente de Linha de Produtos. "Esta abordagem modular também otimiza as propriedades térmicas das unidades e do gabinete, e por ser montado diretamente na máquina, o servo drive AKD- N distribuídos reduz significativamente o volume dos gabinetes e o esforço com cabeamento - na verdade, em certas aplicações, uma economia de mais de 80% pode ser alcançada."

Pela tecnologia servo do AKD-N poder ser usada juntamente com qualquer unidade servo na plataforma AKD, o AKD-N cria uma nova marca d'água para facilitar o uso no processo de construção de OEM e de manutenção para os usuários finais. As unidades são rapidamente e facilmente instaladas, fazendo três conexões de bloqueio parafuso. Sistemas de montagem tradicional em painel envolvem perseguição a cabos e fiação no painel – o AKD-N elimina esses requisitos.

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de movimento e componentes para fabricantes de máquinas em todo o mundo, com mais de 70 anos de design de controle de movimento e experiência em aplicações.

Através do conhecimento de classe mundial em movimento, qualidade líder do setor e profunda expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem de mercado irrefutável.