Os Módulos de Segurança da Kollmorgen( KSM ) ajudam OEMs a entregar maior produtividade através da combinação lógica de segurança da máquina com movimento seguro, em um pacote poderoso que se integra perfeitamente com dispositivos de segurança funcional.

Radford, VA - Com a KSM, a Kollmorgen lançou uma plataforma inteligente e expansível para construtores de máquinas que integra movimento seguro a soluções funcionais de segurança certificadas de maneira rápida e sem problemas. "A funcionalidade de controle de movimento seguro permite que as máquinas funcionem de forma segura quando um operador está na área de trabalho, sem parar a máquina ou causar paralisações desnecessárias", explica Karl Pickan, uma especialista certificada em segurança da Kollmorgen. O KSM combina a funcionalidade de um PLC de segurança com funções de movimento seguro em um sistema compacto com unidades Kollmorgen AKD ® e controladores de automação. Isto simplifica a integração do mais recente movimento seguro e equipamento sensor. Controladores de segurança KSM são TUV certificados para máquinas que requerem funcionalidade IEC 61508 nível SIL3 e ISO 13849 PLe.

O KSM é capaz de quinze diferentes funções de movimento segura, incluindo desligamento seguro do torque (STO), paradas seguras (SSX) , velocidade segura limitada ( SLS) , posição limitada segura (SLP ) e controle do freio seguro (SBC), só para citar alguns.

O sistema de segurança funcional KSM pode monitorar simultaneamente até doze eixos em um único sistema. Cada módulo pode controlar com segurança os dispositivos de feedback padrão como resolvedores, assim como ambas as versões mono e multi-turn de EnDat ™, BiSS e dispositivos HIPERFACE®.

O KSM foi projetado para operar com os motores e transmissões Kollmorgen (tais como engrenagens e acionamento), servo-acionamentos, inversores e controladores de máquina e de movimento. O KSM pode se conectar de forma fácil e sem problemas a EtherCAT, Profinet e dispositivos CANopen, permitindo assim um PLC geral ou controle de automação para conectar-se ao sistema de segurança também.

Uma vasta gama de módulos de expansão KSM E / S estão disponíveis para arquitetar de forma simples e rápida subsistemas funcionais de segurança adequadas para qualquer máquina. Até 200 entradas e saídas de segurança são possíveis em um único módulo.

A Kollmorgen oferece aos fabricantes de máquinas um sistema de segurança funcional completo que cobre toda a amplitude de movimento do servo quando emparelhado com os servo-acionamentos Kollmorgen AKM e os controles de máquina Kollmorgen Automation Suite™. "Tomamos as conjecturas fora de integração de um sistema de movimento com funções de segurança baseados em movimento certificados. Você pode rapidamente perceber o ganho de produtividade com a segurança funcional", diz Reid Hunt, Gerente de Produto.

Sobre a Kollmorgen

Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de movimento e componentes para fabricantes de máquinas ao redor do mundo, com mais de 70 anos de projetos de controle de movimento e experiência em aplicação. Através do conhecimento de classe mundial em movimento, qualidade líder na indústria e profunda expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras incomparáveis de desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem de mercado irrefutável.