Ratingen, 12 de maio de 2011 – A Kollmorgen coloca sua tecnologia de controle de movimento e coengenharia em exibição na Interpack 2011, de 12 a 18 de maio, em Düsseldorf, Alemanha, no salão 08a, estande C14. As demonstrações ao vivo ilustrarão o desempenho exemplar que pode ser obtido em aplicações reais de acondicionamento e como os clientes poderão obter vantagens competitivas utilizando soluções diferenciadas de controle de movimento. Algumas das melhorias mais consideráveis foram obtidas no rendimento, na disponibilidade da máquina, nos custos com material e manutenção e no consumo de energia.

Um destaque especial na exibição da Kollmorgen, é a nova série KBM de motores de torque sem escova e sem frame, ideal para aplicações de alto desempenho para espaços limitados, geralmente encontradas no setor de acondicionamento. Se comparada a outras soluções de motor com drive direto, a série KBM é única devido à densidade de energia de primeira classe e à variedade de componentes padrão. Esses atributos permitem que os OEMs desenvolvam, de maneira rápida e acessível, soluções de máquina e motor que são adaptadas perfeitamente aos requisitos dos clientes e do mercado através do princípio de design modular. Além disso, as soluções KBM ganham com as vantagens gerais dos motores de drive direto se comparadas com soluções de transmissão motorizada e motores convencionais, incluindo maior precisão, durabilidade, dinâmica e compacidade.

 A Kollmorgen também colocou em exibição duas aplicações típicas de acondicionamento desenvolvidas com o Kollmorgen Automation Suite™, em que os clientes podem aumentar a produtividade da máquina em 25%, obtendo uma redução de 25% no trabalho de programação. O Kollmorgen Automation Suite é uma solução completa em automação de máquinas que simplifica o design e maximiza a eficiência das aplicações de multieixos com alto desempenho. O ambiente de programação gráfica do Pipe Network™ permite que os designers desenvolvam soluções de máquinas com melhor qualidade e maior rapidez. A interface de usuário visual com símbolos de arrastar e soltar e símbolos mestre virtuais ilustra a arquitetura e as relações entre os diversos eixos de um sistema. A capacidade de executar simulações virtuais minimiza a necessidade de executar testes caros com a máquina. Os controles altamente desenvolvidos e os circuitos de controle, que permitem operações com maior rendimento e larguras de faixa, completam a solução de automação.

A Kollmorgen também colocará em exibição uma solução cliente para máquinas de acondicionamento baseada na tecnologia patenteada Cartridge Direct Drive Rotary (CDDR) de drive direto rotativo. Quando a CDDR é usada no lugar de uma solução de transmissão, a disponibilidade da máquina pode aumentar, em média, 20%, e o rendimento, 30%. Ao mesmo tempo, os custos com serviço caem, em média, 20%, e o número de componentes da versão é reduzido em 40%. Por um lado, a base desses aprimoramentos realizáveis é a omissão da transmissão e das correias de controle e, por outro, o uso de um servossistema com uma largura de faixa maior. Além disso, as características da tecnologia CDDR trazem resultados positivos.

Também incluída nas demonstrações ao vivo foi a nova solução padrão para acondicionamento de produtos alimentícios e farmacêuticos: o servodrive AKM Washdown. Com essa solução, os clientes lucram não somente com a flexibilidade e a densidade de alto desempenho extraordinárias, mas também com a redução de 30% nos custos com materiais e de 20% nos custos com manutenção e comissionamento. Além disso, a vida útil do motor é três vezes maior do que a durabilidade de motores de lavagem similares. O segredo das características da solução está no revestimento inovador do motor que já foi testado em outras áreas. O revestimento permite a omissão dos pesados e dispendiosos compartimentos de aço inoxidável ou de outros compartimentos sem comprometer a higiene.

Outro destaque no estande da Kollmorgen ilustra as vantagens do servo motor síncrono AKM da Kollmorgen, se comparado a um motor assíncrono. Graças aos ímãs permanentes integrados, à inércia de massa consideravelmente menor e à configurabilidade compacta, precisa e com baixo consumo de energia, a solução AKM requer, em média, 30% menos energia. Os números são ainda mais animadores quando o AKM é combinado ao servodrive AKD. Os dados do motor armazenados e os algoritmos de controle refinado otimizam a demanda de energia. Com o preço da eletricidade custando 15 centavos por kWh e uma vida útil de oito anos, a economia, se comparadas a uma solução com motor assíncrono sem regulador, pode chegar a 3,744 euros por eixo. Este é o resultado de um teste de comparação.

Os motores assíncronos com a nova classe de eficiência IE 1 ficaram em evidência da União Europeia recentemente devido a sua ineficiência: a partir de 16 de junho de 2011, eles não serão mais permitidos no mercado da União Europeia na faixa de desempenho de 0,75 kW a 375 kW.

Por fim, a Kollmorgen também está demonstrando uma aplicação de envasilhamento de garrafas, na qual são usados os novos motores sem escova e sem frame da série KBM. Os motores da série KBM são especialmente interessantes em aplicações de envasilhamento de garrafas graças ao design compacto, aos movimentos seguros, exatos e uniformes, à fácil instalação e ao número de variantes do produto disponível que permitem aos usuários atingir o desempenho preciso exigido pela aplicação. Os modelos KBM estão disponíveis em 14 tamanhos para operações de baixa e alta voltagem e oferecem grande variedade de torques, desempenhos e velocidades em um grupo econômico e compacto. Devido à variedade de soluções disponíveis, os fabricantes de máquinas têm acesso a motores que atendem aos exclusivos requisitos dimensionais e de desempenho de suas aplicações específicas sem os altos custos associados à adaptação e compra de soluções especiais.

  

Sobre a KOLLMORGEN  

Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de movimento e componentes para construtores de máquinas em todo o mundo, com mais de 70 anos de conhecimento em design de controle de movimento e de aplicação. Por meio do conhecimento em nível internacional de movimento, da qualidade líder no setor e da vasta expertise na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras e incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, o que garante aos fabricantes de máquinas uma vantagem irrefutável no mercado.  

Para obter mais informações, visite www.kollmorgen.com, e-mail vertrieb@kollmorgen.com, telefone +49 (0)2102 9394 0