As empilhadeiras padrão automatizadas com a tecnologia da NDC Suite da Kollmorgen estão no cerne da solução Pick-n-Go® que KNAPP Systemintegration GmbH – um membro do grupo KNAPP – instalou em Engrotuš d.d., uma rede de supermercados líder varejista eslovena. A solução aumentou significativamente a eficiência total de processos de coleta de pedidos em Engrotuš d.d., ao mesmo tempo que dinamizou outras necessidades de transporte interno e redução de custos operacionais totais.

Solução de custo efetivo instalada na infraestrutura existente de armazéns reduz custos operacionais através do aumento da produtividade da coleta

"A Engrotuš d.d. considerou uma solução de seleção totalmente automatizada, mas não levou muito tempo para concluir que os custos ultrapassariam o tolerado, enquanto fossem necessárias mudanças significativas na infraestrutura do armazém existente," diz Tomas Angervall, Gestor de Marketing de Produto da Kollmorgen. "Em vez disso, eles optaram pela solução Pick-n-Go como um componente de uma solução geral de logísticas que inclui um OSR Shuttle-System e WMS implementados pela KNAPP. O sistema integrado foi instalado na infraestrutura existente do centro de distribuição e a um custo significativamente menor do que a alternativa totalmente automatizada."

As empilhadeiras automatizadas da KNAPP em conjunto com a tecnologia NDC Suite da Kollmorgen estão sendo utilizadas no centro de distribuição da Engrotuš d.d. para produtos perecíveis e resfriados. As empilhadeiras automatizadas são usadas para pegar em contentores rolantes vazios, escoltar o selecionador equipado com terminais RF para os locais de seleção solicitados e despachar os contentores rolantes cheios. Elas também são usadas para tarefas estritamente de transporte, tais como recolher os contentores rolantes cheios a partir das áreas de coleta de "mercadorias para o homem" (OSR Shuttle da KNAPP) e transportá-los para a área de expedição. As empilhadeiras automatizadas operam com segurança em um ambiente que inclui selecionadores e empilhadeiras manuais e garante a máxima disponibilidade da equipe para a coleta.

Kollmorgen, uma fabricante líder de tecnologia em controle sem condutor, e KNAPP, uma especialista líder em automação de armazéns, são parceiras globais estratégicas em aplicações para armazéns para coleta de pedidos e transporte automatizados baseados na tecnologia da NDC Suite.

O Pick-n-Go da Kollmorgen é um sistema de seleção de pedido altamente flexível que simplifica qualquer processo de cumprimento de pedido, com custos de operação significativamente reduzidos. O sistema Pick-n-Go integra perfeitamente com os Sistemas de Gestão de Armazém existentes e processos estabelecidos, e é facilmente adaptável à satisfação de necessidades específicas da aplicação. Em muitas aplicações, o sistema Pick-n-Go proporcionará melhorias na produtividade de seleção de pedidos em mais de 60% e se paga em apenas 12 ou 24 mensalidades.

A NDC Suite da Kollmorgen é uma solução completa para controle de veículo guiado automaticamente (AGV) que promete baixar os custos totais para integradores de sistema e usuários finais. O coração da NDC Suite é a NDC8 – o módulo de controle redimensionável que não precisa de aplicações da Kollmorgen e que funciona com todos os AGVs, desde pequenos e simples a grandes e complexos. Também é fácil de se integrar com sistemas host e sistemas de manuseio de material e, uma vez que, a mesma plataforma é usada em todos os lugares, o mesmo conjunto de capacidades de engenharia é empregado em todos os tipos de aplicações.

SOBRE A KNAPP
A KNAPP AG está no ranque de sistemas de liderança e provedores de soluções em logísticas e automação de armazenamento. Os 26 escritórios e subsidiários ao redor no mundo reforçam o caráter internacional deste grupo empresarial com sua base em Hart bei Graz, na Áustria.

Como um provedor de solução, o grupo KNAPP apresenta tudo para modernização ou remodelagem dos armazéns de distribuição no mercado e produção de uma única fonte – desde desenvolvimento de sistema, instalação e iniciação até ampla assistência pós-venda. A gama de produtos estende-se de adaptações específicas ao consumidor de componentes logísticos patenteados para projetos de automação e armazenagem e de sistemas feitos sob medida para grandes clientes, que vão ao encontro de cada necessidade de soluções logísticas eficientes, até o serviço e a manutenção dos armazéns existentes.

Mais de 55 anos de experiência e know-how de mais de 1200 projetos bem-sucedidos fazem hoje da KNAPP uma participante global no desenvolvimento e na produção de sistemas de transportadores, coleta, logísticas para armazéns e softwares para logísticas de armazéns.

Para mais informações, visite www.knapp.com, envie um e-mail para sales.us@knapp.com ou ligue para 1-678-388-2880.

SOBRE A KOLLMORGEN
A Kollmorgen é líder no fornecimento de sistemas de movimento e componentes para construtores de máquinas ao redor do mundo, com mais de 60 anos de experiência e projeto de controles de movimento.

Através de conhecimento em nível mundial sobre movimento, qualidade líder da indústria e quota de mercado, além de 35 anos de desempenho comprovado em tecnologia de controle sem motorista, a Kollmorgen continua lançando soluções inovadoras e inigualáveis em soluções de controle sem motorista, em termos de desempenho, confiabilidade e facilidade de utilização, dando às operações de armazém uma vantagem de mercado incontestável. A tecnologia e a especialização da Kollmorgen foram fundamentais para a primeira fábrica no mundo de produção de veículos sem motorista (1972), veículos orientados a laser (1990), sistema Pick-n-Go (2007) e veículos pesados sem motorista de 170 metros com 16 rodas controladas (2009).

Para mais informações, visite www.pick-n-go.com e www.ndcsuite.com, envie e-mail para na.pickngo@kollmorgen.com ou ligue 1-540-467-3086.