A Kollmorgen anuncia que a SPAR Österreichische Warenhandels AG, o segundo maior varejista na Áustria instalou um sistema que automatiza o transporte de containers de rolo carregados com produtos frescos e resfriados, da área de coleta para a doca de carregamento, em seu centro de distribuição em St. Pölten. O novo sistema foi fornecido pela KNAPP Systemintegration GmbH, e consiste em quatro empilhadeiras de armazém normais, automatizadas com a tecnologia NDC Suite da Kollmorgen.

Empilhadeiras normais equipadas com soluções de controle de veículo guiado automaticamente (AGV) levam a um aumento da eficiência de transporte e a uma redução dos custos de operação

"Tivemos uma colaboração construtiva e flexível com a KNAPP e com a Kollmorgen durante a fase de projeto e implementação do projeto, e ao automatizar o transporte com empilhadeiras maximizamos a produtividade dos nossos operadores de armazém, eliminando os passos não produtivos do seu trabalho. Após cerca de 8 meses de utilização do sistema, observamos eficiências de operação significativas e uma redução geral dos custos; o sistema está no bom caminho para pagar a si mesmo", diz Sr. Huber, Gestor de Operações, da SPAR.

O centro de distribuição em St Pölten serve 350 lojas, em dias de muito movimento um caminhão carregado sai do armazém a cada seis minutos. As empilhadeiras automatizadas se movem a uma velocidade de 1,5 m/s em operação para a frente e 1,0 m/s no sentido inverso, o que significa que as encomendas são processadas rapidamente. As empilhadeiras automatizadas tratam também das tarefas recorrentes, liberando o pessoal do armazém para que se foquem nas horas e dias de mais movimento – e com o novo sistema, as horas com mais procura já não são um problema de recursos. Para ajudar a responder aos períodos de mais procura, são geralmente usadas empilhadeiras manuais em conjunto com as automatizadas.

"Nos períodos de mais procura há muito trânsito no armazém, e as empilhadeiras automatizadas e manuais usam os mesmos percursos de transporte ao mesmo tempo. A funcionalidade para gestão de trânsito e os sensores de segurança garantem uma circulação fluida, segurança do pessoal e evitam colisões," explica Sr. Huber.

Como resultado do sucesso desta operação inicial, a SPAR planeja introduzir empilhadeiras automatizadas com a tecnologia NDC Suite em mais armazéns no futuro.

A Kollmorgen, uma fabricante líder de tecnologia em controle sem motorista, e a KNAPP Systemintegration GmbH, uma especialista líder em automação de armazéns, são parceiras globais estratégicas em aplicações para armazéns para a coleta de pedidos e transporte automatizados baseados na tecnologia da NDC Suite. As soluções de controle da Kollmorgen são aplicadas em mais de 15.000 empilhadeiras no mundo. A plataforma de navegação laser da empresa já orienta, com sucesso, bem mais de 7.000 empilhadeiras entre os seus destinos, dia após dia.

A NDC Suite da Kollmorgen é uma solução completa para controle de veículo guiado automaticamente (AGV) que promete baixar os custos totais para integradores de sistema e usuários finais. O coração da NDC Suite é a NDC8 – o módulo de controle redimensionável que não precisa de aplicações da Kollmorgen e que funciona com todos os AGVs, desde pequenos e simples a grandes e complexos. Também é fácil de se integrar com sistemas host e sistemas de manuseio de material e, uma vez que, a mesma plataforma é usada em todos os lugares, o mesmo conjunto de capacidades de engenharia é empregado em todos os tipos de aplicações.

SOBRE A KNAPP
A KNAPP AG está no ranque de sistemas de liderança e provedores de soluções em logísticas e automação de armazenamento. Os 26 escritórios e subsidiários ao redor no mundo reforçam o caráter internacional deste grupo empresarial com sua base em Hart bei Graz, na Áustria.

Como um fornecedor de soluções, o grupo KNAPP apresenta tudo para modernização ou remodelagem dos armazéns de distribuição no mercado e produção de uma única fonte – desde desenvolvimento de sistema, instalação e iniciação até ampla assistência pós-venda. A gama de produtos estende-se de adaptações específicas ao consumidor de componentes logísticos patenteados para projetos de automação e armazenagem e de sistemas feitos sob medida para grandes clientes, que vão ao encontro de cada necessidade de soluções logísticas eficientes, até o serviço e a manutenção dos armazéns existentes.

Mais de 55 anos de experiência e know-how de mais de 1200 projetos bem-sucedidos fazem hoje da KNAPP uma participante global no desenvolvimento e na produção de sistemas de transportadores, coleta, logísticas para armazéns e softwares para logísticas de armazéns.

Para maiores informações, visite http://www.knapp.com, envie um e-mail para mailto:sales.us@knapp.com ou ligue para 1-678-388-2880.

SOBRE A KOLLMORGEN
A Kollmorgen é líder no fornecimento de sistemas de movimento e componentes para construtores de máquinas ao redor do mundo, com mais de 60 anos de experiência e projeto de controles de movimento.

Através de conhecimento em nível mundial sobre movimento, qualidade líder da indústria e quota de mercado, além de 35 anos de desempenho comprovado em tecnologia de controle sem motorista, a Kollmorgen continua lançando soluções inovadoras e inigualáveis em soluções de controle sem motorista, em termos de desempenho, confiabilidade e facilidade de utilização, dando às operações de armazém uma vantagem de mercado incontestável. A tecnologia e a especialização da Kollmorgen foram fundamentais para a primeira fábrica no mundo de produção de veículos sem motorista (1972), veículos orientados a laser (1990), sistema Pick-n-Go (2007) e veículos pesados sem motorista de 170 metros com 16 rodas controladas (2009).

Para obter mais informações, visite www.pick-n-go.come www.ndcsuite.com, endereço de e-mail na.pickngo@kollmorgen.com ou ligue 1-540-467-3086.