Radford, Virgínia, E.U.A. – A Kollmorgen apresenta o Kollmorgen Automation Suite™ – uma solução de automação de máquina completa de alto desempenho composta de software altamente intuitivo, componentes de movimento de maior qualidade e sem paralelo e serviços de engenharia com engenheiros experientes da Kollmorgen. Como resultado, a Kollmorgen Automation Suite possibilita que os Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), mais do que nunca, evoluam rapidamente de um projeto para uma máquina completa no menor tempo possível e com o menor uso possível dos recursos internos de engenharia. Simulando a operação da máquina antes de todos os componentes serem conectados, a Kollmorgen Automation Suite oferece uma solução realmente diferenciada, que simplifica e encurta o ciclo de projeção da máquina, tendo ao mesmo tempo aperfeiçoado seu desempenho.

Uma solução de automação de máquinas completa, que possibilita aos OEMs evoluírem rápida e perfeitamente de um projeto a uma máquina otimizada, que realmente se destaca em meio à concorrência

"Os fabricantes de máquinas de hoje enfrentam o desafio de evoluir do projeto para a máquina completa com uma equipe de engenharia extremamente limitada; simplesmente não há recursos para especificar componentes individuais de modo a projetar e montar uma máquina completa que funcione da forma desejada dentro do período de tempo exigido. Muitos estão buscando orientação e assistência, e é aí que a Kollmorgen Automation Suite realmente se destaca", afirma Chris Radley, Gestor Sênior de Linha de Produtos na Kollmorgen da América do Norte. "Essa solução potente e realmente exclusiva de projeção/construção permite que os engenheiros de projeto evoluam fluentemente da ideia e do projeto da máquina para a integração perfeita de componentes em uma máquina totalmente otimizada e diferenciada que execute exatamente o que foi idealizado e que possa ser colocada no mercado enquanto ainda há uma vantagem competitiva", declara.

A Kollmorgen Automation Suite começa na colaboração entre um especialista da Kollmorgen e o fabricante da máquina, a fim de criar um roteiro para a máquina. Isso inclui um processo de descoberta que estabelece as necessidades e objetivos do OEM, e que é usado pela Kollmorgen para criar um esboço eletrônico da máquina usando o Kollmorgen System Designer – uma inovadora paleta de projeto de aplicações que funciona da forma "drag-and-drop" (arrastar e soltar). A seguir, a equipe identifica os atributos-chave do produto e as características de desempenho que especificarão os produtos ideais para a máquina, que são então revisadas para criar uma Lista de Materiais. Juntamente com a Lista de Materiais, a Kollmorgen oferece ao fabricante da máquina uma descrição em texto da aplicação e um layout gráfico do sistema.

Os engenheiros de projeto usam a Kollmorgen Automation Suite para rápida e facilmente programar e refinar a maioria das funções automatizadas, incluindo eixos de linha, engrenagens e cames. A Suite também é usada para incorporar de maneira uniforme os componentes Kollmorgen especificados, incluindo software, controles, IHM (interface homem-máquina), I/O, unidades, motores e componentes mecânicos. Na base de instalação atual da empresa, a Kollmorgen Automation Suite mostrou que pode aumentar radicalmente a transferência – normalmente em 25% ou mais.

A Kollmorgen Automation Suite representa um grande avanço na programação do movimento sincronizado de multieixos, por substituir a codificação extremamente complexa pela funcionalidade de arrastar e soltar. Com a inovadora solução de programação Pipe Network™ da Kollmorgen, os fabricantes de máquinas podem programar o movimento e criar definições simplesmente descrevendo funções e as relações entre os componentes, usando blocos de descrição gráfica pré-testados. Além disso, utilizando o IEC 61131-3 flexível, a Kollmorgen Automation Suite permite que os usuários se dediquem imediatamente e trabalhem em cada detalhe em um ambiente único e harmonioso. Os engenheiros de projeto também podem utilizar o PLCopen para o controle de movimento, que dispõe em camadas as bibliotecas padronizadas de funções no IEC 61131-3.

Um dos benefícios mais significativos da Kollmorgen Automation Suite é que ela possibilita aos fabricantes de máquinas trabalharem em um único ambiente de programação. "Com outros sistemas, os OEMs têm que se alternar entre diferentes ambientes de software a cada conjuntura crítica. Ao configurar a interface homem-máquina eles precisam usar uma interface, depois outra para configurar os módulos de E/S fieldbus, e finalmente mais uma ao criar o verdadeiro aplicativo que o controlador terá de executar. Nosso ambiente unificado de programação permite que os fabricantes de máquinas alternem-se rápida e perfeitamente entre todos esses aspectos para definir os principais atributos do sistema", afirma Radley.

Além de tudo isto, os especialistas da Kollmorgen estão disponíveis para oferecer assistência à iniciação e à resolução de problemas, desenvolvimento e implementação no local e formação. Os engenheiros da Kollmorgen podem estar no local, nas instalações dos OEM ou no campo onde a máquina está sendo implementada, para oferecer suporte de hardware durante a inicialização da máquina. A Kollmorgen também oferece uma assistência considerável no desenvolvimento do programa de automação da máquina e no desenvolvimento de programas periféricos; e durante a instalação e a preparação, os engenheiros estão disponíveis para uma visita no local para oferecer suporte à implementação do sistema. Por fim, a Kollmorgen poderá oferecer vários níveis de formação ao usuário, seja nas instalações de formação da Kollmorgen ou nas instalações do fabricante da máquina. A Kollmorgen poderá também desenvolver programas de formação personalizados mediante pedido.

SOBRE A KOLLMORGEN
A Kollmorgen é líder no fornecimento de sistemas de movimento e componentes para construtores de máquinas ao redor do mundo, com mais de 60 anos de experiência e projeto de controles de movimento.

Dentro da classe mundial de conhecimento em movimento, líder em qualidade industrial e profunda especialização na vinculação e integração de produtos padronizados e customizados, a Kollmortgen apresenta soluções inovadoras inigualáveis no desempenho, na confiabilidade e na facilidade de usar, propiciando aos construtores de maquinas uma vantagem irrefutável no mercado.

Para maiores informações, visite www.kollmorgen.com, email contactus@kollmorgen.com ou ligue para 1-540-633-3545.