모션 제어는 핵심이다. 

 

 모션 제어는 현대화 기계, 차량과 설비의 핵심일 뿐만 아니라 우리의 일상생활에 대해 매우 중요한 모든 기계, 차량과 설비는 유지가능성, 에너지 효율 증가, 사용자 안전 문제와 같은 새로운 요구와 도전에 끝임 없이 직면해야 하기 때문이다: 모션 제어가 이처럼 중요한 것은 이러한 문제가 전세계에 영향을 미치기 때문이다. 

 

 그리고 Kollmorgen은 이를 잘 알고 있습니다.모션이 중요한 이유 인라인 이미지 

 

 인쇄, 포장, 제지 분야의 기계 메이커에 대해서는 모션 제어는 공장 작업장을 보다 안정적이고 효율적으로 운영하여 기계 생산력을 높여 준다. 모션 제어는 품질과 정밀도를 높여 주는 동시에 작업자의 안전성을 높여준다. 모션 제어는 발전을 지속적으로 촉진하고 폐기율을 줄여 준다. 모션 제어는 수많은 중요한 산업 공장 작업장에서 중요한 역할을 하고 있다. 

 

 

  항공과 국방 산업에 대해서는 모션운동은 극단적으로 까다로운 정상적인 작동과 복잡한 환경에 대한 요구를 만족시키고 있다. 수십 동안 산업분야에서는 끝임 없이 선진적인 모션 제어 솔루션을 탐색하여 성능을 최적화하고 사용 면적을 줄여 가고 있다. 모션 제어는 전세계 항공과 국방 산업 중에서 중요한 역할을 발휘하고 있다. 

 

  모션 제어는 수술실에서 정확히 약물을 제어하여 치료효과를 높여 준다. 모션 제어는 엘리베이터가 보다 안정적이고 안전하게 운영되게 하고, 창고의 이용율을 효율적으로 움직이고, 중형 설비가 보다 유연하고, 에너지가 보다 청결하고 저렴하며 재생할 있게 한다.  

 

 모션 제어는 사람들 생활 속에서 중요한 핵심 역할을 하기에 모션 제어는 콜모겐에 대해 매우 중요한 것이다.