Pneumatici e materie plastiche

In un’automobile nuova tutto dipende dagli pneumatici. I potenziali acquirenti percepiranno l’eccessiva rumorosità su strada o problemi di tenuta come difetti qualitativi della vettura stessa e probabilmente non concluderanno l’acquisto. Per questo motivo i costruttori di automobili richiedono una perfetta uniformità e un equilibrio ottimale degli pneumatici. Per ottenere prodotti di ottima qualità i costruttori OEM di macchinari devono utilizzare la precisione dei prodotti Kollmorgen per la perfetta equilibratura degli pneumatici allo scopo di assicurare il massimo comfort di guida.

Perfezione in pochi secondi


L’uniformità degli pneumatici è uno speciale requisito che combina l’equilibrio complessivo con una costante elastica uniforme in tutto il battistrada della gomma. L’uniformità necessita di costanza nelle forze radiali e laterali generate quando ogni parte del battistrada viene a contatto con la strada. Le variazioni sono inevitabili negli pneumatici nuovi. Per correggerle i costruttori fanno girare ogni pneumatico a una determinata velocità, rilevano con precisione ogni irregolarità e rimuovono piccole quantità di gomma fino a raggiungere la perfezione. Tutte queste operazioni devono essere effettuate in pochi secondi per ogni pneumatico al fine di mantenere il passo con la linea di produzione.

Direct drive per la massima precisione dei risultati


Eventuali cedevolezze della trasmissione, eventuali ondulazioni in una cinghia di distribuzione o eventuali vibrazioni in una trasmissione verranno inviate ai meccanismi di retroazione che valutano le prestazioni di ogni singolo pneumatico. Quindi, per ottenere risultati di maggiore precisione il più rapidamente possibile, i costruttori di pneumatici si affidano a servomotori direct drive accoppiati a servoazionamenti e sistemi di retroazione con la massima larghezza di banda. Non a caso i costruttori OEM leader nel settore scelgono le soluzioni Cartridge direct drive.

Kollmorgen è il leader della tecnologia direct drive


Kollmorgen negli anni ’50 ha inventato la tecnologia direct drive per l’impiego nei sistemi di guida inerziale. Da quel momento abbiamo sviluppato e continuiamo tuttora a sviluppare innovazioni nel campo del direct drive. Ne è un esempio la nostra tecnologia brevettata Cartridge DDR: sul mercato rappresenta il dispositivo con il movimento più preciso in assoluto e tra i suoi punti di forza troviamo la sua semplicità di assemblaggio. Le nostre soluzioni direct drive garantiscono una densità di coppia estremamente elevata, un cogging ridottissimo per movimenti molto fluidi e la massima precisione di velocità e posizionamento. Queste soluzioni sono disponibili nella gamma tradizionale o con la possibilità di soluzioni di co-engineering.

 

KAS Group medium image

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite offre un set completo di strumenti di progettazione e componenti di motion control per accelerare i tempi di sviluppo e migliorare le prestazioni.

Ulteriori informazioni Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD image medium

Servoazionamenti AKD™

I servoazionamenti AKD™ offrono densità di potenza, prestazioni e precisione di altissimo livello, il tutto con un ingombro tra i più ridotti sul mercato.

Ulteriori informazioni Servoazionamenti AKD™ >>
KBM Medium

Servomotori frameless KBM™

I servomotori frameless KBM™ hanno dimensioni compatte, sono caratterizzati da una notevole flessibilità di installazione e, grazie alla precisione del direct drive, permettono la realizzazione di pneumatici perfetti in tempi di produzione ridotti.

Ulteriori informazioni Servomotori frameless KBM™ >>
CDDR image medium

Motori cartridge direct drive CDDR™

I motori Cartridge DDR® di Kollmorgen uniscono i vantaggi di un ingombro ridotto e delle prestazioni di un motore frameless alla facilità di installazione di un motore housed.

Ulteriori informazioni Motori cartridge direct drive CDDR™ >>