Per la produzione degli ingranaggi e di altri componenti di un macchinario di precisione dovete disporre di una macchina che funziona a massimi livelli di precisione. Se i componenti forniti non sono più che perfetti, molte aziende manifatturiere ne patiranno le conseguenza, a partire dalla vostra. Se dalla potenza e dalla precisione delle vostre macchine dipendono i macchinari più importanti del settore, le tecnologie di movimento Kollmorgen sono la scelta giusta per ottenere prestazioni al top.
Azionamento diretto per la perfezione di taglio
La tecnologia ad azionamento diretto permette ad utensili di rettifica di ingranaggi, torni di precisione e altre macchine utensili di funzionare con la massima precisione e ripetibilità possibile. Grazie all'eliminazione completa di componenti di trasmissione, il movimento ad azionamento diretto semplifica la vostra macchina riducendone nel contempo le esigenze di manutenzione. L'azionamento diretto elimina inoltre gioco, vibrazioni e cedevolezza della trasmissione, creando tagli sempre perfetti.
Massime prestazioni con minimo ingombro
La tecnologia ad azionamento diretto permette di posizionare il motore nella parte superiore della macchina, applicando la velocità e la coppia necessarie direttamente sull'utensile di taglio. Per soddisfare i vincoli in termini di peso e spazio di questo approccio, i nostri motori senza carter offrono il più ampio range di coppia con il minimo ingombro possibile e la massima flessiblità di installazione. Il nostro team di progettazione condivisa ha sviluppato la tecnologia Cartridge DDR® per semplificare ulteriormente ed ottenere un semplice processo di installazione di soli cinque minuti per montare il motore ed accoppiarlo direttamente al carico.
Una progettazione migliore per un'attività più redditizia
Negli anni '70 Kollmorgen è stata all'avanguardia nella transizione dal movimento idraulico a quello elettrico che ha caratterizzato l'industria delle macchine utensili. Oggi siamo ancora leader nel settore con i più avanzati strumenti di design, reti di movimento, capacità di progettazione condivisa e una gamma comnpleta di componenti integrati adatti virtualmente a qualsiasi specifica a livello di design. Le tecnologie e l'esperienza di Kollmorgen rappresentano una differenza ben quantificabile per quanto riguarda la velocità e la precisione di tutti i processi produttivi di alta qualità, e anche in termini di redditività.

I motori brushless della serie KBM™ eliminano la necessità di trasmissioni e componenti di trasmissione, offrendo il range di coppia, gli ingombri ridotti e la flessibilità di installazione che servono ai progettisti per realizzare una macchina utensile migliore.
Ulteriori informazioni Motori brushless serie KBM™ >>