sps ipc drives: le soluzioni motion control di KOLLMORGEN

Bovisio Masciago, 9 marzo 2016 – La soluzione migliore da adottare in fase di montaggio è sicuramente quella a singolo cavo e azionamento decentralizzato. In questo modo è possibile montare e collegare gli azionamenti riducendo l’ingombro totale della macchina ed evitando lunghi tempi di installazione. In occasione della fiera sps ipc drives, in programma dal 24 al 26 maggio 2016 a Parma (Pad. 3, Stand F014), KOLLMORGEN mostrerà la propria soluzione decentralizzata, spiegando perché è possibile collegare tra loro, in modo semplice, macchine impiegate in settori completamente diversi.

Dalla produzione al confezionamento: gli esperti di servoazionamento e motion control mostreranno presso il loro stand come è possibile guadagnare in termini di efficienza grazie alle soluzioni decentralizzate fin dalle primissime fasi di installazione.

Compatta e con grado di protezione IP65: la serie decentralizzata AKD-N ha raggiunto un livello tale da poter essere impiegata praticamente in qualsiasi settore. Partendo da queste risorse, KOLLMORGEN illustrerà anche servosistemi per ambienti Washdown & Food Process.

Nuove tecnologie per nuove opportunità: in futuro aumenteranno le esigenze di comunicazione tra le varie applicazioni per poter collegare, ad ampio raggio, soluzioni di azionamento decentralizzate all’unità di controllo, indipendentemente dal produttore. A tal fine, KOLLMORGEN fornisce ai propri clienti l’interfaccia KAS (Kollmorgen Automation Suite) che permette di collegare applicazioni di Motion Control unicamente da software mediante i bus di campo Ethernet più consolidati, come ProfiNet ed EtherNet-IP.

La novità 2016: PCMM™ - il motion controller programmabile che offre una piattaforma hardware compatta, potente ed efficiente dal punto di vista dei costi, indicata per macchine stand-alone o modulari alla ricerca del massimo in quanto a flessibilità e performance. Il controller PCMM™ è programmato con l’Integrated Development Environment (IDE) di KAS, è plug-and-play e compatibile con l’ampia gamma di soluzioni di motion firmate Kollmorgen.

Presso lo stand dell’azienda americana con sede italiana a Bovisio Masciago (MB) sarà possibile osservare da vicino anche soluzioni in grado di migliorare la produttività nel flusso di materiale e l’asservimento delle macchine di produzione nella gestione dell’inventario grazie a sistemi logistici AGV (Automated Guided Vehicles).

A Parma il team Kollmorgen esporrà anche un altro punto forte del proprio portfolio prodotti e ne illustrerà in modo dettagliato le caratteristiche: con la più ampia gamma di componenti meccanici di motion del settore e oltre 70 anni di esperienza applicativa globale, i componenti meccanici Thomson sono al servizio dei costruttori di macchine e attrezzature in vari settori (alimentare, del confezionamento, della movimentazione, dell’automazione, medicale, energetico ecc.) e completano così l’offerta del pacchetto motion per soddisfare al meglio le richieste dei clienti.

Kollmorgen-Banner-AKDN-SPS Parma-2016.jpg

KOLLMORGEN alla sps ipc drives Italia
dal 24 al 26 maggio 2016
Pad. 3, Stand F014

Kollmorgen Stampa Kit

Picture 1
Banner - Decentralized through all Industries

Picture 2
Kollmorgen Servomotore in acciaio inossidabile AKMH con servoazionamento decentralizzato AKD-N Washdown

Picture 3
Kollmorgen Servoazionamento decentralizzato AKD-N

Picture 4
Kollmorgen Visualizzazione di una macchina per Packaging con Soluzione di Motion Control decentralizzata

Picture 5
Alberto Favalessa, Managing Director Italia e Svizzera

INFORMAZIONI SU KOLLMORGEN
KOLLMORGEN è un’azienda leader nella distribuzione di sistemi e componenti di automazione per il settore dei costruttori di macchine in tutto il mondo con oltre 70 anni di esperienza nel campo della progettazione, dell’automazione e delle applicazioni. Grazie a una competenza ineguagliata nel campo dell’automazione, a una qualità eccellente e a una consolidata esperienza nella combinazione di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen fornisce soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d’uso, offrendo ai propri clienti un indiscutibile vantaggio competitivo. Per maggiori informazioni visitare il sito www.kollmorgen.com/it / THINK@kollmorgen.com