Italy | November 2015  
 
 
  La tecnologia di azionamento decentralizzato per una migliore formatura della lamiera
 
 
     
 

 

 

 

 

  

 
 

Salvagnini semplifica la progettazione dei macchinari grazie alle soluzioni di azionamento di Kollmorgen

 
 
 
 

Nella nuova generazione di macchinari P2lean Salvagnini, leader mondiale nella produzione di piegatrici per lamiera, si è differenziato dalle tradizionali architetture di azionamento. Invece di installare gli azionamenti per il cambio utensili all’interno della macchina in posizione centrale nell’armadio elettrico, Salvagnini utilizza servoamplificatori decentralizzati con funzionalità di posizionamento. La nuova serie AKD-N di Kollmorgen consente di ridurre i costi in tutte le fasi di progettazione, acquisto, produzione e post-vendita. Un’altra novità del costruttore italiano: la sostituzione della pompa idraulica centralizzata con un gruppo sincronizzato di servoattuatori ad azionamento elettrico.

 
 
  Leggi l'articolo  
 
 
  Il sistema decentralizzato ideale per tutti i settori  
     
 
 
 

sps ipc drives: le soluzioni Motion Control di KOLLMORGEN

 
 
 
 

In occasione della fiera sps ipc drives, che si terrà a Norimberga dal 24 al 26 novembre 2015 (Pad. 3, Stand 648), KOLLMORGEN illustrerà le caratteristiche della propria soluzione decentralizzata, spiegando anche perché è possibile collegare tra loro in modo semplice macchine impiegate in settori completamente diversi.

 
 
  Leggi l'articolo  
 
 
 
  Brochure Servoamplificatore AKD-N  
     
 
 
 

Scarica subito la brochure gratuita

 
 
 
 

Funzionalità altamente integrate e una tecnologia senza pari.

 
 
  Download
 
 
 
  Learn More With Kollmorgen  
 
 
 
 

Success
Stories


Product
Overview

Video
Gallery

Motioneering
Tool


Developer
Network

 
 
         Contattaci
 
 
  Kollmorgen srl, Largo Brughetti 1/B2, 20813  Bovisio Masciago (MB), Italia
Informativa sulla Privacy | Unsubscribe